Se vogliamo riuscire a raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici globali, dobbiamo abbattere la curva delle emissioni globali.
Oltre il 90% delle emissioni globali è generato da edifici, trasporti e industria. Per questi settori ad alto livello di emissioni, Danfoss offre uno dei portafogli di componenti efficienti più ricchi e significativi al mondo. Progettiamo soluzioni che aumentano la produttività delle macchine, riducono le emissioni, diminuiscono il consumo energetico e consentono l'elettrificazione. Le soluzioni sono già disponibili per contribuire ad accelerare la trasformazione sostenibile in questi settori.
Industrie sostenibili
Il settore industriale è fondamentale per raggiungere e mantenere una società sostenibile. Secondo l'IEA, il 60% del consumo energetico complessivo del settore proviene da tre aree: prodotti chimici, acciaio e cemento. Tuttavia, vi è ampio spazio per garantire che l'energia sia utilizzata solo quando è necessaria. Ad esempio, se i produttori installassero convertitori di frequenza a velocità variabile ove possibile, il settore potrebbe risparmiare l'8% del consumo energetico globale entro il 2040 (IEA, 2016).
Inoltre, se i produttori installassero scambiatori di calore, potrebbero produrre di più utilizzando meno energia, e persino riutilizzare l'energia reimmettendo il calore in eccesso nella rete per riscaldare le nostre case.
Trasporto
Secondo l'IEA, il settore dei trasporti è ancora dipendente dai combustibili fossili, ricavando il 90% della sua energia dal petrolio. Ma l'elettrificazione dei trasporti non significa solo passare all'energia rinnovabile; significa anche una maggiore efficienza energetica.
Ad esempio, i motori a gas sprecano tra il 64% e il 75% dell'energia per convertire la potenza in movimento, mentre il sistema di trasmissione di un veicolo elettrico riduce questa perdita tra il 15% e il 20% (Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, 2021). Grazie ai macchinari pesanti e ai traghetti per passeggeri che iniziano a diventare ibridi o completamente elettrici, l'elettrificazione sta aiutando le aziende a raggiungere i propri obiettivi ecologici, riducendo al contempo il costo totale di proprietà.
Edifici
Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il mondo si accinge a costruire ogni mese l'equivalente della città di New York per i prossimi 40 anni. Per ogni nuovo metro quadrato costruito, i gas serra vengono emessi durante la costruzione, ma anche quando un edificio viene riscaldato, raffreddato o dotato di elettrodomestici e dispositivi per la casa.
Secondo l'IEA, oggi gli edifici rappresentano quasi il 28% delle emissioni energetiche mondiali. Se vogliamo invertire la tendenza, ogni metro quadrato di nuovo spazio calpestabile deve funzionare usando meno energia. Ciò significa agire ovunque sia possibile. Semplici misure come l'ammodernamento dei sistemi tecnici per l'edilizia possono far risparmiare in media il 30% sul riscaldamento e il raffreddamento degli edifici e, integrando gli edifici a livello fisico e digitale, possiamo andare oltre.
![Zona residenziale di Amburgo](/media/thgeyiip/hamburg-residential-buildings-high-blocks.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
I mercati che serviamo
Offriamo valore ai nostri clienti come partner tecnologico leader a livello mondiale, con una profonda conoscenza delle applicazioni e un'innovazione sostenibile.
Ottieni una panoramica completa dei mercati/settori che serviamo con le nostre soluzioni.