Creiamo soluzioni all'avanguardia per i clienti per favorire la decarbonizzazione in modo intelligente e ottimale in termini di costi e garantire la neutralità delle emissioni di carbonio nelle nostre operazioni.
Assumiamo un ruolo guida nella riduzione delle emissioni della catena del valore, inclusi "beni e servizi acquistati" e "uso dei prodotti venduti".
I nostri obiettivi di decarbonizzazione per il 2030:
- Obiettivi basati sulla scienza approvati e convalidati dall'SBTi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C
- Neutralità delle emissioni di carbonio nelle nostre operazioni globali entro il 2030 (Scope 1 e 2).
- Riduzione del 15% delle emissioni della catena del valore entro il 2030 (Scope 3).
- Incentrare la proposta di valore di Danfoss sulla riduzione delle emissioni prodotte dai clienti.
Decarbonizzazione basata sulla scienza
Vogliamo diventare il partner di riferimento per aiutare i nostri clienti a ridurre le emissioni di carbonio e abbiamo costruito una solida base per raggiungere i nostri obiettivi.
Nel gennaio 2020 abbiamo fatto un passo significativo per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, impegnandoci a fissare target basati sulla scienza. Il nostro impegno per la riduzione delle emissioni è stato convalidato e approvato dall'iniziativa "Science Based Targets" nel maggio 2022.
Impegno SBT di Danfoss
Danfoss si impegna a ridurre le emissioni assolute di gas serra Scope 1 e 2 del 46,2% entro il 2030 a partire dall'anno di riferimento 2019. Danfoss si impegna inoltre a ridurre del 15% le emissioni assolute di gas serra Scope 3 nello stesso arco di tempo.
Ci impegniamo inoltre a ridurre a zero le nostre emissioni di gas serra Scope 1 e 2 entro il 2030 attraverso misure di efficienza energetica, il riutilizzo del calore in eccesso proveniente da processi ed edifici, l'approvvigionamento di energia rinnovabile e il ricorso alla compensazione solo come ultima risorsa.
Ci impegniamo a ridurre del 25% le emissioni di gas serra Scope 3 derivanti da beni e servizi acquistati entro il 2030 rispetto all'anno di riferimento 2019.
La decarbonizzazione delle nostre attività
Seguiamo un approccio in tre fasi per ridurre il nostro consumo energetico e decarbonizzare le nostre operazioni.
Innanzitutto RIDUCIAMO i consumi; poi RIUTILIZZIAMO l'energia che abbiamo già utilizzato in precedenza, infine, MODIFICHIAMO L'APPROVVIGIONAMENTO sostituendo le fonti energetiche fossili con le rinnovabili.
Come ultima risorsa, consideriamo la compensazione climatica per le emissioni residue che non possono essere eliminate in altro modo. Per raggiungere il nostro obiettivo, continuiamo a dare priorità all'efficienza energetica negli edifici e nei processi. Siamo ambiziosi per quanto riguarda l'utilizzo delle nostre soluzioni per ottenere un'ampia percentuale di risparmio energetico e abbiamo dimostrato che l'applicazione di soluzioni per l'efficienza energetica è un vantaggio.
Energia rinnovabile
Poiché oltre l'80% delle emissioni legate all'energia provengono dall'elettricità, la riduzione del consumo energetico è considerata una priorità assoluta.
Ci impegniamo ad adottare per il 2030 il 100% di energia elettrica rinnovabile. Diamo la precedenza ai contratti di acquisto di energia (PPA) che contribuiscono alla transizione verso reti elettriche più sostenibili e rafforzano il nostro impegno a lungo termine verso le energie rinnovabili. Acquistando elettricità "verde", laddove disponibile, possiamo dare un contributo più rapido e significativo nell'ambito delle misure climatiche.
Da gennaio 2021, Danfoss utilizza elettricità a zero emissioni di carbonio per tutte le proprie sedi in Danimarca e in Germania attraverso il primo Accordo di acquisto di energia elettrica (PPA). L'accordo è un passo importante verso la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030. Altri PPA sono in fase di definizione e prevediamo di raggiungere il 50% di elettricità ecologica entro il 2025.
Sede centrale a zero emissioni di carbonio
La nostra sede centrale, il più grande impianto di produzione che copre oltre 250.000 m², sarà a zero emissioni di carbonio nel 2022. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo e le soluzioni Danfoss sono state determinanti in tutte le fasi del percorso, generando enormi risparmi energetici.
Nel 2021 le nostre iniziative verdi hanno permesso l'approvvigionamento del 100% di elettricità verde per il campus. Nel 2022, l'85% del suo fabbisogno di riscaldamento è coperto dall'energia verde proveniente dal teleriscaldamento a zero emissioni di carbonio, dall'utilizzo del calore in eccesso e dalle pompe di calore. Il teleriscaldamento proviene da una struttura di teleriscaldamento comunale nelle vicinanze del campus. Il comune non acquista legno o altre biomasse che devono essere trasportate su lunghe distanze, ma acquista la paglia in eccesso dai campi degli agricoltori locali.
Per riscaldare i nostri uffici e le nostre aree di produzione, riutilizziamo il calore in eccesso dei nostri processi di produzione e di un data center nelle vicinanze del campus (nostre soluzioni), oltre a installare pompe di calore e caldaie elettriche. Nel 2021, l'applicazione delle nostre soluzioni, insieme alle nostre iniziative verdi, ha portato a un taglio delle emissioni dell'80%.
Auto aziendali elettriche
L'elettrificazione del nostro parco auto aziendale è una parte importante del nostro obiettivo di diventare a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Nel 2020, Danfoss ha aderito a EV100, un'iniziativa di The Climate Group per supportare la transizione globale ai veicoli elettrici trasformando il nostro parco auto in veicoli completamente elettrici entro il 2030.
Nel 2021, il nostro parco auto ha emesso 8 kt di CO2. Per eliminare queste emissioni, stiamo sostituendo le nostre auto a combustibile fossile con veicoli elettrici, incluse vetture ibride plug-in. Attualmente abbiamo circa 100 auto aziendali elettriche e ibride sulle strade di 10 Paesi. Inoltre, stiamo installando punti di ricarica nelle nostre sedi più grandi e facilitando la loro installazione presso le abitazioni dei dipendenti che hanno veicoli elettrici.
Nel 2021 abbiamo completato l'installazione di 184 punti di ricarica presso le nostre strutture. Prevediamo che nel 2022 seguiranno altre sedi con una velocità e un ritmo crescenti, soprattutto nei mercati europei.
Abbiamo aderito alle iniziative imprenditoriali di The Climate Group
Nel 2020, Danfoss ha aderito, in qualità di prima azienda tecnologica mondiale, a tutte e tre le iniziative imprenditoriali di The Climate Group per inviare un segnale forte ai propri partner commerciali in merito alla sua ambizione per il clima.
The Climate Group è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora per un mondo a emissioni nette zero entro il 2050.
Crea reti di governi e aziende che possono assumersi tre impegni di sostenibilità per l'approvvigionamento di energia al 100% rinnovabile (RE100), migliorando la produttività energetica (EP100) e convertendo i loro parchi auto in veicoli elettrici entro il 2030 (EV100).
Report annuale 2022
Il nostro rapporto annuale integrato fornisce una visione olistica dell'attività, dei vettori di crescita, della strategia, della governance e delle prestazioni di Danfoss. Presenta le cifre chiave della nostra performance finanziaria, relativa alla sostenibilità e agli indici ESG.