Verso un'economia circolare
Mentre l'economia continua a crescere con la rapida urbanizzazione come fattore trainante, aumenta costantemente la domanda di prodotti, che a sua volta comporta la necessità di estrarre più materie prime e di produrre più rifiuti. Per Danfoss, ciò si traduce in una maggiore pressione in termini di approvvigionamento dei materiali.
Ci impegniamo a fornire le migliori soluzioni circolari sul mercato sviluppando modelli di business circolari innovativi con i nostri clienti e fornitori.
La nostra missione è quella di favorire questo cambiamento perfezionando il modo in cui progettiamo i nostri prodotti. L'approccio Rethink-Reduce-Recirculate di Danfoss promuove l'innovazione e lo sviluppo dei nostri nuovi prodotti.
"Rethink" prevede un cambiamento nel business model e nel modo in cui un prodotto viene offerto sul mercato.
"Reduce" prevede la riduzione del consumo di materiali ed energia o il passaggio ad alternative più ecologiche durante la fase di produzione, l'approvvigionamento delle materie prime, la logistica e le operazioni di imballaggio.
"Recirculate" significa garantire che i prodotti e i materiali siano utilizzati il più possibile prima del raggiungimento della fine del loro ciclo di vita. Questo approccio comporta quindi il ricircolo dei prodotti e delle parti attraverso il riutilizzo, la rimessa a nuovo, la rifabbricazione o l'aggiornamento.
Nel 2022, abbiamo creato il Danfoss Circularity Framework basato su questi principi e abbiamo incorporato nove strategie di circolarità, associate ai tre principi, che possono essere applicate nello sviluppo di nuovi prodotti Danfoss. Il framework è stato adottato per misurare la circolarità durante la progettazione di nuovi prodotti, per identificare le opportunità di miglioramento e per determinare se un prodotto contribuisce alla circolarità rispetto ad altre alternative. Adotteremo questo approccio e questo strumento per valutare il potenziale di circolarità di tutti i nuovi prodotti che svilupperemo, assicurandoci che più dell'80% di questi prodotti dimostrino un miglioramento entro il 2030.
I nostri obiettivi di circolarità per il 2030:
- Sviluppare e implementare un framework di circolarità in tutti i segmenti
- Oltre l'80% dei prodotti di nuova concezione rientra nell'approccio alla circolarità
Collaborazioni di circolarità con oltre l'80% dei 25 clienti principali

Ripensare al modo in cui progettiamo i prodotti
Durante lo sviluppo dei nostri prodotti, cerchiamo di cambiare il modo in cui li consegniamo ai nostri clienti per facilitare le successive operazioni di smaltimento. Un buon esempio è il nuovo attuatore ICAD di Danfoss Climate Solutions, che contiene preziosi magneti di terre rare. Questo è stato realizzato tenendo conto della durata di vita e dello smaltimento del prodotto, in modo da garantire che i magneti possano essere facilmente rimossi e riutilizzati in altri prodotti.

L'impegno DrivePro® per l'economia circolare
Prevenendo i guasti al tuo sistema si eliminano riparazioni non necessarie o sostituzioni complete dei tuoi drives, consentendo di risparmiare efficacemente materiali e risorse.
I servizi DrivePro® Life Cycle accompagnano l'intero ciclo di vita dei tuoi drives.
Con ispezioni regolari e sostituzione dei componenti a intervalli di tempo impostati su un programma di manutenzione specifico dei tuoi drives.
Estendi la durata dei tuoi drives, riduci il consumo energetico e ti assicuri inverter e sistema di produzione sempre al massimo delle prestazioni.

Riduzione dei rifiuti e delle risorse
Ci impegniamo costantemente a migliorare l'efficienza della nostra produzione, a ridurre i rifiuti prodotti e a garantire un corretto smaltimento. Inoltre, ricerchiamo materie prime alternative che abbiano un impatto ambientale limitato o che derivino da scarti.
Nel 2022 ci siamo concentrati soprattutto sull'utilizzo della plastica nei nostri prodotti, garantendo la qualità e la resistenza indispensabili. Abbiamo aderito ad una collaborazione tra industrie danesi, denominata Circular Industrial Plastic project, in cui vengono valutate diverse tecniche di riciclaggio per un periodo di tre anni. Con questo progetto contiamo di ridurre la quantità di plastica utilizzata e prodotta nelle nostre strutture.

Riciclo di prodotti e ricambi
Mantenere in uso prodotti e materiali il più a lungo possibile, garantendone la durata, la manutenzione, la riparazione e la riconversione, può contribuire a ridurre l'impatto ambientale e il consumo di risorse naturali.
DrivePro® di Danfoss Power Electronics and Drives offre una serie di servizi incentrati sulla circolarità - come la sostituzione, il retrofit, la manutenzione preventiva e la riparazione - che hanno il potenziale di estendere la durata dei prodotti, risparmiare risorse e ridurre le emissioni di CO₂. Il pacchetto di servizi DrivePro® è attualmente offerto in 56 Paesi e mercati e copre il 95% del portafoglio prodotti del segmento. DrivePro® è costruito per prolungare la durata del ciclo di vita dei materiali. Il ricondizionamento dei convertitori di frequenza restituiti può avere un impatto significativo, soprattutto per le industrie che hanno ha disposizioni scarse risorse.
Nel 2022 abbiamo avviato un progetto di recupero dei drives in India e abbiamo costruito un'area di ricondizionamento dedicata alla restituzione dei drives che sarebbero stati rottamati e destinati al riciclaggio esterno. Abbiamo in programma di ampliare il progetto e di offrire i convertitori di frequenza ricondizionati ai nostri clienti in India. Il ricondizionamento e il riutilizzo di prodotti è una prassi consolidata in altre sedi Danfoss, come lo stabilimento di Haiyan in Cina.
Danfoss Power Solutions offre un servizio di riparazione e rigenerazione per molti prodotti. I prodotti usati e difettosi con una vita utile più lunga possono essere inviati per la riparazione e la rigenerazione anche dopo la scadenza della garanzia. Il servizio prolunga la vita di un prodotto rimettendo a nuovo le parti, sostituendo quelle usurate, testando la piena funzionalità e concedendo al cliente un nuovo periodo di garanzia. Questo servizio è disponibile in alcune località selezionate negli Stati Uniti e in Europa. Negli Stati Uniti, il servizio si concentra sui prodotti a pistoni (pompe e motori) e sulle valvole.

Collaborazione con i clienti
La collaborazione lungo l'intero ciclo di vita del prodotto è fondamentale per promuovere il cambiamento verso la circolarità. Ecco perché uno dei nostri obiettivi per il 2030 è incentrato sulle collaborazioni con i clienti, che consideriamo un fattore determinante in questo percorso.
In Danfoss Power Electronics and Drives, questo obiettivo è raggiunto in gran parte attraverso l'offerta DrivePro. In Danfoss Climate Solutions abbiamo intrapreso diversi progetti e partnership con l'intento di creare valore e ridurre l'impatto ambientale attraverso il ricircolo dei nostri prodotti e materiali dai clienti. Abbiamo firmato un accordo con Beijer Ref, che prevede che Danfoss, in qualità di produttore, e Beijer Ref, in qualità di grossista, guidino la transizione verso l'economia circolare.
In futuro puntiamo ad aumentare ulteriormente le collaborazioni con i clienti, per dare un contributo quantitativo a una delle nostre nove strategie circolari, identificate nella Danfoss Circular Wheel. Questo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo per il 2030 di collaborazioni con oltre l'80% dei nostri 25 principali clienti.
Siamo molto soddisfatti del rinnovo della nostra partnership e, insieme a Danfoss, non vediamo l'ora di realizzare questo nuovo e ambizioso piano di sostenibilità". Nell'ultimo decennio, la Commissione Europea ha stabilito diverse politiche per incoraggiare la circolarità ed è di grande importanza continuare a sostenere questa trasformazione sostenibile."
- Christopher Norbue, CEO, Beijer Ref

Report annuale 2022
Il nostro rapporto annuale integrato fornisce una visione olistica dell'attività, dei vettori di crescita, della strategia, della governance e delle prestazioni di Danfoss. Presenta le cifre chiave della nostra performance finanziaria, relativa alla sostenibilità e agli indici ESG.