Una prospettiva innovativa
Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano metà del consumo totale di energia totale nel mondo e la maggior parte delle emissioni globali di gas serra sono legate alla produzione e al consumo di energia. L'obiettivo di questo documento è riassumere le principali soluzioni per la decarbonizzazione, al fine di sostenere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE e del mondo.

Indicazioni da parte dagli esperti sulla decarbonizzazione
Il whitepaper di Danfoss sulla decarbonizzazione spiega come collegare la domanda e l'offerta di energia.
Guarda come lìIndustry Affairs Director Gaia Balzarini descrive il nostro obiettivo e clicca qui sotto per scaricare il documento!
I 3 passi fondamentali verso la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento
La decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento deve essere considerata all'interno di un sistema energetico globale e deve considerare anche le sfide finanziarie come elementi del quadro ambientale e tecnico generale. Fasi principali:
1. Le fonti energetiche devono essere decarbonizzate ed elettrificate. Ciò comporta un cambiamento significativo nel passaggio dall'energia generata da combustibili fossili all'uso di energie rinnovabili che, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, dovranno raddoppiare tra il 2019 e il 2030. Ciò richiederà enormi investimenti di capitale nella produzione e nella distribuzione, con implicazioni sociali che richiedono un'attenzione particolare alla domanda per ridurre il più possibile la spesa
2. La domanda di energia deve essere ottimizzata attraverso tre leve principali per consentire il minor investimento di capitale nel settore energetico:
a) riduzione del consumo energetico
b) aumento della flessibilità della domanda per mitigare le fluttuazioni dell'offerta di energia rinnovabile e
c) integrazione del riscaldamento e del raffreddamento nel sistema energetico.
3. In breve, l'ottimizzazione dei costi operativi (OPEX) attraverso queste tre leve si riuscirà a minimizzare gli investimenti di capitale (CAPEX) riducendo il costo totale.
Questo documento fornisce i nostri migliori suggerimenti per le possibili iniziative da intraprendere per raggiungere il "sweet spot" in cui il costo per la società è al livello più basso, rendendo la transizione energetica un'opportunità di business per i consumatori, i fornitori di energia e i fornitori di tecnologia. Il documento esamina gli elementi chiave che consentono di realizzare un sistema energetico integrato intelligente e realistico, contribuendo così alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento a costi accessibili e aumentando al contempo la quota di energie rinnovabili intermittenti. Si tratta di soluzioni verificate e prontamente disponibili sul mercato. Queste coprono vari aspetti della produzione di energia, dell'efficienza energetica, della distribuzione e del consumo, che sono fondamentali per la creazione di un impianto di energia sostenibile. Tali soluzioni consentono una "ottimizzazione end-to-end" lungo l'intera catena del valore dell'energia, dall'emettitore di calore alla fonte di energia, trasformando i settori che consumano energia, come gli edifici, in elementi attivi del sistema energetico.
A proposito dell'autore:
Gaia Balzarini è un'esperta leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Da oltre 20 anni si occupa di soluzioni per la sostenibilità negli edifici, con un'attenzione particolare allo sviluppo dei prodotti e del business. Da quando è entrata in Danfoss nel 2012, Gaia ha ricoperto diverse posizioni manageriali nell'ambito del portafoglio prodotti, dei componenti, della gestione strategica del business e degli affari pubblici del settore. Grazie alla sua prospettiva tecnica e commerciale combinata, è in prima linea nello sviluppo di tecnologie innovative con implicazioni di vasta portata, come ad esempio il contributo all'implementazione della direttiva EPBD che genera risultati positivi per tutti gli stakeholder o il supporto alla metodologia di implementazione ECODESIGN. Gaia è appassionata di scienza pur mantenendo un approccio umanistico ed è autrice di diversi brevetti e articoli di esperti. Ha conseguito una laurea in Ingegneria dei Materiali e un MBA presso il Politecnico di Milano ed è mediatore certificato dalla Corte Arbitrale Europea. Gaia rappresenta Danfoss in Eu.bac, Euroace, EU.ASE e nelle associazioni industriali EUHA.