Oltre l'80% di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti ha un enorme potenziale di ottimizzazione. Il bilanciamento idronico garantisce la distribuzione ottimale delle portate in un impianto di riscaldamento, ovvero assicura che la giusta quantità di acqua sia disponibile nel posto giusto al momento giusto.
Una distribuzione ottimale delle portate non dipende solo dall'installazione dei corretti componenti ma richiede anche una buona conoscenza dei sistemi di riscaldamento. E' dunque necessario analizzare il sistema, effettuare dei calcoli , regolarlo e ottimizzarlo.
Il bilanciamento idronico è uno degli interventi più importanti per ottimizzare gli impianti di riscaldamento. Sebbene tutti gli esperti ne siano a conoscenza, c'è ancora poca chiarezza tra le sue varianti: bilanciamento statico, dinamico e automatico. Questo perché non è stata ancora stabilita una terminologia chiara e le singole denominazioni vengono quindi utilizzate in modo incoerente. E' quindi giunta l'ora di fare chiarezza. In questo articolo offriamo una panoramica sulle diverse tipologie di bilanciamento idronico e spieghiamo in cosa si differenziano.

Come aumentare l'efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento
Quando si passa dal metano al teleriscaldamento o alle pompa di calore ci sono alcuni aspetti che dovresti sempre tenere in considerazione. Dai un'occhiata a questi 3 consigli per rendere il cambio della fonte di calore un successo!