Le thermostat d'ambiance permet de mesurer la chaleur de la pièce dans laquelle il se trouve, d'où l'importance de son positionnement dans une maison. On le place généralement dans la pièce la plus fréquentée de l'habitation, à une hauteur comprise entre 1,20 mètres et 1,50 mètres.
En plus d'effectuer des mesures de températures, il permet aussi de la régler et de rendre votre intérieur plus confortable, tout en permettant des économies d'énergies.






Nos vidéos de support technique
Danfoss TPOne™
Danfoss TPOne™ : Réglage horaire
Danfoss TPOne™ : Réglage de la température