Différences entre l’AK-SM 8xx et l’AK-SM 8xxA
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’AK-SM 8xxA et en quoi le superviseur diffère de l’AK-SM 8xx. Dans cette vidéo comparative, vous découvrirez quelques-unes des fonctionnalités ajoutées à l’AK-SM 8xxA.

AK-SM 8xxA
Fichiers dans l’AK-SM 8xxA
Les fichiers EDx sont utilisés pour décrire les régulateurs qui peuvent communiquer avec l’AK-SM 8xxA. Ils contiennent des informations sur tous les paramètres du régulateur concerné, leurs limitations, l’endroit où ils sont utilisés, s’ils sont en écriture ou en lecture seule, etc.
C’est également dans les fichiers EDx que vous trouverez la description des paramètres à utiliser pour les différentes fonctions de l’AK-SM 8xxA. Par exemple, lorsque vous activez un planning de dégivrage et que vous y ajoutez un régulateur, ce sont les fichiers EDx qui contiennent le tagage correct pour le paramètre à activer lorsque le planning est activé.
Pour l’AK-SM 8xxA, les fichiers étaient gérés individuellement et un fichier device.ls3 contenait une liste de tous les régulateurs pris en charge. Cela a changé avec l'AK-SM 8xxA, où il y a un package (.epk) de contrôleurs qui sont validés par Danfoss et qui incluent tous les détails qui sont requis pour le superviseur afin d'utiliser le contrôleur concerné.
Il est possible de mettre à jour le package epk à partir d’un poste disposant d’une connexion Internet ou en téléchargeant le dernier package epk. depuis notre site Web et en mettant à jour avec l’option de fichier stocké localement :
Pour plus d’informations, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur

Réglages du régulateur AK-SM 8xxA
Débit en bauds
Les paramètres du débit de transmission corrects sont :
- 19 200 bauds,
- parité paire,
- 8 bits de données,
- 2 bits d’arrêt (option Modbus SLV/CSENSE = Oui)
Pour plus d’informations sur le débit de transmission MODBUS, veuillez consulter ce document.

Paramètres de calcul de l’AK-SM 8xx(A)
Température de manipulation en °C
Généralement, les calculs tels que Température A + Température B finissent par donner un résultat erroné.
Voici comment éviter cela :
Une valeur de 0,0 °C doit être ajoutée au résultat (exemple : Cal3 + Num4) – voir ci-dessous :

Enregistrement des données sur l’AK-SM 8xxA
Fonctions d’enregistrement sur l'AK-SM 8xxA
L’AK-SM 8xxA peut, à partir de la version 2.1 du logiciel, contenir 1 000 points de données et 2 000 points de journalisation des événements.
Les données sont sauvegardées dans le régulateur AK-SM 8xxA pendant 18 mois.
Gestion des alarmes sur l'AK-SM 8xxA
Réglages des e-mails
Veuillez trouver le guide d’utilisationici.
Assistant sur AK-SM 8xxA
Dans cette vidéo, notre spécialiste produit Premnath vous présente l’assistant d’initialisation du superviseur AK-SM 8xxA. En passant en revue chaque étape du processus de configuration, Premnath vous montre comment sélectionner la langue, créer une connexion, connecter correctement les entrées, configurer Internet et choisir la dernière version logicielle.

Dans cette vidéo, notre expert produit Rainer montre comment configurer l'assistant ADAP-KOOL, et plus particulièrement comment configurer l'assistant en combinaison avec StoreView Web.
Remplacer un régulateur sur le régulateur AK-SM 8xxA
Premnath Kangatharan, spécialiste produit, vous montre comment remplacer un AK-CC550A par un AK-CC55. Il vous guide à travers les étapes à suivre pour remplacer efficacement votre régulateur de vitrine dans l’interface de la gamme de gestionnaires de système AK 8xxA. Familiarisez-vous avec l’interface du superviseur et assurez-vous que votre nouveau régulateur de vitrine est opérationnel rapidement.

AK-PC 782B à AK-SM 800A
Dans cette vidéo, nos spécialistes produits Edivaldo et Premnath vous montreront comment connecter l’AK-PC 782B à l’AK-SM 800A

Sécurité des produits
Ce cours a pour but d'offrir une compréhension de base des quelques réglementations européennes à venir en matière de cybersécurité et de leur relation avec la sécurité supplémentaire du produit du gestionnaire de système AK-SM 800A.
https://event.on24.com/wcc/r/4542217/9DD4DD6F9BA5CA9B3DABDA48E088158A
Après cette formation, vous comprendrez pourquoi la cybersécurité est importante et vous connaîtrez les réglementations à venir en la matière.
En outre, vous connaîtrez certaines exigences en matière de sécurité des produits et saurez comment utiliser la sécurité accrue des produits dans le AK-SM 800A avec la dernière version logicielle 4.0.
Interface XML
Dans cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser l’interface XML.