Régulateurs de centrale
AK-PC 551
Programmation
Dans cette vidéo, notre spécialiste produit Kenn vous expliquera comment programmer le régulateur de centrale AK-PC 551
Communication
Vérifier que la terminaison est effective sur le régulateur et sur le MMIMYK.
Le débit de transmission sur le MMIMYK et sur le régulateur doit être de 50 K.
Comment vérifier et régler le débit de transmission sur le MMIMYK :
- Déconnecter le MMIMYK de toutes les sources d’alimentation électrique (l’alimentation peut se faire via un câble USB, via le raccordement au régulateur ou via une alimentation électrique externe)
- Rebrancher l’alimentation électrique MMIMYK
- Sélectionner le menu principal « CAN settings » dans le menu MMIMYK
- Sélectionner le menu principal « Débit de transmission » dans le MMIMYK
- Vérifier que le débit de transmission est réglé sur 50K (si ce n’est pas le cas, le régler sur 50K)
Comment vérifier et régler le débit de transmission dans le régulateur :
- Déconnecter l’alimentation du régulateur.
- Appuyer sur Enter (┘) et Escape et les maintenir enfoncés (X) pendant que le régulateur est relié à l'alimentation
- Vous êtes maintenant dans le menu BIOS
- Aller sur CAN et appuyer sur Entrée
- Aller à BAUDRATE et appuyer sur Entrée
- Aller à 50K et appuyer sur Entrée
- Aller à Node ID et appuyer sur Entrée
- Veillez à disposer d'une adresse légale (sinon, définir l'adresse correcte)
- Appuyer sur Échap (si rien n’est modifié)
- Appuyer à nouveau sur Échap.
- Aller à Exit et appuyer sur Entrée
- Le régulateur va maintenant démarrer
Il devrait maintenant y avoir une communication entre le MMIMYK et le régulateur.
Si l’utilisateur dispose d’une version aveugle (kit) sans écran à l’avant du régulateur (en option pour l'AK-PC 551 uniquement), le régulateur est accessible via un écran MMIGRS2 distant :
- Activer l’affichage en appuyant sur l’une des touches
- Appuyer sur la touche Entrée (J) et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le mot de passe soit demandé – le cas échéant !
- Saisir le mot de passe (300 par défaut) pour accéder au menu principal
- Aller dans System -> Entrée
- Aller dans Network -> Entrée
- MODBUS Baudrate (peut être réglé sur 384, par exemple)
- Veiller à disposer d’une adresse Modbus légale (modifier si nécessaire)
Le débit en bauds du bus CAN ne peut pas être réglé via l’affichage MMIGRS2 à distance. Il n’est donc pas possible de le régler sur un régulateur aveugle (kit).
Cependant, il est possible de régler l’adresse CANBUS du régulateur via le MMIMYK.
Voici comment régler le débit en bauds du bus CAN via le MYK. C’est assez simple :
Program -> Config node -> Baudrate... select... ENTER
Quelques secondes sont nécessaires.
Remarque : Le câble de communication entre le régulateur et le MMIMyK porte le numéro de code 080G0075
Condenseur
La régulation du condenseur
Régulation du condenseur à l’aide de la régulation P ou PI
Si le type de régulation du condenseur est réglé sur « P-control » (régulation proportionnelle), cette régulation permet une certaine déviation par rapport à la référence, car il s’agit simplement d’un régulateur P avec une bande P autorisant une différence entre la référence et la valeur contrôlée où la taille de la différence dépend de la sortie. P-control est rapide mais imprécis, tandis que PI-control (contrôle de l’intégration proportionnelle) est précis. Avec PI-control, la fonction d'intégration permet, en quelque sorte, d'intégrer le défaut.
Le type de régulation peut être défini dans le régulateur. Vous trouverez ci-dessous la façon dont le type de régulation passe de P-band control à PI-control à l’aide du logiciel AK-PT 50 PC :

Régulation de la puissance
Régulation des Bitzer CRII
Lorsque la capacité demandée atteint le réglage de la « Capacité de démarrage », le compresseur démarre. Le réglage de la capacité de démarrage pour les compresseurs Scroll et CRII est défini par défaut sur
: Min. : 10 %
Max. : 60 %
Fac : 30 %
Lorsque la vanne de réduction de puissance se met sous tension/se charge (l’alimentation de la bobine est coupée), les vérins délivrent de la capacité.
Exemple avec une capacité demandée de 10 % sur un Bitzer CRII 4 cylindres :
2 secondes correspond à 10 % de la capacité d’une période de 20 secondes, et ce pour chacune des vannes pilotant 2 cylindres.
La première vanne s’active pendant 10 % (10 % de la capacité de 50 % - 2 cylindres sur 4) de la période et s’arrête pendant 90 % de la durée. Une demi-période après l’activation de la première vanne, la deuxième vanne s’active également pendant 10 % (10 % de la capacité de 50 %) de la durée de la période. Au total, la capacité du compresseur sera de 10 % (10 % de 50 % + 10 % de 50 % = 10 % de 100 % de la capacité).
Pour la fig. 1
- La période minimum que vous pouvez définir est de 10 secondes (la durée nominale est de 20 secondes et le maximum est de 60 secondes)
- Le temps minimum de fonctionnement d’une vanne de réduction de puissance en état chargé ou déchargé est de 2 secondes
Avec cette configuration, il n’est possible de descendre que jusqu’à 20 % de la capacité. S’il est nécessaire de descendre à 10 %, la durée de la période devra être augmentée à 20 secondes.
Cependant, le démarrage initial de la capacité du compresseur est un peu plus compliqué. Il est plus facile de faire un croquis (voir la fig. 2)
Les réducteurs de puissance sont inversés :
Il faut noter que comme la version logicielle 1.20 du régulateur AK-PC 551 (avec régulation de la puissance Packman 2) s’occupe de l’inversion des sorties des vannes de délestage, les sorties numériques ne doivent pas être inversées pour les vannes de réduction – le régulateur s’occupe de l’inversion.
Deuxièmement, il faut également savoir que, chaque fois qu’un compresseur est arrêté, la vanne de délestage est hors tension/chargée. Juste avant le démarrage du compresseur, la vanne de délestage est alimentée et le compresseur est démarré (1 à 2 secondes entre ces deux opérations)

AK-PC 651A
Présentation du système AK-PC 651A
Dans cette vidéo, notre spécialiste produit Edivaldo vous présentera les principales différences entre le régulateur de centrale AK-PC 651 et son successeur, l’AK-PC651A.
AK-PC 782A/AK-PC 782B
Dans cette vidéo, notre spécialiste produit Edivaldo vous montrera comment remplacer l’AK-PC 782A par l’AK-PC 782B
Dans cette vidéo, nos spécialistes produits Edivaldo et Premnath vous montreront comment connecter l’AK-PC 782B à l’AK-SM 800A

Divers
Régulation de la capacité du compresseur
Pump-down du compresseur principal
Si un compresseur principal est défini, il est possible d’activer la fonction Pump-down. Dans cette explication, un compresseur VSD est sélectionné comme compresseur principal. Ce compresseur sera le premier à démarrer et le dernier à s’arrêter. Le compresseur principal s’arrête lorsque la « capacité demandée » atteint 0 %. La valeur de « Control temperature » sera inférieure à la valeur « Reference » (« Setpoint »).
Il est possible de configurer une fonction « Pump-down » qui permet au compresseur principal de continuer à fonctionner jusqu’à ce qu’il ait atteint la valeur « Pump-down limit Po » qui doit être réglée sur une valeur légèrement inférieure à celle de « Setpoint ». Toutefois, la « capacité demandée » doit atteindre « 0 % » avant que le compresseur VSD ne s’arrête.
Avantages et inconvénients de la fonction Pump-down :
Le compresseur principal continue de fonctionner pendant une période plus longue, ce qui peut entraîner moins d’arrêts/démarrages. Si le compresseur principal fonctionne à une pression d’aspiration inférieure, le COP de l’application en pâtira. Cela augmente la consommation électrique.
La régulation de la puissance peut être effectuée à l’aide d’un capteur de température du fluide S4 au lieu du transmetteur de pression. Si le capteur S4 est utilisé, le transmetteur de pression n’est utilisé qu’à des fins de sécurité, par ex. comme protection contre le gel.