Étalonnage de capteurs
Certificat d'étalonnage
Puis-je demander le certificat d'étalonnage ?
Le certificat d'étalonnage du capteur est normalement inclus dans le pack d’installation.
Si vous perdez ce certificat, vous pouvez en demander un nouveau auprès de votre représentant commercial en fournissant :
Numéro de code, numéro de série et date de fabrication imprimés sur la tête du capteur.
![Étalonnage](/media/nb4n2m2t/calibration-graph.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)
Période d'étalonnage
À quelle fréquence le capteur doit-il être étalonné ?
Lorsque le DGS est fourni, le capteur est déjà étalonné en usine.
Le capteur doit ensuite être étalonné de nouveau en fonction du gaz utilisé dans l’application.
Suite à la période relevée dans la tête de capteur :
- 60 mois pour le capteur à infrarouge CO2
- 12 mois pour le capteur à semi-conducteur HFC
- 6 mois pour le capteur pellistor propane
Étalonnage de capteurs
Une fois la période d'étalonnage écoulée, puis-je réétalonner le capteur ?
Oui, à l’expiration de l'étalonnage, deux options sont possibles :
- Remplacer la tête de capteur
- Réétalonner le capteur. Cette opération remet à zéro le compteur de période d'étalonnage enregistré dans la tête du capteur.
- Lien vers leguide d'étalonnage
- Pour la procédure de réétalonnage, regardez la vidéo ci-dessous :
![](/media/brcadmr2/digital-ammonia-gas-detector.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)
Durée de vie des capteurs
Durée de vie
Quelle est la durée de vie du capteur ?
Durée de vie type du capteur :
- Infrarouge (CO2) – 5 à 7 ans
- Électrochimique (NH3) – 2 à 3 ans
- Semi-conducteurs (réfrigérants) – 5 à 7 ans
Capteur propane
Certification
Le DGS pour le capteur propane est-il homologué ATEX ?
Non, le DGS pour propane ne peut être utilisé que dans une zone non ATEX.