ERC 21x
L’ERC 21x prend en charge certains types de capteur (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC et PT1000). Vérifiez si le type de capteur correct est défini dans le paramètre cFg ► o06
Vérifiez également si un décalage est défini pour l’affichage dans le paramètre r04.
Attendre la temporisation du compresseur, dégivrage en cours, tension de ligne vers le compresseur trop basse ou trop élevée.
- Vérifier CoP->CSt
- Vérifier CoP ->Pot/Pod
- Vérifier dEF ->dit, point
- Vérifier CoP->uLi, uLo, uHi
La diminution est une procédure permettant d’améliorer les performances de refroidissement et d’accélérer le temps nécessaire pour atteindre la température désirée. Les réglages de diminution prévalent sur tous les autres réglages, il n'y a donc pas de dégivrage entre-temps. Le dégivrage peut être retardé pendant la diminution. Pour l’ERC 11x, vérifiez le paramètre Pud->Pdi, pour l’ERC 21x, vérifiez le paramètre r96.
ERC 11x
Le mode Eco permet de sauvegarder de l’énergie. Lorsque le mode Eco est actif, le point de consigne de la température est augmenté et l'éclairage est arrêté. Il est possible d’activer le mode Eco en appuyant sur la touche située à l’avant du régulateur ou automatiquement. Pour le mode Eco, vous devez installer un capteur de lumière ou de mouvement ou un capteur de porte. En cas d’utilisation du capteur de luminosité, le mode Eco est activé ou désactivé en fonction du niveau d’éclairage ambiant (par ex. lumières d’atelier). Le capteur de déplacement et de porte peut également être utilisé pour activer ou désactiver le mode Eco. En l’absence de déplacement pendant un certain temps (capteur ou porte), le mode Eco est activé. Le déplacement désactive à nouveau la fonction.
L’ERC 11x dispose de 4 touches avec des fonctions prédéfinies pour chaque touche, comme suit :
- B1 appui court : noP (ne fonctionne pas)
- B1 appui long : PoF (mise sous/hors tension)
- B2 appui court : dEF (basculer en mode dégivrage)
- B2 appui long : inF (entrer dans le menu info)
- B3 appui court : tP (augmentation du point de consigne)
- B3 appui long : ECo (basculer en mode Eco)
- B4 appui court : tn (diminuer le point de consigne)
- B4 appui long : Lig (basculer sur l'éclairage)
Les paramètres permettant de modifier la fonction de chaque touche sont décrits ci-dessous. « C » signifie 2 appuis courts et « L » signifie un appui long :
- b1C, b1L pour la touche 1
- b2C, b2L pour la touche 2
- b3C, b3L pour la touche 3
- b4C, b4L pour la touche 4
Les touches peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques du tableau ci-dessous :

Le régulateur affichera « non » si le capteur de température à afficher n’est pas paramétré sous SxC et SxA. Par exemple, si la température à afficher (trS) est sélectionnée comme « SCO » et si SCO n’est pas paramétré sur l’une des entrées (S1, S2,..S4), le régulateur affiche « non ». De même, si SCO est configuré, mais que la configuration d’entrée (SxC) n’est pas sélectionnée correctement pour cette entrée, le même message d’erreur s’affichera. Vous devez vous assurer que le capteur à afficher sélectionné est correctement configuré sous la Configuration des entrées et Application des entrées dans le groupe de menus d'affectation.
Les capteurs de luminosité Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 ou 080G3315) sont utilisés dans la gamme ERC11x pour mesurer le niveau de luminosité ambiante autour de l'armoire afin de régler automatiquement les modes de fonctionnement « Éco » et « Normal » de jour et de nuit, ainsi que la luminosité de l’affichage.
Il est recommandé de placer le capteur de manière à ce que l’éclairage intérieur n’affecte pas le capteur. Il est possible qu’il soit placé à l’avant du refroidisseur ou en haut.
Pour paramétrer le capteur de luminosité dans l’ERC, suivez ces étapes :
- Appuyez simultanément sur les touches « ^ » et « v » et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour accéder au menu.
- Saisissez le mot de passe (si nécessaire)
- Accéder au menu ASi
- Accédez au paramètre de configuration du capteur correspondant (de S1C à S4C) et définissez-le comme « Ldr » pour un capteur de luminosité
Vous pouvez vérifier le niveau de luminosité, en Lumens, dans le paramètre Ser à LLu.
Le capteur de luminosité sert à augmenter/diminuer la luminosité de l’affichage. Il peut également être utilisé pour régler le régulateur en mode Eco.
Pour paramétrer l’activation du mode Eco par l’ERC, définissez les paramètres SLd et SLn dans le menu ECS :
- SLd : est la quantité de lumière ambiante qui fait passer l'appareil du mode ECO au mode normal/d'entretien (normalement le matin).
- SLn : est la quantité de lumière ambiante qui fait passer l'appareil du mode normal/d'entretien au mode ECO (normalement le soir).

Le message Unp signifie que l’ERC n’a pas d’application valable sur celui-ci. Il suffit de charger n’importe quelle application à l’aide de KoolKey, de la passerelle ou de la clé de copie.
En attente de la temporisation du compresseur – dégivrage en cours. La tension de ligne vers le compresseur est trop faible ou trop élevée.
- Vérifier CoP->CSt
- Vérifier CoP ->Pot/Pod
- Vérifier dEF ->dit, point
- Vérifier CoP->uLi, uLo, uHi
La diminution est une procédure permettant d’améliorer les performances de refroidissement et d’accélérer le temps nécessaire pour atteindre la température désirée. Les réglages de diminution prévalent sur tous les autres réglages, il n'y a donc pas de dégivrage entre-temps. Le dégivrage peut être retardé pendant la diminution. Pour l’ERC 11x : vérifier le paramètre Pud->Pdi. Pour l’ERC 21x : vérifier le paramètre r96.
EETx
La tige définit la température d’enclenchement et de coupure du thermostat, en fonction de la position. Elle possède une zone de 240 où les 27 derniers sont utilisés pour arrêter le thermostat si nécessaire. Les paramètres LSE et HSE fixeront la température de référence, en fonction de la position de la tige.
Dans l’exemple ci-dessous, nous avons LSE = 0 °C et HSE = 15 °C. Si la tige est au centre, la température de référence sera de 7,5 °C.

AK-RC 204B, 205C, 305 W
Oui, c’est possible pour les systèmes qui n’utilisent pas le détendeur électronique.
Non, le MCB est une protection contre les surintensités de courant, mais il ne tient pas compte du courant de fuite. Il n’est pas nécessaire de prévoir une protection contre les fuites dans les chambres froides en raison de l’installation qui inclut déjà une mise à la terre dans le panneau principal.
Le dégivrage de deux évaporateurs est géré par deux capteurs différents.
Veuillez noter que le produit est fourni avec deux capteurs (température ambiante et un évaporateur) - le troisième capteur n’est pas inclus.
Divers
Pour les dispositifs pris en charge (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55), il est possible de créer des bases de données hors ligne, de modifier des paramètres en ligne sur le régulateur connecté, de mettre à niveau le micrologiciel du régulateur (vérifiez la disponibilité du numéro de pièce dans KoolProg ®), de simuler en ligne et de créer des tendances/graphiques en temps réel pour simuler le fonctionnement et des conditions spécifiques.
Capteur de condenseur
Le capteur de condensateur est utilisé pour protéger le compresseur contre une pression élevée lorsque le condenseur est obstrué ou que le ventilateur du condenseur tombe en panne.
Placez le capteur du côté liquide du condensateur.
Utilisez un support métallique ou un ruban métallique pour assurer une bonne conductivité thermique. Veillez à éloigner le câble des points chauds du compresseur ou du condenseur, qui dépassent 80 °C.
Capteur de luminosité ambiante
Le capteur de luminosité ambiante est utilisé pour détecter les heures d’ouverture d’un magasin. Le capteur doit être placé de manière à ce que la lumière interne du compartiment (refroidisseur) n’affecte pas le capteur.
L’emplacement possible peut être à l’avant du refroidisseur ou au sommet.
Capteur de porte
Le capteur de porte est utilisé pour détecter les activités d'achat et arrêter le ventilateur lorsque la porte est ouverte.
Danfoss ne fournit pas le capteur de porte. Utilisez le contact d'ouverture de porte dont vous disposez et connectez-le au câble fourni par Danfoss.
Quels modèles ERC peuvent être utilisés avec ces capteurs spéciaux ?
L’ERC 11x prend en charge toutes ces caractéristiques, avec une entrée de capteur de luminosité ambiante. Cela permet la lecture en Lumens. L’ERC 11x dispose également d’une sortie numérique destinée à l'éclairage.
L’ERC 21x ne prend pas en charge la lecture du niveau d’éclairage via le capteur, mais dispose d’une sortie numérique pour la gestion de l’éclairage.
KoolKey
KoolKey est un appareil d’interface et de programmation pour :
- Connecter le régulateur électronique Danfoss à un PC et faire office de passerelle lorsque vous travaillez en ligne à l’aide de l’application KoolProg ® sur le PC.
- Servir de clé de programmation pour programmer les réglages des régulateurs électroniques Danfoss en production et sur le terrain.
MPK
Le MPK est une clé de programmation simple à utiliser pour la programmation en masse d'un contrôleur dans la chaîne de production.
Station d’accueil
La station d’accueil est une plateforme qui peut être utilisée pour programmer les ERC de manière très rapide et facile. En combinaison avec l’EKA 183A, elle peut programmer un ERC en quelques secondes. Le processus est le suivant : créer une base de données via KoolProg ®, sauvegarder cette base de données sur l’EKA 183A et la connecter à la station d’accueil. L’ERC se programme alors facilement. Voir l’illustration ci-dessous.

Dans cette vidéo, vous trouverez une vue d’ensemble de la façon de connecter votre ERC/EET au Smartphone à l’aide de l’Enabler Bluetooth.