Régulateurs d'évaporateur AK-CC
Dégivrage
Séquence de dégivrage par gaz chauds-AK-CC55
Cette section décrit la séquence de dégivrage par gaz chauds pour le régulateur d'évaporateur AK-CC55.
Le principe et la séquence de dégivrage par gaz chauds sont également utilisés dans de nombreux autres types de régulateurs de vitrines tels que l’AK-CC 200/300/450/550/750. Certains régulateurs sont équipés d’électrovannes à la place des vannes AKV et certains n'ont pas de résistances de plateau de chute. En dehors de cela, la séquence est la même.
Les sorties de l’AK-CC55 utilisées dans la séquence de dégivrage par gaz chauds sont (application 5) :
- Vanne AKV
- Vanne de gaz chaud
- Vanne de purge
- Vanne d’aspiration
- Ventilateur
Évaporateur 1 : Cela terminera le dégivrage en premier dans une séquence de dégivrage coordonnée
Évaporateur 2 : Cela terminera le dégivrage en dernier dans une séquence de dégivrage coordonnée : (Dans cet exemple, la temporisation d'attente max. expire immédiatement après l’arrêt du dégivrage. La temporisation d'attente max. doit être réglée sur la même durée que la temporisation de dégivrage max.)
d16 – Pompe dwn del. (Temporisation d'évacuation) :
Régler la durée pendant laquelle l’évaporateur est vidé du réfrigérant avant le dégivrage.
d23 – HotGasInjDel (Temporisation avant ouverture de la vanne de gaz chaud) :
Cela laisse le temps à une vanne PMLX de la conduite d’aspiration de se fermer (si utilisée).
d04 – Max Def. time (durée de dégivrage max.) :
Ce réglage est un temps de sécurité qui arrête le dégivrage s'il n'y a pas déjà eu un arrêt basé sur la température ou via un dégivrage coordonné.
o16 – Max HoldTime (temporisation d'attente max. après le dégivrage coordonné) :
Lorsqu’un régulateur a terminé un dégivrage, il attend un signal indiquant que la réfrigération peut reprendre. Si ce signal ne s’affiche pas pour une raison ou une autre, le régulateur du compresseur lui-même lance la réfrigération une fois ce temps d’attente écoulé.
d17 – Drain del (temporisation de vidange (uniquement en raccordement avec gaz chauds)) :
Régler la durée pendant laquelle l’évaporateur du compresseur est dépressurisé et vidé de toute capacité de réfrigérant condensé après le dégivrage.
d06 – DripOff time (Drip-off time):
Le temps qui doit s'écouler entre la fermeture de la vanne de gaz chaud et le moment où l'injection peut recommencer (le temps où l'eau s'égoutte de l'évaporateur). Cette fonction n’est normalement pas utilisée avec le dégivrage par gaz chauds – la temporisation de vidange concerne normalement aussi l’égouttage.
d07 – FanStartDel (Délai de démarrage du ventilateur après dégivrage) :
Le temps qui doit s’écouler entre le début de l’injection et le moment où le ventilateur du compresseur peut redémarrer (le temps pendant lequel les gouttes d’eau gèlent sur la surface de l’évaporateur).
![AK CC55](/media/5lcp3mgl/ak-cc55-web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)
Ventilateur
Fonction ECO dans l’AK-CC55
La fonction ECO est une fonction de ventilateur basse vitesse, où deux sorties digitales sont utilisées. Cela n’est possible qu’en cas d’utilisation de l’Application 9 dans laquelle il est possible de définir une sortie de « Ventilateur 2 » supplémentaire pour déclencher la faible vitesse des moteurs de ventilateur EC du compresseur. « Ventilateur » démarre le(s) ventilateur(s) à haute vitesse et « Ventilateur 2 » réduit la vitesse. Lorsque les ventilateurs fonctionnent en mode ECO/basse vitesse, l’écran affiche « ECO ».
Il est également possible d’activer la fonction ECO en régime de nuit, où elle est utilisée lorsque les rideaux de nuit sont fermés sur le boîtier. Sachez toutefois que la fonction ECO n’est pas possible si la fonction de chauffage ou de dégivrage est active (si le régulateur a été configuré à cet effet).
Si le régulateur est configuré avec des ventilateurs EC à deux étages, « ECO » s’affichera sur l’écran à basse vitesse lorsque les deux sorties DO sont actives.
Configuration :
Configuration de la sortie de relais DO2 (ex : Bobine simple, application 9) : 0=non utilisé, 1=ventilateur, 2=ventilateur Eco, 3=dégivrage, 4=rail antibuée, 5=alarme, 6=éclairage, 7=rideau de nuit, 8=compresseur, 9=compresseur 2, 10=élément chauffant
Remarque : le dégivrage adaptatif ne peut pas être utilisé avec un régulateur du ventilateur à deux niveaux.
Injection
Fonction de régulation liquide adaptative pour les régulateurs de vitrine AK-CC
« ALC » est une fonction de régulateur d'évaporateur qui signifie « Adaptive Liquid Control » (Régulation liquide adaptative). « CALM » est l’abréviation de « CO2 Adaptive Liquid Management » (Gestion adaptative liquide du CO2), qui est une solution complète au niveau du système.
Les régulateurs de vitrines suivants sont dotés de la fonction ALC :
AK-CC 550F – 084B8073 – à arrêter
AK-CC 550A – 084B8030 avec version logicielle 2.01 publiée en janvier 2019
AK-CC 550B – 084B8032 avec version logicielle 2.01 publiée en novembre 2018
AK-CC 750A – 080Z0140 avec version logicielle 1.21 publiée en octobre 2018
AK-CC55 – 084B4081, 084B4082, 084B4083 et 084B4084 lancés en février 2020
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’assistance produit mondiale.
Configuration des fonctions ALC et CALM :
CALM est une fonction de commande principale qui est configurée dans le gestionnaire du système. Le niveau de liquide (signal MARCHE/ARRÊT) dans l’accumulateur d’aspiration du compresseur, l’état du régulateur de centrale et l’enveloppe de la pompe de l’éjecteur de liquide calculé par le régulateur de centrale AK-PC 78xA déterminent si les régulateurs de vitrine du compresseur peuvent fonctionner avec ou sans ALC (commande MSS normale).
La fonction ALC peut également être configurée directement dans les régulateurs de vitrine. L’entrée correspond au signal MARCHE/ARRÊT du niveau de liquide provenant de l’accumulateur d’aspiration connecté à l’entrée DI1, DI2 ou DI3 du régulateur d'évaporateur (valeur de réglage = 21 (basculer en fonctionnement avec ALC lorsque l’entrée du compresseur est court-circuitée)).
Il convient de mentionner qu’il n'y a pas de vérification de l’état du régulateur de centrale ou de l’enveloppe de l’éjecteur à l’aide de connexions directes.
Si le signal MARCHE/ARRÊT est connecté aux contacts secs DI1 ou DI2, il est important que tous les régulateurs recevant le signal du contact soient correctement câblés avec Terr-Terre et Signal-Signal. Le mélange entraînera une défaillance de la fonction.
Voici un exemple de fonctionnement : Le connecteur 25 (DI1) de l’AK-CC 550A envoie un signal de courant court toutes les secondes pour vérifier si le contact DI est fermé ou ouvert. Si le contact est fermé (niveau bas), la tension à travers l’entrée DI est réduite par le connecteur 24 (Terre).
Il est important qu’aucun des régulateurs de vitrines connectés ne soit mis hors tension, car cela entraînerait une défaillance de la fonction. S’il est nécessaire de mettre les régulateurs hors tension, un relais auxiliaire est nécessaire.
Si l’entrée haute tension est utilisée, le câblage doit également être effectué correctement pour éviter les courts-circuits, mais il n'est pas important de savoir laquelle des entrées DI va à L (ligne) ou 0 (neutre).
Régulation de la surchauffe :
Il existe deux réglages parallèles pour la surchauffe :
1. Détente sèche, qui ne permet pas l’écoulement de liquide
2. ALC, qui permet l'écoulement de liquide. Ce type de régulation exige que le régulateur reçoive un signal marche/arrêt provenant, par exemple, d’un réservoir dans la conduite d’aspiration. Un contacteur de niveau dans le réservoir enregistre lorsque le niveau de liquide est dépassé. Lorsque cela se produit, le régulateur bascule sur le réglage de détente sèche, puis revient sur l'ALC une fois que le niveau de liquide a baissé. La fonction est définie dans le réglage o02, o37 ou o84. Elle peut également être reçue via une transmission de données depuis un superviseur.
Comment échanger un AK-CC550 contre un AK-CC55 ?
Découvrez comment remplacer l’AK-CC550 par l’AK-CC55. Dans cette vidéo, Kenn Sønder Jensen vous guide dans le remplacement du régulateur AK-CC550 par l’AK-CC55. Découvrez à quel point il est facile de remplacer le contrôleur, ce à quoi vous devez faire attention en le faisant, et comment éviter les pièges.
.![Échange d’un AK-CC550 contre un AK-CC55](/media/n1edsm2v/replacing-ak-cc-550-with-ak-cc55-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)
Premnath Kangatharan, spécialiste produit, vous montre comment remplacer un AK-CC550A par un AK-CC55. Il vous guide à travers les étapes à suivre pour remplacer efficacement votre régulateur d'évaporateur dans l’interface de la gamme de gestionnaires de système AK 8xxA. Familiarisez-vous avec la nouvelle interface du superviseur et assurez-vous que votre nouveau régulateur d'évaporateur est opérationnel rapidement.
![Remplacement du régulateur](/media/shzde5iz/exchange-controller-on-a-system-manager-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)
Données techniques
Relais DO pour charges capacitives – AK-CC55
Les relais DO pour le ventilateur et l’éclairage sont conçus pour supporter des charges capacitives telles que les ventilateurs EC et l’éclairage LED.
DO2 (luminosité) et DO3 (ventilateur) pour AK-CC55 Compact et DO5 (luminosité) et DO6 (ventilateur) pour AK-CC55 Single Coil et Multi Coil sont dimensionnés conformément à la norme TV-5, où la charge capacitive ou inductive maximum peut atteindre 80 A. Ces sorties peuvent être recommandées pour les ventilateurs EC et l’éclairage LED.
Tous les relais sont étanches pour une utilisation avec des réfrigérants inflammables tels que le R290 propane.
Conformité à la norme EN 60 335-2-89 : Annexe BB 2010.
Pour les relais DO2, DO3, DO4, DO5 et DO6, les données suivantes s’appliquent* : | 115 V/230 V CA |
Charge max. : | CE. 8 (6)A UL. Rés. à 8A. 3FLA 18LRA |
Charge min.: | 1 VA |
Irruption : | DO2, DO3 pour Compact DO5, DO6 pour Single/Multi Coil TV-5 80 A |
*DO2, DO3, DO4, DO5 et DO6 sont des relais 16 A, mais la charge maximale doit être respectée. DO3 et DO4 pour Compact et DO5 et DO6 pour Single/Multi Coil sont recommandés pour le ventilateur EC et l’éclairage LED.
Veuillez noter que la charge maximale de 8 A est une charge continue tandis que la charge d’appel concerne simplement des éclatements brefs.
Les spécifications du relais peuvent être un peu confuses, mais il n'y a pas de fautes dans les données.
Les relais sont réglés à un courant maximum de 8 A en charge résistive/ohmique et de 6 A en charge inductive (pour les bobines).
Il s’agit de la charge de courant maximum et il ne faut pas la dépasser !
Cependant, le relais physique porte la marque 16 A si le régulateur doit être ouvert pour vérifier le circuit. La raison d’une spécification réduite est qu’il est nécessaire de prévoir une longue durée de vie et un certain nombre de cycles marche/arrêt. Ceci afin de fournir un produit de haute qualité.
Interface utilisateur
L’état de communication U45 vérifie la qualité du signal pour MODBUS-AK-CC55
État de communication U45 avec plage de pression : 0 – 100 %
Le paramètre U45 permet de vérifier la qualité du signal pour la communication MODBUS.
La qualité de la communication est validée en permanence et un état de communication (0 – 100 %) est lu dans le menu d’affichage ou dans un dispositif de contrôle à distance. De plus, l’état de communication se trouve également dans le menu de service de l’AK-ST 500. (L’état de la qualité de la communication est lu dans le menu « U45 Comm. Status »)
L’état de qualité de la communication inclura uniquement les messages de bus reçus et uniquement sur la communication MODBUS (pas sur la communication LON).
Si aucun message n’est reçu, il n’est pas possible d’indiquer un état de qualité de communication utile (aucun message n’est lu).
On estime que la valeur doit atteindre au moins 80 % sur un bon réseau – une valeur inférieure à celle-ci devrait être étudiée.
L'état de communication U45 s’affiche à la fois sur l’écran Infos et sur l’écran Réglage. De plus, il est affiché sur l’écran Bluetooth du compresseur :
Menu Paramètres -> Divers -> Réseau -> (Passage de Réglages à Affichage) État de communication
Câblage
Longueur du câble d’affichage pour AK-CC5
Trois variantes d’affichage sont disponibles pour un régulateur AK-CC55 :
- AK-UI55 Set (version clavier)
- AK-UI55 Info (affichage uniquement)
- AK-UI55 Bluetooth (version Bluetooth)
Jusqu’à deux affichages peuvent être connectés à un régulateur d'évaporateur AK-CC55 via des connecteurs RJ12.
Si un seul affichage est connecté au régulateur, la longueur de câble maximum est de 100 m.
Si deux affichages sont connectés, leur longueur de câble combinée peut aller jusqu’à 100 m maximum depuis le régulateur.
Exemple avec deux affichages :
Par exemple, si un affichage présente une longueur de câble de 20 m et le deuxième affichage une longueur de câble de 80 m, la longueur combinée du compresseur est de 20 + 80 = 100 m, ce qui est acceptable.
Régulateur de boucle d’eau AK-CC55
Dans cette vidéo, notre spécialiste produit Kenn présentera une introduction au régulateur de boucle d’eau AK-CC55.
![](/media/lysfra2g/ak-cc55-water-loop-controller.jpg?anchor=center&mode=crop&width=640)