Magnetic Tool

  • Vue d'ensemble
  • Téléchargements
  • Avertissement
  • Nous contacter

Tester facilement les bobines d'électrovanne grâce à Magnetic Tool

S'assurer qu'une bobine d'électrovanne fonctionne correctement, ou détecter une bobine défectueuse, est une étape importante dans de nombreux projets de réparation ou d'installation. Jusqu'à présent, les techniciens d'entretien et les installateurs devaient recourir à une variété de méthodes et d'outils différents pour cette étape, y compris un porte-clés détecteur de champ magnétique très populaire. Mais maintenant, il existe quelque chose de beaucoup plus accessible et pratique.

La nouvelle application Magnetic Tool, qui fait partie de la boîte à outils CoolApps de Danfoss, permet de tester rapidement et facilement une bobine d'électrovanne. Elle est disponible dans le monde entier pour Android et iPhone.

Vous avez toujours le bon outil avec vous parce qu'il est à portée de main. Non seulement c'est plus pratique, mais c'est aussi plus précis. Magnetic Tool fournit des informations sur le champ magnétique d'une bobine CA/CC dans une électrovanne. Elle peut également indiquer le sens de rotation de certains types de moteurs, ce qui vous aide à déterminer la bonne façon de les installer dans un système.

Magnetic Tool vous permet également de prendre une photo du composant défectueux afin de documenter la procédure de réparation et de la partager avec vos clients.

Avertissement

Magnetic Tool (l’« Application ») est fournie « en l’état » et « selon la disponibilité » aux fins prévues et déterminées par Danfoss exclusivement. Toute utilisation de ladite Application relève de la seule responsabilité de l’utilisateur. L'application et les résultats et informations qui en découlent ne peuvent se substituer à des conseils techniques, mais doivent être vérifiés par l'utilisateur. Ils ne constituent pas des promesses et ne doivent pas être considérés comme des données ou analyses exactes.

Danfoss décline toute garantie et condition concernant l'Application, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'aptitude à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. Danfoss ne garantit pas que l’application répondra à vos exigences, ni que son fonctionnement sera ininterrompu ou exempt d’erreur.

Dans la mesure où la loi ne l'interdit pas, Danfoss ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs, spéciaux, indirects ou consécutifs, quels qu'ils soient, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages matériels, les dommages pour perte d'économies ou de bénéfices, ou la perte de données résultant de toute utilisation de l'Application.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.