Industrial Refrigeration Application Tool
L’outil Industrial Refrigeration Application Tool a été mis à jour et contient désormais les tout derniers produits que nous avons lancés. Si vous utilisez déjà l’outil interactif, la version mise à jour est désormais disponible au téléchargement en cliquant sur le lien ci-dessous.
Destiné aux nouveaux utilisateurs, l’outil interactif est une présentation PowerPoint qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. Cet outil comprend une fonction de zoom avant et d’agrandissement et affiche des informations adaptées à votre demande.
Le concept de la présentation est une infographie complète d’une installation à l’ammoniac. Cliquez sur certaines zones de l’installation pour obtenir plus d’informations sur ces zones. Le schéma détaillé vous indique les vannes et la tuyauterie nécessaires pour la zone concernée. En cliquant sur la désignation du type de vanne, vous découvrirez des illustrations en coupe détaillées et des explications sur cette vanne en particulier.
La présentation interactive vous fournit également des liens utiles vers la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits. En outre, il est facile de revenir au début ou aux informations précédentes.
NB : L'outil « Industrial Refrigeration Application Tool » est conçu en format PowerPoint, afin que vous puissiez l'ouvrir en mode Édition. En mode Édition, vous avez la possibilité de copier certaines diapositives de présentation des produits vers un diaporama que vous avez créé.

Obtenir l'outil
Téléchargez la dernière version de l'outil logiciel Industrial Refrigeration via le lien ci-dessous.
Version mise à jour : Version 08, 26-02-2021
À qui s'adresse l'outil Industrial Refrigeration Application Tool ?
L'outil est utile pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la réfrigération industrielle, mais surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le domaine de la réfrigération industrielle, ou qui ne connaîtraient pas à 100 % les détails d'une installation d'ammoniac à deux étages.
Vous formez des professionnels de la réfrigération industrielle ?
Si vous formez des professionnels de la réfrigération industrielle, cet outil peut se révéler utile pour illustrer vos présentations et vos cours.
Caractéristiques et avantages
Un aperçu visuel clair et bien organisé du fonctionnement d’une installation à l’ammoniac à deux étages.
Une vue d’ensemble simple des éléments présents dans une installation à l’ammoniac à deux étages.
Un accès aisé aux informations détaillées sur la tuyauterie et les vannes nécessaires dans chaque zone de l’installation, comme : Entrepôt frigorifique, congélateur à plaques, compresseur à vis avec séparateur d’huile, compresseur à piston, séparateur de pompe, etc.
Des illustrations détaillées sur les vannes Danfoss spécifiques avec en particulier des vues en coupe décrivant chacun des éléments de la vanne. Certaines vannes disposent également d’animations pour vous montrer le principe de fonctionnement de la vanne.
Cet outil vous permet d’accéder aisément aux informations sur le produit disponibles dans la documentation technique.
Il sépare une installation à l’ammoniac à deux étages en différents éléments aisément compréhensibles.
Fonctionnement
- Téléchargez et stockez le fichier zip ci-dessus sur votre PC.
- Décompressez le fichier sur votre PC.
- Ouvrez le fichier PowerPoint nommé « START_TWO STAGE AMMONIA PLANT » et situé dans le dossier que vous venez de décompresser.
- Dans Microsoft PowerPoint, choisissez le mode diaporama.
- Appuyez sur « Entrée » ou sur « Page suivante » pour passer de la diapositive d’ouverture à la diapositive « Présentation de l’installation » (page d’accueil).
- Déplacez le curseur de la souris sur la diapositive de présentation de l’installation. Lorsque le curseur se transforme en main, cela signifie que vous pouvez cliquer sur la souris pour ouvrir des illustrations grand format de la partie de l’installation en question.
- Si vous cliquez sur la désignation du type (et non sur l’illustration) de la vanne Danfoss IR choisie, vous accéderez à une vue en coupe de la vanne IR en question. L'utilisation des « Boutons d'actions », lorsqu'ils sont disponibles dans le coin inférieur gauche de la diapositive, fournit des liens vers d'autres informations complémentaires, comme de la documentation technique, des animations de produits, des vidéos, etc., ou permet de revenir à la diapositive précédente ou à la « page d'accueil ».
Téléchargements
Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.