Viborg District Heating Utility fournit du chauffage urbain à plus de 10 000 foyers et entreprises dans les villes de Viborg et de Hald Ege au Danemark. L’entreprise de services publics s’est fixé l’objectif d’être neutre en CO2 d’ici 2030 et cherche constamment des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de son réseau de chauffage et de réduire les coûts de chauffage pour ses utilisateurs finaux.
Client de longue date de Danfoss, Viborg varme a utilisé le portail ECL de Danfoss pour surveiller son système de chauffage. Dans le cadre de l’arrêt du portail, la société de services publics a choisi Leanheat® Monitor comme nouvelle solution SCADA.
Solution
Leanheat® Monitor est la solution logicielle avancée de Danfoss pour la surveillance et la gestion des sous-stations dans les réseaux de chaleur urbains. Danfoss a géré l’ensemble du processus de migration du portail ECL vers Leanheat Monitor, garantissant une transition rapide et fluide vers la nouvelle plateforme. L’équipe de mise en œuvre a pu gérer l’intégration et la configuration du système en ligne, ce qui a permis d’économiser du temps et des ressources.
Leanheat Monitor inclut des fonctions de mise en service automatique pour les régulateurs ECL. Cela nous permet de passer de la connexion d’un régulateur à la visualisation d’un organigramme à l’écran en moins d’une minute.
L’un des principaux avantages de Leanheat® Monitor est qu’il permet à Viborg varme d’intégrer les régulateurs de sous-station existants dans une seule plateforme sur l’ensemble du réseau. L’entreprise de services publics peut ensuite utiliser le logiciel Leanheat® pour surveiller les côtés primaire et secondaire de son réseau de chauffage, y compris les paramètres clés tels que la pression, la température, configurer les alarmes et effectuer la régulation et l’optimisation à distance des stations.
Viborg varme propose également de louer des stations de chauffage à ses utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux paient un montant mensuel variable, et Viborg varme s’occupe en retour de toute la maintenance liée aux stations. Chaque station est prééquipée du régulateur ECL310 de Danfoss, qui permet à Viborg varme d’effectuer l’entretien et le dépannage du réseau à distance, ainsi que de capturer les mesures de température et de pression de la station.
Résultats
Vue d’ensemble complète de l’ensemble du réseau de chauffage
Généralement, les entreprises de services publics n’ont qu’une vue d’ensemble du côté primaire du réseau de chauffage. Après avoir intégré les régulateurs ECL existants dans l’ensemble du réseau, Viborg varme dispose désormais d’une vue d’ensemble complète et détaillée des côtés primaire et secondaire du système. Ce type de vue d’ensemble est essentiel pour des opérations et une maintenance efficaces du réseau.
Amélioration du contrôle de la station de chauffage
Étant donné que Viborg varme peut intégrer des données provenant de points de mesure situés aux sections les plus éloignées du réseau de chauffage, le service public peut optimiser les sous-stations et les niveaux de température dans l’ensemble du réseau. Cette vue d’ensemble les aide à améliorer la température de retour, ce qui peut entraîner des économies significatives et réduire l’usure des composants du système.
Comparaison de référence
Avec Leanheat® Monitor, les entreprises de services publics peuvent également extraire des données historiques, même antérieures à la période d’intégration réelle. Cela permet aux municipalités et aux gestionnaires de services publics d’analyser l’exploitation du réseau dans le contexte des performances passées.1
(1 Les données historiques ne sont disponibles que pour la période pendant laquelle le régulateur ECL a été installé.)
Gestion et dépannage à distance du réseau
Les gestionnaires de réseaux peuvent utiliser Leanheat® Monitor pour modifier à distance les paramètres du réseau et résoudre les problèmes du réseau ou des côtés primaire et secondaire du réseau. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts d’exploitation.
Une solution conforme au RGPD
Leanheat® Monitor fonctionne sur une plateforme certifiée ISO27001 qui permet la conformité au RGPD. Le service est hébergé par un fournisseur de services cloud avec plus de 40 certificats de sécurité dans le monde. Cet accent mis sur la sécurité confère aux utilitaires comme Viborg varme un niveau supérieur de chiffrement et de protection des données, ce qui les aide à garantir que les données des clients sont stockées en toute sécurité.
Une base solide pour les futures améliorations du réseau
En mettant en œuvre Leanheat® Monitor, Viborg District Heating Utility peut améliorer l’efficacité et le budget opérationnel de la municipalité à l’avenir. Comme il peut surveiller plusieurs points de mesure du réseau en même temps, Viborg varme peut garantir un fonctionnement du réseau plus stable et optimisé. Leanheat® Monitor s’est donc avéré être un bon investissement, avec un retour sur investissement prometteur, qui offre des avantages à long terme à la fois pour le service public et ses utilisateurs.
Leanheat® Monitor nous donne un aperçu complet de notre réseau. Le fait que nous puissions surveiller les stations de chauffage à distance et extraire des données que nous pouvons utiliser pour optimiser les performances de la sous-station nous permet d’améliorer l’efficacité de notre réseau de chauffage tout en tirant le meilleur parti de nos ressources internes.
Quelques faits Le saviez-vous ?
Vous pouvez connecter Leanheat® Monitor aux solutions Danfoss préexistantes installées dans les foyers et les entreprises de votre réseau de chauffage. Les régulateurs ECL120 et ECL310 existants et nouveaux peuvent être connectés à Leanheat Monitor et utilisés comme points de mesure de la pression et de la température dans le réseau de chauffage urbain. Les régulateurs ECL sont largement utilisés pour réguler les solutions de chauffage, d’eau et de ventilation du côté secondaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web. |

Optimisation du chauffage urbain avec Leanheat® Monitor
Découvrez comment Leanheat® Monitor optimise les réseaux de chaleur urbains avec des informations en temps réel, des économies d’énergie et des données sécurisées. Lisez l’article complet pour en savoir plus !