Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.

Le défi :
Trouver une alternative durable aux chaudières à fioul obsolètes
En 2018, la ville rurale d’Eurasburg, en Allemagne, avait besoin d’une solution de chauffage pour l’extension de la crèche de la ville. Parallèlement, de nombreux propriétaires cherchaient à remplacer leurs chaudières à fioul vieillissantes. Tout le monde était intéressé par une solution d’énergie renouvelable qui pourrait tirer parti de la ressource naturelle abondante de la ville : la forêt d’Eurasburg.
La municipalité a donc décidé de construire un réseau de chauffage local avec un système central de copeaux de bois, en s’approvisionnant en bois de la forêt environnante. Le projet a été approuvé à une seule condition : que la ville puisse raccorder tous les bâtiments publics de la communauté au nouveau réseau de chauffage.

La solution :
Les sous-stations Danfoss VXeet Leanheat Monitor® alimentent un réseau centralisé de chauffage à copeaux de bois
Michael Gail, l’ingénieur en chauffage responsable du projet, a travaillé avec Danfoss pour choisir les solutions de sous-station appropriées pour chaque bâtiment. Ils ont choisi des stations VXe solo pour les bâtiments avec une charge de chauffage allant jusqu’à 30 kW et des mini-stations DSA1 pour les grands bâtiments avec une charge de chauffage allant de 30 à 100 kW. Pour une charge de chauffage de plus de 100 kW, ils ont mis en œuvre des stations individuelles, librement planifiées. Les échangeurs thermiques à microplaques de haute qualité assurent un transfert de chaleur efficace dans toutes les sous-stations installées. Les stations gèrent également l’équilibrage hydraulique du réseau à l’aide de régulateurs de débit volumétrique indépendants intégrés avec vanne de régulation motorisée intégrée.
Mais les sous-stations et les régulateurs n’étaient pas la seule raison pour laquelle Michael Gail a choisi Danfoss.
Pour donner aux gestionnaires de réseaux un contrôle optimal du réseau de chauffage, toutes les stations de transfert ont été intégrées à la solution SCADA en ligne de Danfoss, Leanheat® Monitor. « Ce logiciel a également été l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Danfoss, car il était important de pouvoir lire les données du compteur et du régulateur et effectuer des réglages d’une simple pression sur un bouton », explique Martin Gail.
La possibilité d’accéder au système de n’importe où permet de résoudre rapidement les problèmes de réseau. Selon lui, « Si un client appelle pour signaler un problème, je peux utiliser mon téléphone portable ou ma tablette pour voir ce qui ne va pas ou ce qui doit être modifié. Et cela simplifie vraiment le travail. »
Un autre aspect crucial du réseau de chauffage d’Eurasburg est que les bâtiments connectés ne doivent pas répondre à des exigences d’efficacité particulières pour rejoindre le réseau. Il leur suffisait de retirer leurs anciens systèmes de chauffage au fioul. Les propriétaires ont ainsi le temps d’effectuer les mises à niveau liées à l’énergie progressivement et à un rythme qui soit financièrement réalisable pour chaque ménage.

Résultat :
Le réseau de chauffage local d’Eurasburg alimente actuellement 80 bâtiments, dont l’école primaire, la salle polyvalente, la caserne de pompiers, la mairie et la crèche. L’utilisation du système est actuellement d’environ 90 %, ce qui signifie qu’il reste encore de la marge d’expansion. Ils envisagent également d’ajouter un système solaire à l’avenir.
D’autres communautés rurales de la région ont suivi de près le projet et prévoient déjà des projets similaires. Martin Gail explique
Il est certain que le réseau de chauffage urbain d’Eurasburg ne sera pas le dernier à être mis en œuvre par son entreprise – et il a déjà choisi le partenaire pour les sous-stations et la solution SCADA : « Nous allons certainement mettre en œuvre notre prochain réseau de chauffage avec Danfoss. »

Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local
Développement d’un réseau de chauffage urbain efficace à Eurasburg

Les copeaux de bois sont la solution de chauffage du futur pour Eurasburg
Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, un réseau de chauffage rapide et efficace à base de copeaux de bois est désormais entièrement opérationnel. Découvrez comment Danfoss aide la municipalité d’Eurasburg avec des sous-stations et des logiciels innovants, ouvrant potentiellement la voie à une transformation durable du chauffage dans les zones rurales.