Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-Bas

lundi 13 novembre 2017

Projet de rénovation haut de gamme – solutions de climatisation haut de gamme

Hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-Bas

Comment allier le confort et la technique actuels à l’histoire du 17e siècle d’Amsterdam ? Il s’agit du défi le plus important du projet de rénovation du prestigieux hôtel Waldorf Astoria d’Amsterdam.

La transformation des maisons historiques longeant le canal en un hôtel requiert un système de régulation de la climatisation parfaitement contrôlable. L’hôtel Waldorf Astoria amstellodamois est un projet extraordinaire. Six maisons historiques longeant le canal ont été rénovées et combinées pour être transformées en un hôtel de première classe, équipé de solutions de climatisation de pointe.

L’histoire d’Amsterdam

Le projet de rénovation Waldorf Astoria rappelle l’époque de la Compagnie hollandaise des Indes orientales (VOC) des années 1670. Les six maisons fabuleuses du projet qui bordent l’Herengracht à Amsterdam servaient autrefois de résidence à des régents et marchands influents. Elles ont été bardées de façades et paliers spéciaux, les couloirs en marbre ont été surplombés de plafonds recouverts de stuc et parés de riches ornements.

Fort heureusement, les caractéristiques architecturales de ces maisons le long du canal ont été préservées, un desiderata auquel Waldorf Astoria attachait beaucoup d’importance pour son dernier hôtel. Des éléments historiques combinés à une technologie de pointe en ce qui concerne le confort et la régulation de la climatisation.

Le nec plus ultra 

Pendant la phase de l’étude technique, Cofely a collaboré avec Danfoss en ce qui concerne la conception. Les exigences du client sur le plan du confort, du bruit, de la fiabilité, de la durabilité et de la consommation d’énergie, ont toutes été prises en compte dans la phase de conception. L’utilisation combinée de radiateurs et de ventilo-convecteurs a dû être bien pensée pour remplir toutes les exigences. Au final, la solution retenue combine les ventilo-convecteurs régulés par les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression Danfoss AB-QM, équipées d’actionneurs Danfoss AME 110NL très résistants.

Le système de radiateurs est équipé de régulateurs de pression Danfoss ASV, combinés à des corps de vanne RA-N avec préréglage, équipés d’actionneurs ABNM. Ceci garantit l’équilibre hydraulique optimal du système à charge partielle et à charge pleine. Il en résulte non seulement un confort accru dans les chambres, mais également les économies d’énergie demandées. Par ailleurs, les clients cesseront d’être dérangés par les bruits de conduites.

Un projet extraordinaire

Au cours d’une entrevue, le directeur de projet principal de Cofely, Herman Hooning, a déclaré que seuls des produits de première classe, dits de marques A, ont été utilisés pour ce projet. « Il s’agit d’un projet extraordinaire et la qualité est notre priorité absolue. Par ailleurs, tous les fournisseurs engagent leur responsabilité pour les travaux fournis. On prend l’hypothèse que les problèmes sont résolus sans tracas. »

Cofely est chargée de l’ingénierie principale de tous les systèmes de génie mécanique. À la question de savoir pourquoi les produits Danfoss ont été choisis, Michel van Soest, ingénieur de planification de Cofely, indique que les produits sont simplement très fiables.

Le nouvel hôtel Waldorf Astoria

Dans la chaîne Hilton, les hôtels Waldorf Astoria sont les plus prestigieux.
La plupart des gens connaissent l’hôtel légendaire de Park Avenue à New York, mais il existe 27 hôtels similaires dans les plus beaux endroits du monde.

Le dernier en date est maintenant cet hôtel élégant longeant le canal, au cœur d’Amsterdam. Avec son lobby élégant au sol en marbre, ses ornements d’origine et des motifs de feuille dorée, les clients sont directement imprégnés d’un luxe massif. L’hôtel compte 94 chambres et suites, un centre de spa avec piscine intérieure et une salle de musculation. Il y a un restaurant-bar, qui est situé dans un ancien coffre-fort bancaire d’origine MeesPierson, l’occupant précédant de la maison. Des mariages et conférences peuvent aussi être organisés : l’hôtel dispose d’une salle de danse et de salles de réunion modernes équipées d’installations numériques de pointe.

Vue d’ensemble du système

Des ventilo-convecteurs et
des groupes de traitement de l’air :

  • 214 Danfoss AB-QM (DN10-65)
  • 214 Danfoss AME 435QM /
    AME110NL

Radiateurs :

  • 8 ASV (DN20-32)
  • 400 RA-N et actionneurs ABNM

« Des projets comme celui-ci doivent bien démarrer depuis le début. Une fois les AB-QM ajustées, il n’y a plus à s’en occuper. Elles font leur travail et nous n’avons jamais de plaintes. Par ailleurs, le moment et le lieu où les AB QM sont placées n’ont pas vraiment d’importance. Les vannes ont une fonction de régulation indépendante de la pression, ce qui permet une livraison progressive d’un projet. On gagne ainsi du temps et on a l’esprit tranquille. »
Erik Woerde, technicien en chef de Cofely

« L’AB-QM est un produit fiable. C’est une vanne facilement réglable. Elle peut être ajustée en continu ou de manière variable. C’est pourquoi notre bureau d’études a choisi ce produit. »
Michel van Soest, ingénieur de planification chez Cofely

Produits connexes

  • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC } else { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC }
    AB-QM

    Les vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.

  • if (isSmallPicture) { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV; } else if (isBigColumns) { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV } else { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV }
    Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV

    Les vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.