Danfoss répond aux enjeux de demain
Le projet immobilier « sur le chemin de l’école » au cœur de la ville de Montbrison dans le sud de la France brille pour ses performances. Il s’agit ici du plus gros chantier réalisé par la Société de Construction du Forez. Avec un bâtiment de 3812 m² sur 4 niveaux ainsi que la réhabilitation de l’ancienne école de la ville. Cet ouvrage s’inscrit dans une démarche moderne et bienveillante et répondra à des niveaux d’exigence énergétique précis.
Le choix du promoteur immobilier s’est porté sur la solution de chauffage pour plancher chauffant électrique ECinfracable. Cette trame bas carbone pour plancher chauffant répondant aux critères qualité du cahier des charges de la société de construction à l’origine du projet.
Un projet immobilier E+C-
Le label E+C- est gage de qualité. En effet, les projets immobiliers ayant droit à cette labellisation doivent limiter au maximum le rejet de carbone dans l’atmosphère et être capable d’avoir un rendement énergétique positif.
La solution pour plancher chauffant électrique Danfoss ECinfracable, peu émettrice de CO2 est une solution de chauffage au sol pertinente et efficace pour répondre aux critères du label.

ECinfracable, solution de chauffage au sol bas carbone
Le câble pour chauffage au sol électrique ECinfracable de Danfoss : une solution de chauffage de haute qualité.