La lutte contre le gel dans les vignes respectueuse de l’environnement
Après deux grosses vagues de gel ayant entraîné la perte de la quasi-intégralité de la production sur une parcelle de Chardonnay, des viticulteurs de Vire-sur-Lot, à proximité de Cahors, ont décidé de s'équiper de la solution de protection des vignes Danfoss Vineyard Protect.
Le domaine du Colombier, Château Trompette de Fabrice et Fabienne Rigal est engagé depuis deux années dans un processus Haute Valeur Environnementale (HVE). C'est ce qui les a amenés vers la solution de protection de vignes Vineyard Protect, un dispositif décarboné. C'est-à-dire qu'il n'émet pas de CO₂.
À propos du vignoble de Cahors
Le vignoble de Cahors dans le département du Lot produit une majorité de vins rouges en Malbec AOC-AOP. Quelques parcelles de vin blanc en cépage Chardonnay existent sur le territoire.

Le domaine du colombier à proximité de Cahors, protégé par ECvineyard protect
Découvrez l'installation et les gains obtenus grâce à la mise en place de la solution de mise hors-gel des vignes Vineyard Protect.