En 2020, la municipalité de Barby a développé un réseau de chaleur urbain bois. Il permet de chauffer la ville de Barby mais aussi une partie de la ville de La Ravoire en Savoie (73), ce qui représente 3500 habitants, soit 1000 logements.
Ce réseau alimente des logements sociaux, résidences privées, établissements d’enseignement et de formation, bâtiments communaux et commerces.
La biomasse couvre 95% des besoins énergétiques du réseau. La chaufferie bois nécessite près de 4000 tonnes de bois par an en moyenne (ressources locales).
Réseau de chauffage urbain de Barby
Danfoss est intervenu en apportant une solution complète et sur-mesure avec 43 sous-stations, des échangeurs de chaleurs et des sondes de pression sur les extrémités du réseau.