• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Chauffage connecté Danfoss Ally™ - Intégration dans une école

vendredi 18 juin 2021

« Nous avons découvert, testé et utilisé un grand nombre de produits tout au long de nos carrières, et je suis toujours épaté de voir que les produits Danfoss fonctionnent à merveille avec nos propres solutions à chaque fois. Les thermostats Danfoss Ally™ sont faciles à utiliser, et leur fonction permettant de réguler précisément la température constitue la solution idéale pour une régulation parfaite. Nous avons toujours reçu un formidable soutien sur place, et Danfoss s’impose comme un choix évident compte tenu de l’excellente qualité de ses produits ! », conclut Tomas Andersson.

Le confort et le bien-être des élèves sont garantis grâce aux thermostats de radiateurs Danfoss Ally™

400 têtes électroniques connectées Danfoss Ally™ ont été associés à un système de distribution de chaleur à haut rendement et à un système de récupération de la chaleur du chauffage urbain pour assurer le chauffage dans une école finlandaise. Créé par Hermosto et Dimfrost en collaboration avec Iotoi , Mawi Automation et le fournisseur d’électricité local Porvoon Energia, le nouveau système fera le bonheur des quelque 500 élèves que compte l’école Keskuskoulu, située dans la ville de Porvoo en Finlande. Cela en régulant le climat intérieur de l’établissement. De plus, avec sont interface API ouverte, Ally™ offre un véritable terrain de jeu aux intégrateurs de systèmes ou aux responsables chargés de concevoir leur système de gestion technique de bâtiment (GTB) sur mesure.

Dans le monde entier, de nombreux enfants sont exposés à des environnements intérieurs de mauvaise qualité présentant des problèmes comme un air étouffant, la présence d’humidité et de moisissures ou encore une température intérieure inconfortable. D’après des études menées par l’OMS, ces conditions entraînent non seulement des maladies et un taux d’absentéisme élevé, mais elles nuisent aussi aux résultats scolaires et au bien-être des élèves.

Une nouvelle société de développement de logiciels finlandaise a conçu une solution pour remédier aux climats intérieurs de mauvaise qualité dans les écoles, les crèches et d’autres établissements. Cette solution consiste en un écosystème énergétique intérieur qui utilise la chaleur excédentaire à basse température produite par les bâtiments connectés au même réseau en la prélevant dans le tuyau de retour. Grâce également à son système de gestion technique de bâtiment (GTB), l’école est capable d’optimiser l’ensemble de son écosystème, y compris sa consommation d’électricité et de chauffage, en exerçant un contrôle total sur tous les aspects du confort intérieur.

« Le nouveau système de gestion technique de bâtiment permettra de réaliser d’importantes économies d’énergie tout en offrant d’excellentes conditions aux élèves. En plus de réguler le chauffage, le système analyse la qualité de l’air dans chaque salle de classe. Il contrôle également le traitement de l’air grâce à plusieurs technologies d’intelligence artificielle et applications d’analyse déterminant les ajustements à apporter à chaque salle et chaque section de l’école. Le système de distribution de chaleur à haut rendement permettra non seulement au fournisseur d’électricité local de diminuer ses frais de carburant, mais il pourra aussi chauffer l’école grâce à l’utilisation de la chaleur excédentaire. Dans les faits, les élèves et le personnel de l’école peuvent ajuster leur propre confort et ressentir les effets de leurs ajustements car chaque thermostat Ally™ de Danfoss est contrôlé séparément », explique Tomas Andersson, cofondateur de Dimfrost et Hermosto.

 

Ecole Finlande chauffage connecté

40 % de réduction de la consommation de chauffage et 20 % de réduction de la consommation d’électricité en moyenne par an.

À l’école, le système utilise la chaleur à basse température provenant du tuyau de retour du réseau de chauffage urbain pour chauffer le bâtiment. L’école sera chauffée par la chaleur récupérée à partir du tuyau de retour la majeure partie de l’année. Un ballon tampon haute température sera disponible en cas d’épisode de temps très froid. Les pointes de consommation pendant l’hiver seront entièrement contrôlées par la nouvelle plateforme du fournisseur d’énergie local sans nuire au confort. Par ailleurs, le système fait bien plus que détecter la température.

« Le système GTB détecte les composés organiques volatils à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment de l’école. Il fournit les informations correspondantes à toutes les applications système et recommande les ajustements à apporter en fonction de divers paramètres, comme la présence de contaminants. Le système peut par exemple détecter si l’air du bâtiment est contaminé ou de mauvaise qualité, si des composés sont introduits par les personnes entrant dans le bâtiment, si l’air extérieur est temporairement contaminé en raison de la présence d’un camion circulant dans la cour, ou encore lorsque les employés font la vaisselle dans la cuisine de l’école. Il indique également lorsque les conditions sont normales et saines. Les niveaux de CO2, le taux d’humidité, la présence de personnes, le niveau de luminosité, la pression de l’air, la température et le nombre de personnes ainsi que leur charge thermique sont également consignés séparément dans chaque salle de classe. Avec tous ces avantages, combinés à la régulation précise de la température assurée par les thermostats Danfoss, nous disposons de la solution de régulation idéale. Notre priorité absolue est de créer le meilleur environnement intérieur possible grâce à notre système, lequel améliorera le bien-être et les performances des personnes se trouvant dans l’école », explique Tomas.

Les thermostats connectés Danfoss Ally™ et le système ont été déployés à la fin du mois de février 2021, et les économies d’énergie estimées d’après les tests que nous avons menés sont impressionnantes. En effet, selon la simulation effectuée sur la base de l’historique de la consommation d’énergie de l’école des 5 dernières années, le système devrait permettre de réduire la consommation de chauffage de 40 % et la consommation d’électricité de 20 % chaque année. « Nous utilisons les produits Danfoss dans nos activités de production et sur le terrain depuis 2007, essentiellement dans les installations frigorifiques et dans les systèmes CVC. Nous avons découvert, testé et utilisé un grand nombre de produits tout au long de nos carrières, et je suis toujours épaté de voir que les produits Danfoss fonctionnent à merveille avec nos propres solutions à chaque fois. Les têtes électroniques Danfoss Ally™ sont faciles à utiliser, et leur fonction permettant de réguler précisément la température constitue la solution idéale pour une régulation parfaite. Nous avons toujours reçu un formidable soutien sur place, et Danfoss s’impose comme un choix évident compte tenu de l’excellente qualité de ses produits ! L’association des thermostats de radiateur Danfoss à nos deux nouvelles technologies profitera non seulement à notre producteur d’énergie Porvoon Energia, mais aussi au propriétaire du bâtiment, à ses occupants et même à la nature puisqu’elle contribuera à économiser l’énergie. Plus important encore, cette association contribuera à réduire l’absentéisme et le risque de maladies chez les élèves », conclut Tomas Andersson.

Le système de gestion technique du bâtiment contrôle les thermostats de radiateur et communique avec eux via le protocole Modbus TCP/IP.

Les travaux effectués dans l’école Keskuskoulu s’inscrivent dans un projet mené par la ville de Porvoo par le fournisseur d’énergie local Porvoon Energia, lequel comprend deux volets :

  • La mise en œuvre d’un tout nouveau type de système de distribution de chaleur à haut rendement, fabriqué et installé par Dimfrost.
    Inventeur : Tomas Andersson, cofondateur de Dimfrost.
    Concepteurs du système : Tomas Andersson et Hubbe Söderholm .

  • La mise en œuvre d’un tout nouveau type de système de gestion technique de bâtiment qui contrôle tout le matériel de l’école et est raccordé au réseau, aux autres bâtiments et au site de production d’électricité, fabriqué et installé par Hermost.
    Inventeur : Tomas Andersson.
    Concepteurs du système et cofondateurs de la société : Tomas Andersson, Ted Mellin et le PDG Markus Wickholm

Ecole Finlande Danfoss Ally chauffage

Avantages des thermostats Danfoss Ally™

  • API ouverte
  • Certification Zigbee 3.0
  • Contrôle total du chauffage par radiateurs et au sol
  • Adaptation de la température ambiante en fonction d’un emploi du temps journalier pour un confort accru et une meilleure efficacité énergétique
  • Installation et utilisation faciles grâce au contrôle intuitif via l’application
  • Conception alliant forme et fonctionnalité
  • Commande à distance depuis n’importe quel lieu
  • Compatible avec 95 % des vannes
  • Thermostats ne nécessitant aucune maintenance, autonomie de la batterie allant jusqu’à deux ans
  • Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant
  • Régulation extrêmement précise de la température
  • Conforme à la directive pour la performance énergétique des bâtiments - DPEB