L'utilisation de variateurs VLT® AQUA Drive pour contrôler l'irrigation des pompes vous permet d'adapter la pression et le débit dans le système à la demande actuelle. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie.
La Roumanie possède près de 15 millions d'hectares de terres agricoles. Plus de 2,5 millions d'hectares de ces terres pourraient bénéficier de l'irrigation, mais à ce jour, cette opération ne profite qu'à 0,5 million d'hectares. Sur cette partie de terres dotées d'anciens systèmes d'irrigation, seuls 15 % sont modernisés. Danfoss et son partenaire Sincrondraiv SRL jouent un rôle important dans ces rénovations.
L'eau destinée à l'irrigation est prélevée dans les rivières et les lacs en plusieurs étapes de pompage. La première étape repose généralement sur un moteur de 6 kV à vitesse fixe et fonctionnement en boucle ouverte. Les étapes suivantes concernent des stations de pompage plus petites, généralement équipées de trois à huit pompes d'une puissance comprise entre 90 et 400 kW.
Vaste expérience dans le domaine de l'irrigation
Jurex SRL est une société privée roumaine qui produit des semences de haute qualité pour les semis. En vue de garantir une qualité optimale, le processus de culture doit être bien contrôlé et l'humidité du sol joue un rôle important. Consciente de l'expérience étendue des deux entités dans le domaine de l'irrigation, Jurex s'est tournée vers le partenaire de Danfoss, Sincrondraiv, afin d'équiper l'une de ses nouvelles stations de pompage pour l'irrigation avec des convertisseurs de fréquence VLT® AQUA Drive. En Roumanie, Sincrondraiv et Danfoss sont considérées comme les sociétés offrant les meilleures solutions possibles.
La nouvelle station de pompage pour l'irrigation de Jurex se compose de deux surpresseurs. Le premier comprend six pompes de 110 kW et le deuxième quatre pompes de 160 kW.
Un convertisseur de fréquence VLT® AQUA Drive contrôle chaque pompe. Dans les deux cas, l'un des convertisseurs de fréquence fait office de maître et les autres de suiveurs. Le maître contrôle la vitesse des suiveurs à l'aide de l'option VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 et de la communication série Modbus TCP.
Les convertisseurs de fréquence VLT® AQUA Drive utilisés dans la station de pompage disposent d'une protection IP54 qui, avec le revêtement standard 3C3 sur les composants électroniques, assure une protection optimale contre la poussière et l'humidité. Tous les convertisseurs de fréquence sont équipés d'un sectionneur secteur et de fusibles intégrés.
Contrôle efficace et fiable des pompes d'irrigation
Avec les convertisseurs de fréquence VLT® AQUA Drive commandant les pompes d'irrigation, il est possible d'adapter la pression et le débit dans le système à la demande actuelle. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie.
De plus, la réduction de la pression et les changements de pression en douceur, rendus possibles par le logiciel VLT® AQUA Drive dédié aux applications d'irrigation, offrent des avantages supplémentaires. Ces fonctions aident à protéger le réseau de canalisations, ce qui réduit les fuites et les pertes d'eau.
Comme l'eau fournie coûte un certain prix, il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de l'argent. La fonction spéciale de remplissage des tuyaux VLT® AQUA Drive fait également chuter le taux de nouvelles fuites. Il en découle une prolongation de la durée de vie du réseau de canalisations et, par conséquent, un besoin réduit d'investissement en capital.
Sur la base d'expériences similaires passées, les convertisseurs de fréquence VLT® AQUA Drive de la station de pompage de Jurex devraient consommer 35 % d'énergie en moins que les autres systèmes de commande de pompes, soit un amortissement sur trois à quatre ans.
De plus, la solution VLT® AQUA Drive s'est avérée plus économe en énergie que la meilleure solution alternative, en raison de pertes de chaleur plus faibles et de la fonction de refroidissement par canal arrière.
Qu'est-ce qui fait du VLT® AQUA Drive la meilleure solution pour les applications d'irrigation ?
- Optimisation pour les applications liées à l'eau
- Protection jusqu'à IP66 et revêtement 3C2 de série (3C3 en option)
- Montage côte à côte, installation compacte, synonyme de gain de place
- Simplicité d'installation, de programmation et de mise en service, synonyme de gain de temps
- Solution à haut rendement énergétique, synonyme d'économies d'énergie
- Intégration de fusibles et de sectionneur secteur
- Longs câbles moteur
- Nombreuses caractéristiques spéciales de l'eau et de la pompe telles que le mode veille, la protection de la pompe à sec et la détection de fin de courbe
- Intégration de contrôleurs du PID et de fonctions de commande, ce qui permet d'éviter d'ajouter plus de PLC