![Massive grabber crane in control at Tata Steel IJmuiden](/media/7006/corus-ij-muiden_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les Variateurs AFE VACON® à refroidissement par liquide contrôlent la grue Tata Steel
Le temps, c'est de l'argent, et le temps d'arrêt des grues, c'est beaucoup d'argent. Si un navire n'est pas déchargé à temps, des pénalités doivent être payées. Par conséquent, un fonctionnement fiable des convertisseurs de fréquence qui contrôlent la grue joue un rôle majeur.
A coté de la ville de Heemskerk, Beverwijk et Velsen aux Pays-Bas, trois énormes grues-grappins lèvent la tête haut dans le ciel. Ces grues d'une capacité totale de 40 tonnes déchargent chacun des navires transportant du charbon et du minerai de fer pour Tata Steel (anciennement Corus) dans son usine d'IJmuiden.
Réduire les temps d'arrêt
Ces grues constituent l’épine dorsale de l’usine d’Ijmuiden et la nécessité de réhabiliter les anciens disques datant de 1968 est devenue évidente. Depuis décembre 2006, les entraînements frontaux actifs à refroidissement par liquide VACON® contrôlent la course du treuil et des chariots d'une des grues, avec un fonctionnement fiable et sans problème.
Variateurs compacts et classe de protection élevée
Les convertisseurs de fréquence VACON® à refroidissement liquide sont très compacts car la section de puissance est spécialement conçue pour le refroidissement par liquide et ne nécessite aucun canal d'air. La taille compacte était la raison principale pour laquelle ils ont été choisis pour cette tâche. Les économies d'espace par rapport au module d'alimentation d'un variateur à refroidissement à air peuvent atteindre 70%.
Une autre raison essentielle était que le refroidissement liquide permettait l'utilisation d'armoires présentant un degré de protection élevé. Les filtres AFE sont également refroidis par liquide. La taille physique de la solution Vacon dans la salle électrique permettait de réaliser des économies de place considérables et était donc très appréciée.
Un autre facteur qui a contribué au choix des convertisseurs de fréquence VACON® à refroidissement par liquide est leur transport des pertes de chaleur. La grue est située au milieu des champs de stockage de charbon et de fer, où l'air est rempli de poussière de charbon et de fer. Les entraînements refroidis par liquide ont permis de transporter les pertes de chaleur à l'extérieur de la salle électrique sans ventiler la salle et les armoires avec de l'air chargé de poussière.
Renvoyer de l'énergie au réseau
Les convertisseurs de fréquence sont équipés AFE Active Front End permettant de restituer l'énergie de récupération au réseau. Les variateurs VACON® AFE généraient également un niveau minimal d'harmoniques et permettaient de respecter facilement les spécifications harmoniques sans utiliser de grands transformateurs dédiés à 12 pulses.
GTI Electroproject en tant qu'intégrateur de système
GTI Electroproject a été nommé intégrateur de système et était responsable de la conception et de la mise en service du système d'entraînement, y compris du système de refroidissement par eau et du contrôle de la pince.
L'accélération et la décélération de la course du chariot font basculer le dispositif de préhension de la grue. Comme les temps de cycle de déchargement doivent être aussi brefs que possible, le grutier doit faire face aux mouvements d'inertie du grappin. Ici, la manière dont les convertisseurs de fréquence réagissent aux changements de position des joysticks joue un rôle majeur.
À l'usine Tata Steel d'IJmuiden, tous les grutiers travaillent avec trois grues de déchargement. Par conséquent, la réponse de la grue rénovée doit être égale à celle des grues non encore rénovées. En utilisant un contrôleur de vitesse très sophistiqué et les caractéristiques couple-vitesse librement programmables des convertisseurs de fréquence, GTI Electroproject a obtenu des réponses égales, satisfaisant pleinement les conducteurs de grue.
«En tant qu'intégrateur de système, nous sommes très satisfaits des capacités de programmation des convertisseurs de fréquence VACON®. Cela vaut non seulement pour les grues, mais également pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que pour les autres industries dans lesquelles nous sommes actifs », a déclaré Jan van Gurp, directeur général de GTI Electroproject.
L'eau de refroidissement est fournie par un refroidisseur Donaldson Ultrafilter qui produit de l'eau de refroidissement à une température constante de 30 ° C.
Description des produits:
- Levage: 2 x 820-kW active front-end (AFE) refroidie liquide
- Distribution: 1 x 485-kW active front-end refroidie liquide
- Le chiller Danfoss
Veuillez noter que Vacon a rejoint le groupe Danfoss en décembre 2014.