Un environnement intérieur sain est essentiel à tout processus de rétablissement, et la création d'un système HVAC fiable représente un véritable défi pour tout hôpital. C'est pourquoi la régulation individuelle de la température ambiante et du climat intérieur revêt une importance particulière. En été, lorsque les températures peuvent dépasser les 30 °C, l'efficacité de la climatisation doit être optimale pour garantir le confort des patients et l'efficacité du personnel.
Pour ces raisons, le Centre Médical Universitaire (UMC) de Ljubljana a remplacé deux compresseurs de refroidissement qui étaient en service depuis plus de 40 ans. Deux compresseurs 19 XR d'une puissance frigorifique de 2 245 kW et d'une puissance électrique de 375 kW ont été mis au point.
Pour ce site, l'hôpital a demandé une faible distorsion harmonique, avec un taux de THDi ne dépassant pas 5 %, quelle que soit la charge. De plus, le fournisseur devait livrer un système fiable avec un niveau élevé de redondance et de sécurité, un niveau zéro d'interférence avec l'équipement primaire de l'hôpital, un degré élevé de sécurité pour le personnel de maintenance, les opérations de maintenance et l'assistance technique, ainsi que des économies d'énergie.
En accord avec le concepteur et l'hôpital, Danfoss a recommandé la solution active VLT® Low Harmonic Drive (LHD), caractérisée par un variateur de fréquence et un filtre actif combinés en une seule unité. Le filtre actif est monté en parallèle à l'entrée du variateur de fréquence ; ce dernier peut donc fonctionner normalement en cas de dysfonctionnement du filtre et assurer le fonctionnement du système de refroidissement. Au moment de prendre sa décision, les facteurs relatifs à l'approvisionnement en pièces de rechange et à l'assistance technique 24 h/24, 7 j/7 ainsi que la simplicité de la mise en service n'ont pas manqué de séduire l'établissement.