L'un des exploitants de cinémas multiplexes les plus importants et les plus progressistes du Royaume-Uni réalise d'importantes économies d'énergie et de coûts grâce à l'installation de variateurs à vitesse variable VACON® 100 FLOW et VACON® 100 X sur 68 de ses sites. Les variateurs, spécifiés et installés par e-fficient Energy, expert en économie d'énergie et leader technique en optimisation et en régulation de tension, sont utilisés pour assurer une meilleure maîtrise des centrales de traitement de l'air (CTA) dans les salles de cinéma.
Dans le cadre de la réalisation d'un autre projet pour l'exploitant de cinéma, avec lequel elle entretient une relation de longue date, e-fficient Energy a pris conscience du potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique des CTA du cinéma. À cette époque, les moteurs des CTA étaient commandés par des pressostats différentiels et des signaux du système de gestion des bâtiments (BMS). Cette disposition signifiait que les moteurs étaient soit à l'arrêt soit à pleine vitesse, sans aucun niveau intermédiaire de contrôle possible.
Les ingénieurs d'e-fficient Energy savaient que l'installation de variateurs à vitesse variable permettrait un bien meilleur contrôle et signifierait que les moteurs pourraient fonctionner en dessous de leur vitesse maximale presque tout le temps, puisque la pleine capacité des CTA n'est généralement nécessaire que pendant quelques jours très chauds en été. Étant donné que l'énergie utilisée par un moteur dans ce type d'application est quasiment proportionnelle au cube de sa vitesse, le potentiel d'économies d'énergie est très important. Par exemple, si la vitesse du moteur n'est réduite que de 10 %, sa consommation d'énergie diminue de près de 30 %.
VACON® 100 FLOW en conformité avec les exigences clés
Lors du choix des variateurs à vitesse variable les mieux adaptés, les ingénieurs d'e-fficient Energy ont dû tenir compte d'un certain nombre d'exigences clés. En effet, les variateurs devaient être fiables et faciles d'utilisation, mais également afficher un bon rapport qualité-prix. Ils devaient également être compacts en raison de l'espace particulièrement limité sur bon nombre de sites, et pouvoir être installés sans avoir besoin d'un boîtier ou de toute autre forme de protection supplémentaire.
À la suite d'expériences concluantes avec Vacon et sa gamme de produits, les ingénieurs se sont rapidement tournés vers les variateurs VACON® 100 FLOW pour ce projet.
Vaste gamme de caractéristiques standard spécifiques à l'application
Spécifiquement conçus pour les applications de ventilateurs et de pompes, les variateurs VACON® 100 FLOW offrent, de série, un large éventail de caractéristiques spécifiques à l'application, notamment un contrôleur du PID à deux zones, une horloge en temps réel et des ports Ethernet et RS485 intégrés, pour faciliter la communication avec les installations de gestion des bâtiments (BMS) et autres systèmes de supervision. Les variateurs prennent également en charge d'autres protocoles de communication courants avec des cartes optionnelles enfichables peu coûteuses.
Un assistant de démarrage et un mode de configuration rapide permettent aux utilisateurs des variateurs VACON® 100 FLOW de sélectionner facilement les paramètres de fonctionnement et les valeurs de surveillance appropriés, tandis que des menus d'application uniques les guident dans un processus de mise en service rapide et facile. La fonction de programmation bloc intégrée permet d'adapter facilement les variateurs à des exigences particulières, ce qui se prête bien à de telles applications de mise à niveau.
Les variateurs dévoilent également une construction compacte, une exigence clé pour les applications dans le domaine du cinéma, et sont disponibles en version IP66 pour une installation sans protection supplémentaire, même à l'extérieur. De plus, ils utilisent des condensateurs à couche mince plutôt que les types électrolytiques les plus courants, ce qui augmente leur fiabilité et prolonge leur durée de vie utile.
Aujourd'hui, e-fficient Energy compte désormais des variateurs VACON® 100 FLOW et VACON® 100 X sur les 68 sites de l'exploitant de cinéma au Royaume-Uni, avec une moyenne de 16 unités par site. L'installation et la mise en service se révèlent invariablement simples, tandis que les variateurs offrent un fonctionnement sans problème. Les variateurs fonctionnent avec une réduction de 40 Hz, basée sur le débit d'air pour les vannes de régulation de gaz.
Bon investissement
Parallèlement à l'installation des variateurs, e-fficient Energy a également mis en œuvre d'autres mesures d'économie d'énergie dans les cinémas, dont la gestion de la tension. Il est donc impossible de quantifier les économies que l'on peut attribuer aux seuls variateurs. Toutefois, la présence d'un système de surveillance automatique dans l'un des cinémas offre une bonne indication des résultats globaux.
« Ce projet a été un grand succès et notre client est ravi des résultats. Au Royaume-Uni, il a réduit sa consommation d'énergie d'environ 12 % grâce aux travaux que nous avons réalisés pour lui, dont l'installation des variateurs à vitesse variable VACON®. Cela représente une économie de 1,2 million de livres sterling (1,5 million d'euros) par an. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi notre client considère ce travail comme un si bon investissement », déclare Craig Needham, directeur général du groupe e-fficient Energy.
Veuillez noter que Vacon a rejoint le groupe Danfoss en décembre 2014.