Dans le cadre d’un développement commun, l’expert européen en tours de refroidissement Jacir transforme ses solutions de systèmes de refroidissement grâce à une technologie innovante Danfoss. Grâce à la mise en oeuvre du filtre actif avancé Danfoss AAF 007, Jacir fournit désormais à ses clients des systèmes de refroidissement incluant une faible distorsion de courant harmonique.
L’essor des projets exigeant des limites strictes sur les émissions harmoniques pour les équipements installés est essentiel dans les secteurs en évolution rapide tels que les datacenters, les usines de la new tech, la pharmaceutique, etc. Reconnaissant le rôle crucial que jouent les systèmes de refroidissement dans l’écosystème global, Jacir, client de Danfoss Drives, a choisi de fournir ses systèmes avec de faibles émissions harmoniques.
Gestion des harmoniques : surmonter les problèmes de distorsion électrique.
Les harmoniques créées par la mise en oeuvre de charges non linéaires posent un défi important. Ces courants harmoniques peuvent nuire aux équipements connectés, réduire leur durée de vie ou nécessiter l’utilisation de câbles et de transformateur surdimensionné. Il est crucial de prendre en compte ces aspects dès les phases d’études afin d’opter pour les solutions les plus adaptées au projet.
Solution de gestion des harmoniques : approche d’aténuation centralisée.
Le système de refroidissement utilise des variateurs pour fonctionner constamment aux points optimaux et les plus efficaces. Compte tenu des demandes du marché de plus en plus axées sur la limitation des harmoniques, Jacir a choisi d’intégrer le filtre actif avancé AAF 007 de Danfoss comme solution globale d’aténuation des harmoniques dans ses systèmes de refroidissement. Cete méthode permet d’installer un seul filtre par tour de refroidissement pour gérer efficacement les émissions harmoniques.
L’objectif principal est de limiter efficacement la distorsion harmonique tout en maintenant l’efficacité énergétique. Danfoss utilise son outil de simulation, MyDrive® Harmonics, non seulement pour calculer la somme du courant harmonique, mais aussi pour émuler son impact sur la tension en fonction des paramètres réseaux.
L’intégration de la nouvelle technologie Mosfet au carbure de silicium (SIC) dans le filtre actif avancé AAF007 de Danfoss offre un avantage significatif en réduisant la taille du filtre, en préservant la conception existante de l’armoire électrique et en minimisant les pertes de 2 à 3 % par rapport aux autres technologies d’aténuation des harmoniques.
Technologie de filtration innovante de Danfoss.
Avec une contrainte d’une distorsion harmonique totale (THDi) inférieure à 8 %, l’expertise de Danfoss a conduit à des discussions sur la solution optimale en tenant compte à la fois du coût et des performances. En rejetant l’utilisation de variateurs avec un THDi de 5 % en raison de problèmes d’efficacité énergétique et des impacts financiers pour l’utilisateur final, le choix s’est porté sur la mise en oeuvre du filtre actif avancé Danfoss AAF 007. La modularité du filtre garantissait le choix du filtre aux besoins spécifiques du projet. Ce choix a été validé par des simulations et des tests en conditions réelles dans l’usine de Jacir, où le client a salué la conception conviviale du filtre actif avancé Danfoss AAF 007.
En conclusion, l’adoption par Jacir du filtre actif avancé AAF 007 de Danfoss marque une avancée majeure dans la technologie des systèmes de refroidissement, répondant aux défis croissants des harmoniques dans le paysage industriel dynamique d’aujourd’hui. Avec un engagement en faveur de l’efficacité, de l’innovation et du respect d’objectifs, cette collaboration établit une nouvelle norme pour la gestion des harmoniques dans les systèmes de refroidissement, au bénéfice de divers secteurs tels que les data centers, les usines de la new tech, la pharmaceutique.
Danfoss se positionne comme un expert des solutions harmoniques avec une approche non systémique afin de fournir la meilleure solution technico-économique tout en garantissant des systèmes efficients et écoénergétiques.
Contactez les équipes Danfoss Drives pour toute demande d’expertise harmoniques.