![Réduction de la consommation d'énergie des pompes à eau de mer grâce aux convertisseurs de fréquence installés par Dampskibsselskabet NORDEN A/S](/media/2355/marine_cs17_nordensaves-energy.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les convertisseurs de fréquence de Danfoss VLT Drives aident Dampskibsselskabet NORDEN A/S à réduire le débit des pompes à eau de mer, et permettent ainsi à l'entreprise d'économiser plus de 500 000 dollars par an.
Dampskibsselskabet NORDEN A/S, l'une des plus anciennes compagnies maritimes internationales cotées en bourse au monde, exploite une flotte de 217 transporteurs de marchandises sèches et pétroliers et figure parmi les plus grandes entreprises à disposer de plusieurs types de navires. Sa flotte se compose aussi bien de navires affrétés que de navires détenus en propre, pour une flexibilité sans pareil.
En 2011, l'entreprise a décidé d'effectuer un essai à commande de vitesse variable sur les pompes à eau de mer du pétrolier Nord Butterfly. Rentable, cette décision a permis à Dampskibsselskabet NORDEN A/S de réaliser d'importantes économies d'énergie.
Adaptation du débit de la pompe à la demande de refroidissement réelle
Les systèmes de refroidissement des bateaux sont prévus pour une charge à 100 % à une température d'eau de mer de 32 °C, quelle que soit la température réelle de l'eau. Étant donné que tous les bateaux ne naviguent pas dans des eaux équatoriales ou à vitesse maximale, la capacité de refroidissement maximale est rarement nécessaire.
Pour économiser de l'énergie, Dampskibsselskabet NORDEN A/S a donc installé des convertisseurs de fréquence Danfoss VLT® sur les pompes de refroidissement d'eau de mer de 17 pétroliers et vraquiers afin d'en adapter le débit aux besoins. La consommation d'énergie de l'entreprise s'en est trouvée considérablement réduite.
« Nous économisons jusqu'à 30 000 dollars par an et par navire équipé de convertisseurs de fréquence », explique Martin Meldgaard, gestionnaire de flotte de pétroliers chez Dampskibsselskabet NORDEN A/S.
L'investissement s'en trouve amorti en moins de 14 mois. Martin Meldgaard souligne que ce calcul repose sur un prix du carburant de 650 dollars par mégatonne. Il estime donc qu'avec l'augmentation des prix, le retour sur investissement pourrait être inférieur à un an.
Solution sur mesure
L'étroite collaboration entre Dampskibsselskabet NORDEN A/S et Danfoss VLT Drives a permis de trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de la compagnie. En effet : « La sécurité est un paramètre crucial pour NORDEN. Danfoss a créé un système qui répond à nos exigences dans ce domaine. C'est donc une expérience très positive que de collaborer avec une telle équipe », déclare Martin Meldgaard.
Les convertisseurs de fréquence ont été installés et mis en service pendant que les navires se trouvaient en cale sèche. Martin Meldgaard s'est montré ravi de la flexibilité de Danfoss dans la mise en service des systèmes en fonction des horaires de la compagnie.
Exigences en matière de redondance et de classe
Pour s'assurer que la solution répond aux exigences de redondance, une armoire de commande a été installée. Cette dernière est équipée d'un interrupteur principal pour les trois pompes. Chaque pompe est équipée d'un interrupteur à trois positions pour le mode Manuel-Arrêt-Automatique, ce qui permet à l'opérateur d'établir des priorités quant au fonctionnement.
Les convertisseurs de fréquence sont également livrés avec le contrôleur VLT® Extended Cascade Controller MCO 101. Ce contrôleur de cascade utilise un système de commande de pompe maître/suiveur dans lequel un convertisseur de fréquence est maître, tandis que les deux autres sont des suiveurs.
Les suiveurs jouent le rôle de systèmes de secours pour la redondance en cas de panne du maître. Ce dernier maintient une température constante en régulant la vitesse de toutes les pompes. Si nécessaire, le maître démarre et contrôle automatiquement des pompes supplémentaires afin d'obtenir la température requise.
« Il y a redondance dans le système, ce qui signifie que si une pompe ou un convertisseur de fréquence fonctionne mal, l'un des autres systèmes prend la relève et fonctionne comme maître. Le boîtier de commutation nous permet de décider quel convertisseur de fréquence est le maître. Il nous offre également une possibilité de commande manuelle, par laquelle le système fonctionne selon sa fonction d'origine. Nous sommes ainsi en mesure de satisfaire aux exigences en termes de classe », explique Martin Meldgaard.
Convertisseurs de fréquence sur les nouveaux navires et autres applications
La solution de mise à niveau de Danfoss a rencontré un tel succès que Dampskibsselskabet NORDEN A/S utilise désormais le système sur ses nouveaux navires.
« Forts de nos expériences avec la solution de mise à niveau, nous avons utilisé la configuration Danfoss sur tous nos nouveaux bateaux », s'enthousiasme Martin Meldgaard.
Danfoss VLT Drives figure sur la liste des fabricants pour les nouveaux navires construits en Asie. Avec l'augmentation des prix du carburant, Dampskibsselskabet NORDEN A/S envisage également d'installer des convertisseurs de fréquence sur d'autres applications telles que les pompes d'eau douce et la ventilation des salles des machines.