GLOBAL: L’électrification et les solutions hybrides sont en plein essor. L'un des premiers pionniers a été le fabricant néerlandais de stockage d'énergie Alfen B.V., qui utilise les équipements de conversion d'énergie Danfoss depuis ses débuts. Alfen est un intégrateur système de solutions de stockage d’énergie intelligentes (ESS). Equipés d'un microréseau intégré et d'un système de gestion de l'énergie (MEMS), les systèmes Alfen conviennent aux solutions conteneurisées sur réseau et hors réseau avec des unités empilables d'une capacité allant jusqu'à 100 MW.
![](/media/13272/inside-alfen_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Alfen et Danfoss Drives ont installé de nombreuses solutions ESS dans le monde entier. Généralement, ces sites ESS sont situés hors réseau, supportant des process de production dans des régions du monde dépourvues de réseaux électriques stables ou alimentant des sites temporaires tels que des festivals. D'autres applications courantes sont l'équilibrage de la charge et le commerce de l'énergie. Examinons de plus près certains de ces projets.
![](/media/13276/storage-solar_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Solar Global
République tchèque: Solar Global, société tchèque spécialisée dans l'énergie solaire, a choisi Alfen pour lui fournir un système de stockage d'énergie de 1 MW connecté à son parc photovoltaïque de Prakšice. Le système a été livré au quatrième trimestre de 2017 en tant que premier système de stockage à grande échelle en République tchèque.
Préparé pour l'avenir avec stockage
Solar Global développe et dessert des parcs et des installations photovoltaïques (PV) sur les toits et dispose actuellement d’une capacité de 100 MW en service. Solar Global souhaite jouer un rôle important à la pointe de la transition énergétique et investit dans une solution de stockage d'énergie innovante.
qui sera initialement utilisé pour le commerce de l'énergie. À mesure que le marché local se développe, le système est également prêt pour d'autres applications, telles que la fourniture de services de stabilité du réseau.
Ce projet est soutenu par le Fonds de développement régional de l'UE.
![](/media/13271/charging-station_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ecrêtage des pics de stockage à Stedin et Mistergreen
Pays-Bas: en 2016, un projet d'installation d'une station de charge rapide pour véhicules électriques avec des panneaux solaires et d'un système de batterie de stockage d'énergie local a été lancé. Les partenaires du projet, Alfen (systèmes de stockage d'énergie), Stedin (gestionnaire de réseau) et MisterGreen (contrat de location de véhicules électriques) ) ont évalué le succès de ce projet pilote: réduction des charges de pointe, optimisation de la flexibilité en matière de tarification à prix variables, et durabilité accrue de la station de recharge.
Le nombre de véhicules électriques augmente rapidement, ce qui crée un besoin supplémentaire de stations de charge. En 2013, MisterGreen a construit la station de charge rapide ‘Haarrijn’ sur l’autoroute A2 entre Amsterdam et Utrecht. La station pilote avec panneaux solaires et stockage d'énergie local a été mise en service en 2016. Ces panneaux solaires fournissent de l'énergie à la station de charge. Si aucun véhicule n'est connecté, l'énergie générée est transférée dans le système de stockage d'énergie pour être utilisée lorsque des véhicules électriques se connectent pour se recharger. Cela permet une utilisation maximale de l'énergie générée de manière durable. En cas de panne d'énergie des panneaux solaires et de la batterie, le système peut bien entendu toujours se replier sur le réseau central.
En savoir plus sur l'hybridation
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestion intelligente de puissance pour les smart gridsEquilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le "DC backup" permet d'éviter les chutes de tensionObtenez une disponibilité maximale, même pendant les perturbations du réseau. Des solutions de "DC backup" (secours CC) industrielles sur batterie dirigent l'alimentation vers les charges les plus critiques.
Ces solutions prennent en charge une combinaison de différents stockages d’énergie pour assurer une alimentation électrique stable lorsque le réseau n’est pas fiable et pour garantir un fonctionnement continu ou une décélération contrôlée au besoin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.