Sygehus Sønderjylland, un hôpital situé à Sønderborg, au Danemark, s’est associé à Danfoss Sector Coupling Solutions et à l’entreprise de chauffage urbain Sønderborg Varme pour réduire ses émissions de CO 2.

Le défi :
Depuis le début de la crise énergétique en 2022, les entreprises de toute l’Europe cherchent des moyens de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de trouver des moyens plus efficaces de chauffer et de refroidir leurs bâtiments. Les hôpitaux ne font pas exception. Cependant, contrairement aux entreprises, aux hôtels ou aux restaurants, les hôpitaux ne peuvent pas simplement augmenter le prix de leurs produits pour compenser les hausses des prix de l’énergie. Ils doivent trouver un moyen d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments et identifier des sources d’énergie durables.
Pour Sygehus Sønderjylland, l’objectif de la décarbonation ne consistait pas seulement à réaliser des économies financières. L’hôpital cherchait à atteindre la neutralité carbone et sa direction a reconnu le potentiel de la combinaison de la récupération de chaleur et du chauffage urbain pour atteindre cet objectif. Par conséquent, l’hôpital s’est associé à Danfoss et à l’entreprise locale de chauffage pour explorer des moyens de réduire simultanément sa facture énergétique et ses émissions de carbone.

La solution : Libérez le potentiel de la chaleur excédentaire
L’hôpital a installé deux nouvelles pompes à chaleur écoénergétiques et un système de chauffage et de refroidissement hydronique mis à jour pour remplacer son système de chauffage au gaz et au fioul et les chaudières correspondantes. Les pompes à chaleur, alimentées par Energy Machines™, fournissent à l’hôpital un refroidissement grâce à un équipement critique intégré et un système de refroidissement de confort. Chaque pompe est équipée de quatre compresseurs sans huile Turbocor® Danfoss, qui offrent une efficacité exceptionnelle, en particulier pour les applications de refroidissement, et sont idéaux pour les cas nécessitant un refroidissement élevé, tels que les hôpitaux. L’hôpital prévoit de réduire la quantité d’énergie qu’il achète de 28 300 MWh par an.
L’hôpital utilise la chaleur récupérée du système de refroidissement pour répondre à ses charges thermiques de processus et de confort. Lorsque le système génère plus de chaleur que les besoins de l’hôpital, l’entreprise de chauffage – Sønderborg Varme – transfère l’excès de chaleur au réseau d’énergie urbaine pour le chauffage des maisons privées. Pendant les mois froids, lorsque la charge de refroidissement est faible et que la demande de chauffage est élevée, l’hôpital peut utiliser l’échangeur de chaleur bidirectionnel pour compléter le chauffage fourni à l’hôpital via le réseau. Une fois le système entièrement mis en œuvre, l’hôpital prévoit de revendre 15 800 MWh de chaleur excédentaire au réseau, ce qui pourrait couvrir la consommation de chaleur de plus de 877 foyers danois moyens. Cela permet non seulement à l’hôpital de réduire son empreinte carbone, mais aussi de créer un climat intérieur plus confortable pour les patients, le personnel et l’environnement.
Résultat Du consommateur d’énergie au fournisseur d’énergie
Selon Martin Brander, Senior Business Development Manager, Sector Coupling Solutions, Danfoss, ce cas est un excellent exemple de la façon dont les communautés peuvent créer des systèmes énergétiques durables. « En captant la chaleur du système de refroidissement de l’hôpital et en la canalisant vers le réseau de chaleur urbain local, l’hôpital se transforme en fournisseur d’énergie », explique Martin Brander. « Il illustre comment nous pouvons concevoir des systèmes énergétiques qui répondent à la fois aux besoins de chauffage et de refroidissement de manière durable. »

En captant la chaleur du système de refroidissement de l’hôpital et en la canalisant vers le réseau de chaleur urbain local, l’hôpital se transforme en fournisseur d’énergie. Il illustre comment nous pouvons concevoir des systèmes énergétiques qui répondent à la fois aux besoins de chauffage et de refroidissement de manière durable.
Les expériences acquises dans le cadre de ce projet profiteront également aux autres hôpitaux de la région, comme le souligne Jesper Møller Iversen, responsable des finances et de la planification chez Sygehus Sønderjylland. « Nous avons le plaisir de dire adieu aux combustibles fossiles à l’hôpital de Sønderborg et d’accueillir la transition écologique. En tant que grande organisation, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette transition importante. Nous nous attendons à acquérir de nombreuses expériences précieuses, qui peuvent également profiter à d’autres hôpitaux de la région et de toute l’Europe. »

Nous avons le plaisir de dire adieu aux combustibles fossiles à l’hôpital de Sønderborg et d’accueillir la transition écologique. En tant que grande organisation, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette transition importante. Nous nous attendons à acquérir de nombreuses expériences précieuses, qui peuvent également profiter à d’autres hôpitaux de la région et de toute l’Europe.