Comment une entreprise logistique mondiale de premier plan a exploité la puissance de l’énergie géothermique

jeudi 28 novembre 2024
Le centre logistique exploite la puissance de l’énergie géothermique

Un leader mondial du transport et de la logistique était à la recherche d’une solution de chauffage et de refroidissement écoénergétique pour son centre logistique d’environ 300 000 m2 dans le nord du Danemark. L’entreprise s’est associée à un partenaire OEM de longue date de Danfoss, Energy Machines et Danfoss pour mettre en œuvre un système de chauffage et de refroidissement durable utilisant 100 % d’énergie renouvelable.

Le défi :

Décarbonation du chauffage et du refroidissement

Comme de
nombreux clients de Danfoss, cette entreprise de logistique s’est fixé des objectifs climatiques ambitieux, y compris la décarbonation de ses opérations d’ici 2050. Le développement de son centre logistique a été l’occasion idéale de concevoir un système de chauffage et de refroidissement respectueux de l’environnement.

Le défi consistait à développer un système énergétique capable de répondre aux demandes substantielles de chauffage (4,9 MW) et de refroidissement (2,2 MW) du centre logistique, tout en minimisant l’impact environnemental et les coûts d’exploitation de l’installation.

La solution

Exploiter le stockage thermique naturel de la Terre pour un chauffage et un refroidissement efficaces et écologiques

La société de logistique a choisi une solution d’énergie géothermique intégrée utilisant un système de stockage d’énergie thermique d’Aquifer (ATES), conçu par Energy Machines. Pendant l’été, le système pompe l’eau souterraine pour refroidir les bâtiments via des échangeurs de chaleur, en stockant la chaleur absorbée dans l’acquifère. En hiver, le processus est inversé et les échangeurs de chaleur absorbent la chaleur stockée pour chauffer les bâtiments.

Sept pompes à chaleur EMT Energy Machines™, équipées de compresseurs sans huile Danfoss Turbocor®, transfèrent et augmentent efficacement cette chaleur, maintenant des températures intérieures optimales toute l’année. En plus des compresseurs, Energy Machines a utilisé une large gamme de solutions de composants Danfoss préconfigurés pour les pompes à chaleur afin de garantir une intégration parfaite et des performances optimales. Il en résulte un système capable de répondre aux besoins de chauffage et de refroidissement du centre logistique, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et les émissions de carbone.

Ce projet est un bon exemple de la manière dont le couplage sectoriel peut fonctionner à petite échelle. Les entreprises peuvent appliquer le même système à différentes fins de contrôle de la température dans la même installation, en récupérant la chaleur d’un processus et en stockant et en utilisant cette énergie pour maintenir les exigences de contrôle de la température de la même installation ou d’une installation voisine. Cette approche peut convenir aux entreprises qui n’ont pas la possibilité de la réinjecter dans un réseau d’énergie urbaine, où elles peuvent toujours bénéficier de la capture et de la réutilisation de la chaleur excédentaire au sein de leur installation. 

Sinem Gundogdu Kalkin, Responsable du développement commercial, Danfoss Sector Coupling Solutions

Résultat

Le système ATES fournit un chauffage avec un COP de 3,7-4,5 et un refroidissement avec un COP de 50, garantissant une consommation électrique minimale. Cela se traduit par des économies d’énergie significatives et soutient les objectifs de durabilité de l’entreprise.

En plus de montrer le potentiel des solutions d’énergie renouvelable dans les opérations logistiques à grande échelle, ce projet souligne comment les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier du couplage sectoriel. 

Téléchargez l’étude de cas complète

Quelques faits Le saviez-vous ?

À propos du stockage de l’énergie thermique d’Aquifer (ATES) : 

Pendant la saison de refroidissement, le système pompe l’eau souterraine du « puits froid » pour refroidir les bâtiments via des échangeurs de chaleur, en stockant la chaleur absorbée dans l’acquifère par le biais du 2e puits. Le processus est inversé pendant la saison de chauffage : les échangeurs de chaleur absorbent la chaleur stockée dans le « puits chaud » pour chauffer les bâtiments. Les puits sont commutés annuellement pour recharger l’énergie épuisée du puits.