Le nouvel hôtel Alsik dans le sud du Danemark établit un niveau plus élevé en matière d'efficacité énergétique et est construit pour atteindre 76% co2-neutralité. Un des principaux contributeurs est le refroidisseur de 900 kW de Clint (une société de G.I. Industrial Holding) qui comprend des compresseurs sans huile Primés Danfoss Turbocor.
La technologie sans pétrole peut économiser jusqu'à 40 % d'énergie et fonctionne avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) très faible, le réfrigérant HFO-1234ze.
En tant que plus grand hôtel quatre étoiles de la région frontalière germano-danoise, et aujourd'hui le dernier point de repère de Sonderborg, l'Alsik a été construit dans l'ancienne zone portuaire industrielle, sur les rives du détroit d'Alssund et du fjord de Flensburg.
La célèbre firme de Copenhague, Henning Larsen Architects, a conçu le bâtiment de 70 mètres de haut de 24 800 mètres carrés et 19 étages. Le fonds de pension danois PFA et la Fondation Bitten-Mads Clausen, principaux actionnaires de Danfoss, soutiennent Alsik. Danfoss a fourni la technologie économe en énergie de l'hôtel.
La durabilité a été construite en Alsik dès le début de la construction. Le contrôle intelligent de toutes les centrales d'ingénierie, le refroidissement à faible consommation d'énergie, la réutilisation de la chaleur excédentaire et la réduction des températures d'écoulement ne sont que des exemples de ce que Danfoss fait pour aider à minimiser la consommation d'énergie d'Alsik et l'impact environnemental qui en résulte.
Dans la construction d'Alsik, les produits Danfoss sont intégrés dans la mesure du possible. Les solutions durables sont intégrées intelligemment, de sorte que l'accent à court terme ne nuise pas à long terme - et vice versa. Construire durablement, c'est des options prioritaires », affirme John Knudsen, directeur de projet pour la Fondation Bitten and Mads Clausen.
« Pour ce projet spécifique au Danemark, nous avons proposé Turbocor et notre refroidisseur Turboline pour atteindre la plus grande efficacité et le GWP le plus bas disponible sur le marché », déclare Francesco Fadigà, directeur technique, G.I. Industrial Holding SpA, et il ajoute : « Le marché demande un impact environnemental plus faible dans la climatisation. Pour cette raison, nous avons investi beaucoup de ressources dans la recherche et le développement, dans une nouvelle installation de laboratoire et dans la relation avec nos partenaires tels que Danfoss qui dispose du portefeuille et de l'expertise les plus larges pour les systèmes sans pétrole.
« La partie installation est très facile et lisse, il vous suffit de calibrer les roulements et ensuite vous démarrez lentement », explique Bjarne Knudsen, chef de projet chez IM Koleteknik A/S. C'était la première fois qu'il était impliqué dans l'installation d'une solution comme Turbocor, qui se compose de trois refroidisseurs sans huile Turbocor.

Regarder la vidéo
Regardez la vidéo sur le nouvel hôtel Alsik dans le sud du Danemark établit un niveau plus élevé en matière d'efficacité énergétique et est construit pour atteindre 76% CO2-neutralité.
En savoir plus sur la technologie Turbocor
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss est le principal fabricant de compresseurs sans huile et fait figure de pionnier en produisant le premier compresseur à paliers magnétiques sans huile au monde pour l'industrie HVAC, Danfoss Turbocor®.