Banja Luka est la deuxième plus grande ville de Bosnie-Herzégovine. L’entreprise de chauffage urbain de la ville, Banja Luka Eko Toplane, recherche constamment des moyens de rendre la production, la distribution et la consommation de chaleur plus efficaces sur le plan énergétique tout en améliorant le confort de ses 20 000 utilisateurs finaux. En 2017, dans le cadre de ses objectifs de décarbonation, la ville de Banja Luka et Eko Toplane ont introduit une nouvelle source de chaleur renouvelable pour le réseau de chauffage urbain, la biomasse de bois, et posé les jalons d’un projet de rénovation ambitieux.

Le défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
Le passage aux sources d’énergie renouvelables n’était que le début. Pour améliorer durablement l’efficacité énergétique, Eko Toplane et la ville de Banja Luka savaient qu’ils devaient optimiser leurs sous-stations de chauffage. Le gestionnaire du réseau de chauffage urbain a sélectionné 34 de ses sous-stations de chauffage pour optimisation. Les sous-stations ont une capacité installée de 57 MW et fournissent 25 % de la chaleur et du débit totaux du réseau de chauffage urbain.

La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une digitalisation complète des sous-stations
Danfoss a collaboré avec Eko Toplane dès les premières étapes du projet, en l’aidant à sélectionner les sous-stations de chauffage à rénover, à choisir l’équipement approprié et à gérer l’installation et la mise en service. Une fois la rénovation terminée, Danfoss a connecté toutes les sous-stations de chauffage à Leanheat® Monitor, afin que les gestionnaires de services publics puissent surveiller, contrôler et entretenir les sous-stations à distance. Dans l’une des sous-stations de chauffage, Danfoss a également installé son application de sous-station Titan™, qui utilise une technologie de jumeau numérique révolutionnaire pour garantir une mise en service correcte, des performances améliorées et la température de retour la plus basse possible.

L’une des plus grandes réalisations de ce projet a été d’équiper Banja Luka des compétences et des outils dont elle a besoin pour gérer les futurs projets d’efficacité et de transformation. Nous avons travaillé avec l’équipe pour leur fournir l’assistance et les conseils nécessaires afin qu’ils puissent installer, connecter et mettre en service l’équipement de manière autonome.

Les résultats : une consommation de chaleur réduite de 10 %
Les sous-stations de chauffage rénovées sont désormais plus équilibrées en termes de débits et de pressions disponibles afin de pouvoir fonctionner efficacement dans des conditions locales. Grâce à Leanheat® Monitor, les gestionnaires de services publics peuvent surveiller et gérer à distance chaque sous-station de chauffage, ce qui a réduit le nombre d’interventions et les coûts associés. Ils sont également capables d’effectuer une maintenance prédictive et de réagir plus rapidement aux avertissements et alarmes du système.
Le projet a atteint tous les objectifs, y compris la pose des bases pour le raccordement de nouveaux utilisateurs au réseau de chaleur urbain et la digitalisation de l’ensemble du système. Le gestionnaire de chauffage urbain a également commencé à mettre en œuvre des modules d’optimisation et des algorithmes pour gérer la production et la distribution de chaleur, et à faire fonctionner de manière autonome les sous-stations de chauffage pour s’assurer qu’elles fonctionnent de manière optimale avec la température de retour la plus basse.
Ces mesures combinées ont permis d’économiser 10 % d’énergie par an.

De nouveaux projets à l’horizon
La ville de Banja Luka et l’entreprise de chauffage urbain ont reconnu Danfoss comme un partenaire stratégique dans le domaine des réseaux de chauffage urbains : fournisseur de composants avancés, fournisseur de solutions et service après-vente. La prochaine étape du partenariat est un projet visant à rénover, numériser et optimiser 100 nouvelles sous-stations de chauffage et à améliorer l’ensemble du fonctionnement du système à l’aide d’outils d’optimisation avancés. Le gestionnaire des réseaux de chauffage urbains met également en œuvre Leanheat® Network, l’outil de modélisation thermo-hydraulique de Danfoss développé spécifiquement pour aider les entreprises de réseaux de chauffage urbains à optimiser la conception et le fonctionnement des systèmes de distribution d’énergie urbaine.

Nous pouvons dire que Danfoss est devenu un partenaire stratégique d’Eko Toplane Banja Luka, et que c’est une histoire à succès et une coopération extraordinaire qui devrait être caractérisée comme une situation gagnant-gagnant, car c’est le seul moyen de garantir un développement technologique supplémentaire qui conduit à une efficacité énergétique encore meilleure.