Les choses deviennent chaudes à Kingsburg, où l'indice des coûts de refroidissement est plus de deux fois plus élevé que la moyenne californienne. Par conséquent, PurEnergy a demandé à Caldwell Energy Company de fournir une technologie de compression par mesure humide afin d'augmenter la production et l'efficacité de sa turbine à combustion, augmentant ainsi la rentabilité et réduisant les émissions de NOx.
Le défi :
Les pompes Plunger ont encore des fuites d'huile et nécessitent des routines de service fastidieuses
Caldwell Energy Company possède une vaste expérience avec une variété de technologies de refroidissement pour les entrées de turbines à combustion. Sa technologie de compression humide, qui a été installée dans des centaines de turbines à travers les États-Unis, s'appuie sur des pompes à haute pression pour faire le travail.
Caldwell Energy Company utilisait traditionnellement des pompes de piston pour fournir le débit et la pression nécessaires, mais l'usine de Kingsburg s'est avérée différente. Les coûts d'entretien des pompes étaient élevés en raison des vannes cassées et des conduites de courroie, et les fuites d'huile de la pompe ont affecté les performances de la turbine à gaz.
Après six ans et deux types de pompes à pistons qui n'ont même pas duré un an, Caldwell Energy Company était prêt à essayer quelque chose de nouveau.
La solution :
Technologie de piston axial avec pompes Danfoss PAHT
Les ingénieurs de Caldwell Energy Company ont décidé d'essayer une nouvelle approche, et après quelques recherches ont choisi d'essayer la technologie de piston axial: une pompe Danfoss PAHT 25 a été sélectionné pour répondre aux exigences de haute pression. Le fait que le support pompé soit le seul lubrifiant était essentiel, mais la réduction des coûts d'entretien a également joué un rôle essentiel dans la décision.
La rénovation a été facile parce que la pompe PAHT a une faible empreinte par rapport aux pompes de piston et peut être monté horizontalement ou verticalement.
Résultat :
Performances sans contamination et aucun problème d'entretien
Depuis l'installation, la pompe PAHT de Danfoss fonctionne sans entretien et le risque de contamination par l'huile a été éliminé. Caldwell Energy Company recommande maintenant les pompes à piston axial PAHT de Danfoss pour toutes les installations nouvelles et modernisées.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes à haute pression pour les applications d'eau ultra-purePompes à haute pression pour des applications d'eau ultra-pure, c'est-à-dire avec de l'eau désionisée, déminéralisée ou distillée. Convient aux applications critiques telles que le nettoyage à haute pression, l'humidification et le refroidissement à air à l'entrée des turbines à gaz.