S'attaquer à la pénurie d'eau croissante
La pénurie d’eau est un défi de taille depuis des décennies. Toutefois, l'ampleur du défi ne cesse de croître, ce qui fait de la pénurie d'eau une menace sérieuse pour les pays du monde entier. On estime qu'environ le tiers de la population mondiale vivra dans des régions confrontées à des pénuries d'eau d'ici 2025. Ce chiffre inclut à la fois les pays développés et les pays en développement. Ceci est souligné par l'Union européenne, qui estime que 60% des villes européennes de plus de 100 000 habitants ne disposent pas d'un approvisionnement en eau durable. Dans le même temps, il suggère que, à tout moment, plus de la moitié des lits d'hôpitaux du monde sont remplis de personnes souffrant de maladies liées à l'eau, selon le PNUD.
Pour lutter contre cette évolution défavorable, les grandes organisations sensibilisent le monde entier au fait que l’eau est une ressource limitée. Comme mentionné précédemment, le Forum économique mondial a déjà sonné l'alarme et bénéficie du soutien de nombreuses ONG, d'accords politiques et des Nations Unies. Ce dernier a défini 17 objectifs durables dans le but de transformer notre monde. L'objectif numéro 6 est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Le lien eau-nourriture-énergie
Ce n'est un secret pour personne que la population mondiale augmente rapidement avec l'urbanisation et une classe moyenne plus importante. Ceci est bien sûr positif et signe d’un meilleur niveau de vie. Cependant, à mesure que les populations augmentent, les pressions environnementales augmentent. Et avec les habitudes de consommation d'une classe moyenne en expansion, cela exercera une pression critique sur les approvisionnements en nourriture, en eau et en énergie dans moins de deux décennies.
La demande mondiale en eau douce augmentera de 40%, ce qui en soi exercera une pression sur les zones de stress hydrique. De plus, la demande en énergie augmentera de 50%, ce qui accentuera encore ces zones, car 90% de toute la production d'énergie est de l'eau. Cela signifie que les centrales seront obligées de réduire leur production d'énergie en raison du manque d'eau pour le refroidissement. Par conséquent, nous devons commencer à utiliser l’eau plus efficacement pour répondre à la demande croissante en eau, en nourriture et en énergie.
Nous consommons des tonnes d'eau. Chaque jour.
Il existe un lien étroit entre la consommation quotidienne d'aliments et l'utilisation d'eau. Par exemple, il faut 70 litres d’eau pour faire pousser une pomme et 40 litres pour faire une tranche de pain. La production de viande est toutefois mise à rude épreuve par un approvisionnement en eau: un kilo de porc nécessite 4 800 litres d’eau, un chiffre important, bien qu’il soit facilement dépassé par les 15 500 litres d’eau nécessaires à sa préparation. un kilo de viande. À mesure que la population et la classe moyenne augmenteront, la demande de biens de consommation courante augmentera de manière significative, ce qui exercera une forte pression sur l'environnement, car l'extraction de l'eau pour l'agriculture représente déjà à peu près environ. 70% de toute l'eau utilisée dans le monde.
Les solutions de demain existent déjà aujourd'hui
Il va sans dire que l’eau est une ressource essentielle au développement humain et économique continu et doit donc être protégée. Nous ne pouvons pas remplir les réserves d'eau douce du monde. Mais nous pouvons changer la manière dont les ressources sont utilisées.
La bonne nouvelle est qu’il existe déjà des technologies permettant de réduire la consommation d’énergie et les fuites à toutes les étapes du cycle de l’eau, de la production à la distribution en passant par le pompage et le traitement des eaux usées.
Les capteurs de pression et les variateurs de vitesse jouent un rôle clé dans la réduction des pertes globales d'eau et d'énergie, en particulier lorsqu'il s'agit de contrôler les systèmes d'irrigation qui auront un impact significatif. De plus, grâce à une surveillance intelligente et à un contrôle de pression adaptatif, les services d’eau du monde entier peuvent considérablement améliorer la gestion de la pression, permettant ainsi une réduction importante des fuites et de l’eau non facturée.
En savoir plus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation en eauPrès d'un tiers de la population mondiale vit actuellement dans des zones de stress hydrique et de pénurie d'eau. Danfoss offre des solutions pouvant aider les populations à réduire les pertes d'eau, à économiser l'énergie et à limiter leurs dépenses de remplacement de tuyaux.