EUROPE : les étudiants sont les premiers à éprouver des difficultés à trouver un logement dans un marché en pénurie. L'urbanisation croissante des grandes villes d'Europe devrait causer une pénurie de plus de quatre millions de lits d'ici 2025.
Le projet de logements étudiants Urban Rigger illustre comment des architectes et des ingénieurs peuvent, ensemble, changer la vie dans une ville en pleine croissance. Par exemple en plaçant des bâtiments sur l'eau, plutôt que sur la terre ferme. Développés par Udvikling Danmark en étroite collaboration avec Bjarke Ingels et les architectes de BIG, Danfoss et d'autres entreprises, ces dortoirs flottants sont une tentative ambitieuse de relever le défi du logement étudiant.
Le Rigger laisse une empreinte carbone minimale
Fabriqué à partir de conteneurs recyclés, le prototype a été achevé à l'été 2016 et le Rigger se trouve désormais dans le port de Copenhague. Outre son style moderne, il offre des avantages écologiques qui font également la fierté de ses habitants. « Symbole ultime de la durabilité hédoniste, les étudiants peuvent prendre de longues douches chaudes sans culpabiliser », explique Bjarke Ingels, fondateur et partenaire chargé de la création chez BIG. « Aujourd'hui, la durabilité est quasiment devenue synonyme de bon sens ; il s'agit de trouver des solutions pratiques et intelligentes. Des entreprises comme Danfoss ont ouvert la voie de l'innovation en proposant une technologie d'avant-garde », ajoute Bjarke Ingels.
Une source de chaleur propre et gratuite
Danfoss a joué un rôle important dans l'infrastructure de chauffage et de ventilation du Rigger. Des technologies comme les pompes à chaleur, le chauffage au sol hydraulique et la ventilation avec récupération de chaleur aident à maintenir un climat intérieur idéal, tout en contribuant à l'objectif de l'Urban Rigger de réduire au minimum son empreinte carbone.
Le système « Hydro Source Heating » de l'Urban Rigger est une solution efficace, économique et durable utilisant l'eau environnante comme source de chaleur gratuite et propre. La pompe à chaleur garantit que 75 % de l'énergie utilisée pour le chauffage et l'eau chaude est extraite de la mer. Associée à des panneaux solaires, la pompe à chaleur 13 KW de Danfoss fonctionne ainsi avec très peu d'électricité. L'unité de ventilation du Rigger élimine par ailleurs l'air vicié et fournit de l'air frais en permanence tout en limitant les pertes de chaleur avec une récupération pouvant atteindre 95 % de la chaleur.
Nous associons en général les bâtiments à des terrains, mais les zones maritimes urbaines ne pourraient-elles pas être une solution, au moins partielle, à la pénurie croissante de logements dans le monde ? Leur potentiel est évident.

L'efficacité urbaine est la clé d'une croissance durable
Selon les estimations du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards d'habitants d'ici 2050, et près de 70 % d'entre eux vivront en ville.
C'est précisément sur les villes que nous devons concentrer nos efforts pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C.
Explorez notre site dédié à l'efficacité urbaine et découvrez pourquoi nous disposons des technologies nécessaires pour tirer parti des avantages de l'urbanisation.