DANEMARK : le plus grand projet de développement urbain en Scandinavie se développe à Copenhague. Ce laboratoire du futur dédié aux technologies énergétiques intelligentes, permet à Danfoss de présenter l'art du chauffage et du refroidissement intelligents respectueux du climat.
Au cours des 50 prochaines années, le quartier Nordhavn, l'un des plus grands quartiers de développement métropolitain d'Europe, accueillera 40 000 nouveaux habitants et 40 000 emplois. Tous les aspects du nouveau quartier de la ville sont pensés dans une optique de développement urbain durable, afin d'aider à Copenhague à atteindre son objectif de devenir la première capitale neutre en CO₂ au monde.
Le projet EnergyLab Nordhavn développera et présentera des solutions énergétiques disponibles pour l'avenir. Il montrera comment l'électricité et le chauffage, les bâtiments écoénergétiques et le transport électrique peuvent être intégrés à un système énergétique intelligent, flexible et optimisé fonctionnant en grande partie avec des énergies renouvelables.
Danfoss montre la voie
Danfoss dirige le projet Nordhavn sur les composants intelligents dans les systèmes énergétiques intégrés. L'objectif est de démontrer et d'analyser la faisabilité technique et économique d'une régulation intelligente de composants et systèmes spécifiques - avec pour fonctions principales de fournir des services de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments.
Les technologies Danfoss pour Nordhavn confèrent efficacité et flexibilité au système énergétique et comprennent des sous-stations de chauffage urbain basées sur des températures ultrabasses, des thermostats de radiateurs télécommandés pour la régulation du chauffage des bâtiments, et l'utilisation de la chaleur excédentaire du système de réfrigération d'un supermarché.
Certification or
Nordhavn est unique. C'est la seule nouvelle zone de développement urbain à avoir reçu la certification maximale - l'or - dans le système DGNB de certification de la durabilité des quartiers et bâtiments.
EnergyLab Nordhavn joue un rôle essentiel pour aider Copenhague à atteindre son objectif global d'être neutre en CO₂ d'ici 2025. Le système de chauffage urbain de Copenhague est déjà l'un des plus grands, des plus anciens et des plus performants au monde, et alimente 98 % de la ville en chauffage propre, fiable et abordable.
Les améliorations apportées au secteur du chauffage dans la capitale danoise sont importantes pour réaliser des économies d'énergie conséquentes et atteindre l'objectif climatique. La consommation d'énergie des bâtiments danois a baissé de 45 % par mètre carré au cours des 40 dernières années. Mais si l'unité de chauffage urbain de chaque propriété de Copenhague fonctionnait au maximum de ses capacités, la ville pourrait encore réduire sa consommation de chaleur de 10 % supplémentaires. Et cela permettrait aux habitants de Copenhague d'économiser jusqu'à 70 millions de dollars par an sur leurs factures de chauffage.
Le Grand Copenhague accueillant 40 % de la population danoise, des solutions telles qu'EnergyLab Nordhavn à Copenhague contribueront de façon significative à la réalisation des objectifs nationaux.

L'efficacité urbaine est la clé d'une croissance durable
Selon les estimations du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards d'habitants d'ici 2050, et près de 70 % d'entre eux vivront en ville.
C'est précisément sur les villes que nous devons concentrer nos efforts pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C.
Explorez notre site dédié à l'efficacité urbaine et découvrez pourquoi nous disposons des technologies nécessaires pour tirer parti des avantages de l'urbanisation.