En Europe, 30% des consommations énergétiques servent à chauffer ou refroidir les immeubles. Danfoss a la solution pour diminuer les dépenses énergétiques et améliorer le confort de votre appartement grâce à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA), piloté par l’application Leanheat.
Grâce aux données récoltées dans les centres de contrôle de plusieurs immeubles, Asuntosäätiö, la quatrième plus grande association de logements finlandaise, a constaté une augmentation constante des dépenses énergétiques au cours des dernières années. Un immeuble est particulièrement énergivore, surtout en période hivernale. C'est pourquoi le gestionnaire immobilier de l’association Asuntosäätiö, Teemu Jalomäki et ses collègues, ont entrepris d’intégrer des solutions digitales au cœur des centres de contrôle énergétique des immeubles : l’intelligence artificielle combinée aux capteurs IoT (Internet of things / Internet des Objets) ont permis de faire la différence.

« Nos coûts ont chuté considérablement. Après l’installation du système Leanheat, nous avons réduit notre consommation énergétique de 20% au cours des pics des heures pleines et avons réduit de 10% nos factures énergétiques.
En parallèle nous avions travaillé avec d’autres compagnies sur des programmes similaires, mais nous avons vite compris que le système Leanheat ferait passer nos immeubles dans une dimension différente » nous explique Teemu Jalomäki.
Aujourd’hui, 26%, soit plus de 4100 appartements de l’association Asuntosäätiö ont été équipés du système Leanheat pour surveiller et contrôler leur consommation énergétique, et pour améliorer le confort des résidents.
Teemu Jalomäki est particulièrement satisfait de l’interface utilisateur numérique qui permet aux agents immobiliers de voir, en temps réel, la température et le taux d’humidité.
« L’interface nous donne une très bonne vision d’ensemble sur les appartements et nous offre un contrôle unique sur le chauffage. Cela nous aide à gérer les éventuels déséquilibres de température entre les appartements en réagissant aussitôt. Les résidents sont vraiment satisfaits de la stabilité des températures obtenues dans leur appartement ».

Un contrôle individuel des appartements
Et c’est exactement ce que fait le logiciel Leanheat. Il surveille la température et l’humidité dans chaque appartement de chaque immeuble résidentiel.
Jukka Aho, le président de Leanheat dit :
« Nous rendons les immeubles intelligents. Pour nous, un immeuble intelligent est un logement qui utilise le juste nécessaire en termes d’énergie et qui est facile à maintenir à la bonne température au quotidien. Aussi, quand vous pensez au futur, vous pouvez vous rendre compte qu’un immeuble intelligent aura un rôle majeur dans le système énergétique. Il consommera moins d’énergie qu’un bâtiment traditionnel quand l’énergie sera chère à produire. »
La solution Leanheat utilise l’intelligence artificielle pour contrôler et surveiller les bâtiments chauffés de façon centralisée. Les données collectées dans les chambres de contrôle énergétiques des immeubles sont combinées avec les données collectées par les capteurs de l’Internet des Objet (IoT) répartie individuellement dans les appartements de chaque immeuble. L’intelligence artificielle permet de traiter les données collectées et le chauffage central peut ainsi être contrôlé de manière optimale en tenant compte de la météo, des conditions extérieures, de la ventilation et du mode de vide des résidents. En plus, cette solution peut être appliquée aux bâtiments existants.

Les villes pour l'avenir
Quand un logiciel rendant un bâtiment intelligent est installé, ce n’est pas seulement la consommation énergétique dans les appartements individuels qui est réduite ; la consommation totale dans les villes où sont installés les systèmes de type Leanheat est aussi réduite. C’est ici que les compagnies énergétiques jouent un rôle.
La compagnie énergétique Fortum, dont le siège social est à Helsinski, a déjà intégré le système Leanheat dans ses solutions intelligentes, ce qui permet aux utilisateurs finaux de surveiller leur propre consommation.
« Fortum est particulièrement doué pour exploiter et optimiser les systèmes énergétiques au niveau de la ville. Cependant, Leanheat est mieux adapté à l’optimisation énergétique au niveau du bâtiment et de l’appartement. En combinant nos compétences et en utilisant notre logiciel Leanheat, nous avons créé des avantages tangibles pour nos clients. Nous avons fait des progrès remarquables en termes d’efficacité énergétique et d’émissions de CO2 » déclare Niko Wirgentius, président de Fortum Smart Living Solutions, qui a aidé une seule association de logements à économiser 8 % sur sa consommation d'énergie. Cela correspond à la consommation annuelle de chauffage de 630 maisons individuelles. Et les émissions de CO2 ont été réduites de 3 800 tonnes.

Chaque jour, il y a deux pics de consommations énergétiques qui impactent le fonctionnement des compagnies de chauffage : le matin quand tout le monde veut prendre sa douche et, le soir, quand les gens cuisinent leur dîner. Pour répondre à la demande croissante, l’énergie est produite de manière rapide et non respectueuse de l’environnement. Cependant, le logiciel Leanheat aide à convertir les entreprises de chauffage urbain en installations de chauffage virtuelles. Le logiciel peut prédire les pics de consommation et ajuster la consommation avant ou après les heures de pointes. Pour les compagnies de chauffage, cette possibilité d’ajustement permet d’économiser 20% sur les pics de consommation. De plus, ce système peut être appliqué heure par heure afin de minimiser la consommation d'énergie primaire et les émissions de CO2.
Leanheat se rend en chine
Le logiciel Leanheat a été installé dans plus de 100 000 appartements, principalement en Finlande, dans des projets pilote au Danemark, en Suède, en Allemagne, en Pologne et en Norvège. Cependant, il existe aussi un potentiel en dehors de l’Europe, comme le démontrent le nombre de projets menés par des entreprises de chauffage en Chine. Le logiciel Leanheat contrôle actuellement 15 systèmes de chauffage dans huit sites différents dans la ville de Tianjin. Cela représente un demi-million de km² de surface chauffée. A ce jour, des préparatifs sont en cours pour installer le système Leanheat sur de nouveaux sites. Les logiciels devraient être prêts à fonctionner pour l’hiver prochain.

Voici comment Leanheat fonctionne :
Le contrôle du chauffage par l’Intelligence Artificielle (AI) utilise des données de température et d’humidité récoltées dans les appartements pour ajuster la température de l’eau de chauffe. Cette solution est dynamique et s’adapte de façon constante en mesurant en permanence toutes les valeurs pertinentes et réagissant automatiquement aux changements thermodynamiques du bâtiment. Leanheat permet de rendre le chauffage du bâtiment plus intelligent, pour que le climat intérieur soit toujours bon et pour générer des économies d'énergie en même temps.