Les data centers, qui sont les cerveaux et les cœurs d´Internet, consomment d'énormes quantités d'énergie. De l'énergie pour alimenter les serveurs en électricité, mais aussi pour refroidir les salles de serveurs et évacuer les énormes quantités de chaleur qu'elles génèrent. On estime que 10% de l'électricité totale produite est utilisée dans l'écosystème informatique. La réduction de l'impact de la numérisation sur le climat est donc une priorité absolue.
En réponse à la croissance exponentielle de la consommation d´énergie des data centers, Danfoss a décidé de construire des centres de données qui serviront d'exemple pour les futures conceptions respectueuses du climat. Danfoss dispose de technologies permettant de refroidir les centres de données de manière plus écologique, de réduire leur consommation d'énergie, et de réutiliser la chaleur excédentaire pour d'autres usages.
« Nous refroidissons nos data centers de manière très efficace sur le plan énergétique, et nous récupérons et réutilisons l'excédent de chaleur produit par les centres de données. C'est ce que nous appelons la numérisation verte, » déclare Sune T. Baastrup, Vice-Président Senior et DSI du groupe Danfoss.

Des data centers qui sont aussi des centrales d'énergie
Ces technologies comprennent des refroidisseurs et des pompes à chaleur dotées de la technologie Danfoss Turbocor® qui permet de refroidir les centres de données jusqu'à 30% plus efficacement, tout en récupérant la chaleur excédentaire générée.
La décarbonation des centres de données commence par le refroidissement. Danfoss dispose d'un large portefeuille et de l'expertise nécessaire pour réduire les émissions directes et indirectes de CO2 grâce à des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à des solutions efficaces sur le plan énergétique. Les technologies Danfoss sont également optimisées pour un fonctionnement à des températures plus élevées qui nécessitent donc un moindre besoin de refroidissement, ce qui réduit naturellement la consommation d'énergie destinée au refroidissement.
En outre, Danfoss propose des solutions innovantes pour la récupération de chaleur. Un excédent de chaleur est généré par les serveurs dans le cadre du fonctionnement du data center, et cet excédent est rejeté dans l'atmosphère. L'utilisation de cette chaleur excédentaire dans les applications de chauffage, au lieu de la laisser s'échapper, représente une opportunité considérable pour Danfoss de fournir une solution respectueuse de l'environnement qui aidera l'entreprise à atteindre son objectif de décarbonation mondiale complète d'ici 2030.

Décarbonation de Danfoss
Un exemple de ce concept est le siège de Danfoss à Nordborg, au Danemark. En 2015, il était chauffé à 100% par des combustibles fossiles. En 2022, il sera neutre en CO2. Et, en 2024, la réutilisation de la chaleur excédentaire des data centers Danfoss assurera 25% de l'approvisionnement global en chauffage des 250 000 mètres carrés d'usines et de bureaux.
L'emplacement joue un rôle essentiel dans l´utilisation optimale de la chaleur excédentaire. Ce data center sera situé à proximité du lieu d'utilisation des données, à proximité d´une zone locale pouvant bénéficier de l'excès de chaleur. Cela permet d'utiliser des systèmes de pompe à chaleur sans huile pour transformer le data center en source de chaleur. L'excédent de chaleur du centre de données peut ensuite être distribué dans un quartier à proximité, ce qui permet de réduire les coûts

« Les data centers du futur seront des centres hybrides qui combineront le meilleur de deux mondes : Cloud et centre de données sur site. Et nous utilisons la chaleur excédentaire dans les réseaux d'énergie à proximité de l'endroit où cette chaleur est produite, » explique Sune T. Baastrup.
Danfoss a entamé sa transformation numérique en regroupant 20 data centers mondiaux et 135 salles de serveurs dans seulement quelques centres de données, qui seront tous construits en utilisant les technologies vertes Danfoss.
« Nous passons de la parole aux actes. Nous avons réussi à construire nos propres data centers respectueux du climat, en moins de six mois. Nous voulons montrer que la transformation numérique et la transition écologique vont de pair, » déclare Sune T. Baastrup.

Des data centers plus sûrs, plus fiables et plus efficaces
Les solutions Danfoss pour les data centers comprennent des technologies de refroidissement, de sécurité incendie, de distribution d'énergie, de stockage d'énergie et de récupération de chaleur. Découvrez comment nos solutions peuvent aider les data centers à atteindre une efficacité d'utilisation élevée et à soutenir un temps de fonctionnement élevée.