Production d'eau potable
Quelle que soit la source d'eau utilisée pour la production d'eau de surface ou souterraine, les variateurs de fréquence Danfoss aident à optimiser le process et à minimiser les coûts d'énergie et de maintenance. Une application typique est la commande de pompes immergées, où le contrôleur de vitesse minimale avancé intégré garantit une lubrification suffisante pour protéger la pompe. Les économies d'énergie sont réalisées en sélectionnant des puits basés sur la hauteur du niveau d'eau. Le variateur VLT® AQUA Drive est également largement utilisé dans l'industrie du dessalement pour le contrôle de pompes d'admission et haute pression ainsi que de pompes de surpression en vue de la récupération d'énergie.

Distribution d'eau potable
Dans le cadre de l'approvisionnement en eau, la distribution d'eau potable est généralement le secteur qui consomme le plus d'énergie. Dans le même temps, un taux de 25 à 50 % de fuites n'est pas rare. Grâce à la division de la distribution de l'eau en zones de pression, la pression moyenne peut être souvent réduite de 30 à 40 %. Le variateur VLT® AQUA Drive est largement utilisé pour renforcer la capacité des stations de pompage afin de réguler la pression dans chaque zone de pression. Des fonctions logicielles pour applications intégrées, à savoir le mode veille, la détection du fonctionnement à sec, l'optimisation automatique de l'énergie (AEO), le contrôle en cascade et les fonctions de rampe et de compensation automatique du débit aident à simplifier l'installation et à la rendre plus fiable, à réduire le risque de coups de bélier, à contrôler la pression et à réduire la consommation énergétique.

Irrigation
Avec la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions du monde, une irrigation efficace et durable prend de plus en plus d'importance. Le problème est de fournir suffisamment d'eau pour obtenir un rendement maximal des récoltes sans utiliser plus d'eau et d'énergie que nécessaire. Les variateurs de fréquence Danfoss adaptent la pression ou le débit aux besoins réels. Quant aux fonctions logicielles intégrées de l'application, elles aident à protéger le système de canalisations en limitant les surpressions et en diminuant la consommation d'énergie.
Les pompes solaires constituent la toute dernière solution, et une tendance qui progresse très rapidement, consistant à réduire la consommation d'énergie. Dans cette perspective, Danfoss Drives a développé une gamme d'onduleurs dédiée. La gamme de produits VACON® comprend une armoire spécialement conçue pour cet environnement et un logiciel de pointe, qui permet à l'installation de fonctionner même si des nuages empêchent aux rayons du soleil d'atteindre les panneaux photovoltaïques.

Système de canalisations des eaux usées
L'optimisation de la consommation d'énergie et le contrôle commande SCADA des systèmes de canalisations des eaux usées représentent également une tendance en plein développement. Grâce à la fonction intégrée de décolmatage du VLT® AQUA Drive, il est possible d'augmenter l'efficacité d'une pompe de 15 à 30 % et de réduire radicalement les coûts de maintenance. La fonction de décolmatage permet d'éviter que l'efficacité de la pompe ne chute en augmentant la synchronisation et allonge les intervalles d'entretien de la pompe. L'utilisation d'un variateur de fréquence avec un système SCADA donne également la possibilité de garantir une exploitation maximale de la capacité volumétrique dans le système de canalisations par rapport à la surcharge en eaux d'orage.

Réduction des fuites et diminution de la consommation d'énergie
L'énergie utilisée dans le système de distribution de l'eau représente généralement 60 à 80 % de la consommation totale d'énergie pour l'ensemble du système d'alimentation en eau. En adaptant la pression au besoin réel avec des zones de pression et des surpresseurs dans les stations de pompage, des économies d'énergie de l'ordre de 25 à 40 % peuvent être réalisées. En parallèle, vous pouvez réduire les fuites d'eau de 30 à 40 %.
La régulation de la pression dans le réseau peut aussi fournir les avantages suivants :
- réduire de 40 à 55 % les ruptures de nouvelles canalisations ;
- réduire les coûts de maintenance et les coûts importants de réparation des canalisations et des routes ;
- limiter le risque de bactéries et de contamination de l'eau du robinet (infiltration) ;
- prolonger la durée de vie du réseau ;
- différer les investissements de mise à niveau des installations ;
- réduire le risque de coup de bélier.

Économies de 35 % sur la consommation d'énergie des pompes d'irrigation au sein de l'entreprise de semences Jurex
L'entreprise de semences roumaine Jurex SRL a installé des convertisseurs de fréquence VLT® AQUA Drive dans sa nouvelle station de pompage pour l'irrigation.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUn variateur en armoire conçu pour des applications exigeantes, qui inclut l'option Active Front End et des solutions à faible harmonique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eauSUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment l’entreprise Sincrondraiv SRL a-t-elle amélioré jusqu’à 40 % l’efficacité des stations de pompage ?ROUMANIE : la numérisation des stations de pompage permet aux agriculteurs d’obtenir de meilleures récoltes. Les stations de pompage consomment désormais 30 à 40 % moins d’énergie et utilisent l’eau plus efficacement.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La brasserie Carlsberg réduit sa consommation d’énergiePOLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Irrigation optimale chez Jurex SRLL'utilisation de variateurs VLT® AQUA Drive pour contrôler l'irrigation des pompes vous permet d'adapter la pression et le débit dans le système à la demande actuelle. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies d'énergie de 80 kW à la mine de KolomelaLe refroidissement par canal arrière des variateurs VLT® AutomationDrive réduit la charge calorifique de la sous-station, ce qui permet de recourir à des systèmes de climatisation plus petits et moins gourmands en énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.