Alimentation en eau

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Vidéos
  • Études de cas
  • Nous contacter

Les pertes d'eau et d'énergie exercent une pression sur l'industrie de l'eau

Le Forum économique mondial 2017 considère une crise de l'eau comme l'un des plus grands risques auxquels est confrontée la planète, et comme celui ayant le plus fort impact.

Avec la croissance démographique, les pressions s'intensifient et il devient crucial d'établir une relation plus durable entre l'approvisionnement en eau et en énergie d'ici deux décennies.

Aujourd'hui, on estime que près d'un tiers de la population mondiale vit dans des zones de stress hydrique et de pénurie d'eau et d'ici 2040, près de 20 % de tous les pays devraient connaître un stress hydrique extrêmement élevé.  

Pourtant, les pertes d'eau et d'énergie dans le secteur de l'eau sont extrêmement élevées. Les réseaux d'adduction d'eau gaspillent en moyenne 40 % de l'eau dans le monde et 26 % en Europe – en raison d'erreurs, de fuites et de la pression de l'eau. 

Dans le même temps, 4 % de l'électricité mondiale est consommée par l'industrie de l'eau – un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040 – et l'eau représente jusqu'à la moitié de la facture énergétique totale des municipalités.

Les défis de l'industrie de l'eau

Les défis d'aujourd'hui - Danfoss

Les défis d'aujourd'hui, les réalisations de demain

Les défis auxquels est confrontée l'industrie reflètent un besoin croissant de solutions efficaces d'approvisionnement et de traitement de l'eau.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà des technologies permettant de réduire la consommation d'énergie et les fuites à tous les stades du cycle de l'eau – de la production et la distribution au pompage et au traitement des eaux usées.

La gestion de la pression est essentielle tout au long du cycle de l'eau

Mads Warming, directeur mondial du secteur Danfoss Drives, nous explique pourquoi l'approvisionnement et le traitement de l'eau doivent être plus efficaces à l'échelle mondiale.

Illustration sur le traitement de l'eau - Danfoss

La régulation de la pression est essentielle pour réduire les pertes d'eau et d'énergie

Les capteurs de pression et variateurs de vitesse Danfoss sont un élément clé pour réduire les pertes d'eau et d'énergie tout au long du cycle de l'eau.

L'expérience de 112 systèmes dans 10 pays différents montre qu'une meilleure régulation de la pression réduit considérablement la quantité d'eau non facturée et la consommation inutile d'énergie.

En moyenne, une meilleure gestion de la pression permet de réduire la pression de 38 % et la survenue de nouvelles ruptures de 53 %. Entre autres avantages, la consommation d'énergie est réduite de 20 à 40 % et la réduction typique des fuites d'eau est de 38 %. Ces améliorations permettent également de prolonger la durée de vie des installations et de réduire le nombre de plaintes liées au réseau.

La compagnie des eaux danoise fixe de nouvelles normes en matière de développement durable

La compagnie des eaux danoise, Aarhus Water, fonctionne avec seulement 6 % de fuites. Danfoss y a contribué à tous les stades du cycle de l'eau.

Eau et eaux usées - gros plan - Danfoss

Équilibrer la consommation d'eau et d'énergie

La demande mondiale croissante d'eau et d'énergie a exercé d'énormes pressions sur les deux industries et les a obligées à trouver des solutions pour un avenir plus durable. Et la pression est justement la clé pour atteindre cet objectif.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1700 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1700 - Danfoss } else { MBS 1700 - Danfoss }
    MBS 1700, transmetteur de pression semi-flexible

    Le transmetteur de type MBS 1700 convient pour diverses applications et installations faciles sur le marché des distributeurs. Le transmetteur offre une mesure fiable de la pression et détecte immédiatement la moindre variation.

  • if (isSmallPicture) { Gamme MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gamme MBS 3000 - Danfoss } else { Gamme MBS 3000 - Danfoss }
    Gamme MBS 3000, transmetteurs de pression compacts

    Le transmetteur de pression compact MBS 3000 est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
    La gamme de transmetteurs de pression flexible englobe tous les signaux de sortie standard.

Vidéos

Études de cas

Marselisborg Aarhus - Étude de cas Danfoss

La première zone de chalandise neutre en énergie au monde

La zone de chalandise Marselisborg d'Aarhus a atteint une production énergétique excédentaire de 100 %, en minimisant la consommation sur l'ensemble du cycle de l'eau et en maximisant la production énergétique de l'usine de traitement des eaux usées.

Articles

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne } else { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne }
    Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eau

    SUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable. 

  • Comment les services DrivePro® de Danfoss aident à maintenir la performance et la continuité des activités de Saica Paper ?

    Une collaboration à succès entre Danfoss et la société Saica Paper. Découvrez les services DrivePro® de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { 3 hommes marchant à la brasserie Carlsberg Okocim, avec un texte indiquant « retour sur investissement en 7 mois »; } else if (isBigColumns) { 3 hommes marchant à la brasserie Carlsberg Okocim, avec un texte indiquant « retour sur investissement en 7 mois » } else { 3 hommes marchant à la brasserie Carlsberg Okocim, avec un texte indiquant « retour sur investissement en 7 mois » }
    La brasserie Carlsberg réduit sa consommation d’énergie

    POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.

  • if (isSmallPicture) { Les solutions d'entraînement VLT® AQUA de Danfoss assurent un fonctionnement fiable de l'usine.; } else if (isBigColumns) { Les solutions d'entraînement VLT® AQUA de Danfoss assurent un fonctionnement fiable de l'usine. } else { Les solutions d'entraînement VLT® AQUA de Danfoss assurent un fonctionnement fiable de l'usine. }
    Approvisionnement en eau de Trollmühle - de l'eau potable pour 42 000 personnes

    L'eau est l'une des substances les plus importantes pour nous, les humains. Dans l'association de distribution d'eau Trollmühle à Windesheim, qui approvisionne environ 42 000 personnes en eau potable de qualité, les solutions VLT® de Danfoss assurent un fonctionnement fiable des systèmes qui filtrent l'uranium et les composants de la dureté. 

  • if (isSmallPicture) { Danfoss PAHT pumps boost efficiency at California power plant; } else if (isBigColumns) { Danfoss PAHT pumps boost efficiency at California power plant } else { Danfoss PAHT pumps boost efficiency at California power plant }
    Les pompes Danfoss PAHT augmentent l'efficacité de la centrale électrique de Californie

    Les pompes Danfoss PAHT 25 contribuent à accroître la rentabilité et à réduire les émissions de NOx d'une turbine à combustion installée à Kingsbury, en Californie.

  • if (isSmallPicture) { AEL Intelligent Blasting : réduction de la consommation d'énergie de 500 kWh par heure; } else if (isBigColumns) { AEL Intelligent Blasting : réduction de la consommation d'énergie de 500 kWh par heure } else { AEL Intelligent Blasting : réduction de la consommation d'énergie de 500 kWh par heure }
    AEL Intelligent Blasting : réduction de la consommation d'énergie de 500 kWh par heure

    Cette usine d'acide nitrique de 720 tonnes métriques par jour en Afrique du Sud économise 3,6 millions de rands par an sur les coûts d'exploitation, grâce à la commande du variateur VLT® des pompes et des moteurs électriques.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.