![Solutions de lutte contre les incendies pour les installations de production d’énergie](/media/6330/enr_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sécurité accrue contre les incendies dans les centrales électriques
Les centrales électriques sont des structures parfois complexes et les entreprises dépendent de plus en plus d’un flux d’énergie fiable. C’est pourquoi les centrales électriques et les compagnies d’assurances se sont efforcées de prendre toutes les mesures possibles pour éviter un arrêt complet de la production d’énergie. La perturbation du processus de travail d’une centrale électrique, par exemple, peut entraîner d’importantes pertes commerciales. Les incendies et les dommages qu’ils provoquent peuvent entraîner une interruption de la production d’énergie. Il est dès lors essentiel d’installer le meilleur système possible de lutte contre les incendies dans une centrale électrique. Le brouillard d’eau à haute pression SAFE® est une solution de lutte contre les incendies fiable et sûre pour les installations de production d’énergie telles que les centrales électriques, les éoliennes et les centrales à biomasse. Le système SEM-SAFE® s’active immédiatement et de manière localisée lorsqu’un incendie est détecté.
![Une utilisation intelligente de l’eau](/media/6332/enr_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Une utilisation intelligente de l’eau
Le brouillard d’eau à haute pression présente d’excellentes propriétés en matière d’extinction des incendies, lesquelles incluent la capture des particules de suie, une forte réduction de la chaleur radiante et une baisse rapide de la température jusqu’à des niveaux acceptables. Il est établi que le brouillard d’eau à haute pression est sans danger pour les équipements électriques, ce qui est impératif pour les salles de contrôle, les locaux techniques et les salles de serveurs des centrales électriques. De plus, le système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® est inoffensif pour l’homme et 100 % respectueux de l’environnement. Il réduit considérablement les coûts du cycle de vie, les dégâts matériels et les temps d’arrêt dans toutes les applications commerciales critiques.
![Lutte contre les incendies dans les éoliennes](/media/6331/enr_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lutte contre les incendies dans les éoliennes
Les éoliennes constituent une très forte concentration de valeurs exposées à un risque élevé. Lorsqu’un incendie se déclare dans une éolienne, les dégâts peuvent être dévastateurs, à moins que l’éolienne ne soit équipée d’un système fixe de lutte contre les incendies approprié. De nombreux systèmes existants de prévention des incendies se contentent de détecter ces derniers et de déclencher une alarme, mais comme les éoliennes peuvent mesurer plus de 100 mètres de haut et que le diamètre des pales du rotor est plus long que l’envergure d’un avion gros-porteur, les pompiers ne peuvent pas faire grand-chose dès lors qu’il s’agit d’atteindre et de combattre un incendie qui se serait par exemple déclaré dans la nacelle. De plus, sans protection adéquate, il peut être très difficile d’évacuer les techniciens travaillant dans la nacelle de l’éolienne.
Il est difficile de protéger les éoliennes contre les incendies. Cela s’explique avant tout par leur hauteur et leur emplacement reculé, qui rendent l’accès aux éoliennes difficile, et par le fait que les pompiers doivent souvent rester au sol pour sécuriser la zone. La protection au gaz n’est pas adaptée aux éoliennes, car elle nécessite des pièces fermées pour être efficace. Bien que certains systèmes aient été installés notamment pour protéger les armoires de distribution, d’autres zones dangereuses ne sont pas couvertes. C’est pourquoi Danfoss a mis au point un système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® qui couvre l’ensemble de l’éolienne. Normalement, toute la nacelle de l’éolienne doit être couverte par un brouillard d’eau. En fonction du type d’éolienne, la tour peut également être protégée. Dans les deux cas, l’éolienne sera entièrement et parfaitement protégée. Le système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® de Danfoss combine la détection des incendies et la lutte contre ces derniers afin de garantir que les incendies puissent être détectés et éteints avant que des dégâts n’aient lieu, ce qui permet de ne pas simplement placer tous ses espoirs dans l’intervention des pompiers. Lorsque les capteurs détectent un incendie, ils mettent l’éolienne à l’arrêt, réduisant ainsi les dommages causés aux pièces en mouvement et isolant l’incendie. Installé dans la nacelle et alimenté par une pompe, le brouillard d’eau à haute pression absorbe la chaleur, déplace l’oxygène disponible et refroidit la nacelle, ce qui permet d’éteindre l’incendie et d’éviter les risques de reprise.
Le système de brouillard d’eau SEM-SAFE® consomme très peu d’eau et ne nécessite que des tuyaux de petite taille. Cela permet de réduire le poids du système et de l’installer dans des lieux plus exigus. L’unité de pompage est compacte, ce qui permet d’intégrer l’intégralité du système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® à la nacelle.
Le système de brouillard d’eau SEM-SAFE® étant résistant au gel, il fonctionnera quelles que soient les conditions météorologiques. Il ne s’agit pas non plus d’un système « ponctuel » : le système continue de fonctionner aussi longtemps que de l’eau et de l’électricité sont disponibles. Le système de protection peut également inclure une batterie de secours en cas de panne de courant.
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe SEM-SAFE® Fire Fighting.