Réduire la consommation d’énergie de refroidissement de 50 % grâce à l'optimisation énergétique
Un refroidissement urbain offre une eau réfrigérée à des fins de climatisation pour les immeubles industriels, commerciaux et résidentiels au moyen d’un réseau de tubes en circuit fermé.
Sur le plan fonctionnel et technique, il s’agit d’un système similaire au chauffage urbain.
Un système de refroidissement urbain est 5 à 10 fois plus efficace sur le plan énergétique qu’un système d'air conditionné traditionnel.
L’eau froide utilisée pour un système de refroidissement urbain peut provenir de sources gratuites comme l’eau de mer ou être produite à partir de sources comme la chaleur résiduelle avec l’utilisation de refroidisseurs à absorption ou à turbine à vapeur ou des refroidisseurs électriques.
Le saviez-vous ?
- Un système de refroidissement urbain est 5 à 10 fois plus efficace sur le plan énergétique qu’un système d'air conditionné traditionnel.
- Le refroidissement urbain peut réduire la consommation d’énergie de refroidissement de 50 % grâce à une meilleure utilisation de l’énergie.

Comment un refroidissement urbain fonctionne-t-il ?
Le refroidissement urbain offre une eau réfrigérée aux bureaux, aux centres commerciaux, aux appartements et à d’autres types d’immeubles ayant besoin d’une ambiance intérieure plus fraîche.
Grâce au réseau de refroidissement urbain, la centrale de refroidissement pompe l’eau d’approvisionnement réfrigérée vers les immeubles. L’eau réfrigérée est alimentée dans les propres systèmes de refroidissement des immeubles individuels au moyen d’un échangeur thermique.
Lorsque l’eau a refroidi l’immeuble, elle regagne la centrale de refroidissement à une température plus élevée où elle est de nouveau refroidie et redistribuée en boucle fermée.
L’eau froide utilisée pour un système de refroidissement urbain peut provenir de sources gratuites comme l’eau de mer ou être produite à partir de sources comme la chaleur résiduelle avec l’utilisation de refroidisseurs à absorption ou à turbine à vapeur ou des refroidisseurs électriques.

Un système de refroidissement écologique et écoénergétique
Le refroidissement urbain, qui peut être produit à partir de ressources naturelles locales comme l’eau de mer, ou à partir de refroidisseurs fonctionnant à la vapeur ou à l’électricité, constitue une solution écologique. Il s’agit aussi d’une source de refroidissement fiable et très sûre.
Le refroidissement urbain peut réduire de 50 % la consommation d’énergie requise pour le refroidissement. Il peut aussi réduire fortement la consommation d’électricité en périodes de pointe. Un réseau équipé de refroidisseurs électriques pour les entrepôts frigorifiques contribue à réduire la demande d’électricité en période de pointe en déplaçant la production pendant des périodes du jour ou de la nuit où le réseau électrique est moins sollicité par les habitants de la ville.

Le refroidissement urbain, une démarche écologique
Le refroidissement urbain s’impose de plus en plus comme une excellente alternative face aux solutions de climatisation traditionnelles, au fur et à mesure que s’intensifie le besoin en refroidissement dans les grandes métropoles du monde entier.
Rien qu’en Europe, 40 % des bâtiments commerciaux et établissements publics sont équipés de systèmes de refroidissement et cette demande ne cesse de croître. Parallèlement, la réduction des émissions de CO2 est au premier rang des priorités des programmes politiques.
Grâce aux énergies renouvelables et excédentaires combinées, le refroidissement urbain émet beaucoup moins de CO2 que les systèmes de refroidissement traditionnels et émet moins de réfrigérants dangereux.

Le refroidissement urbain en chiffres
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le chauffage et le refroidissement urbains pour les immeublesÉconomisez de l’énergie, du temps et de l’argent dans les infrastructures de réseaux d’énergie urbains grâce aux produits Danfoss (sous-stations, échangeurs thermiques et composants de régulation) et à notre savoir-faire.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseaux de distributionÉconomisez de l’énergie, du temps et de l’argent dans les infrastructures de réseaux d’énergie urbains grâce aux produits Danfoss (sous-stations, échangeurs thermiques et composants de régulation) et à notre savoir-faire.