Économies d’énergie
Vous passez beaucoup de temps chez vous ; c'est là que vous mangez, dormez, vous détendez et élevez vos enfants. Pouvoir bénéficier d'un confort maximal dans une pièce sans avoir à régler constamment les thermostats est un rêve devenu réalité. Vous risquez en effet de surchauffer la pièce en gaspillant inutilement de l'énergie.
Il est important que le thermostat puisse mesurer la température réelle de la pièce. Nous avons rassemblé ici 7 conseils pour vous aider à utiliser au mieux votre thermostat d'ambiance.
![Maîtriser la consommation et les coûts de chauffage](/media/zdwgvpha/infogram-heating-bill-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Maîtriser la consommation et les coûts de chauffage
Compte tenu de l'augmentation exponentielle des prix de l'énergie, les propriétaires et les locataires s'efforcent de réduire la consommation d'énergie et de faire des économies.
Pour aller plus loin - Maîtriser son confort et sa facture d'énergie
Votre logement représente un environnement vital, puisque vous y mangez et y dormez ; c’est également votre espace de détente et le lieu où grandiront vos enfants. C'est pour cette raison que vous aspirez à bénéficier d’un vrai confort dans chaque pièce, sans avoir à régler continuellement vos thermostats. Sans une régulation de pointe, certaines pièces peuvent se retrouver surchauffées, avec pour conséquence des dépenses énergétiques qui pourraient être évitées.
Il est primordial que votre thermostat ne soit ni couvert ni obstrué pour qu'il puisse mesurer la température réelle de la pièce. Voici 10 conseils clés pour vous aider à régler votre thermostat afin que son fonctionnement soit optimal.
![Sauvegarder l’énergie illustration Danfoss chauffage](/media/1f5lgtjx/tp5001-in-home.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 1 : L’emplacement est clé
Installez votre thermostat d’ambiance dans un endroit adapté (p. ex. sur un mur à une hauteur de 1,50 mètre du sol), il perçoit mieux les conditions régnant dans la pièce. Le radiateur répondant aux ordres du thermostat vous procurera donc une chaleur correspondant à vos besoins réels.
Pensez à éviter d’exposer votre thermostat à la lumière directe du soleil pour obtenir une mesure plus précise de la température.
![Energie Sans fil Chauffage Danfoss](/media/1725/ectemp_smart_livingroom_eu_v03_flat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 2 : Passez au sans fil
Aujourd’hui, les thermostats d’ambiance sans fil ont la cote. Danfoss propose une large gamme de thermostats sans fil
![Thermostats Danfoss Chauffage non couverts énergie](/media/4mnb1s35/ras-c2-user-guide-shot.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 3 : Ne couvrez pas vos thermostats
Ne couvrez ni ne bloquez jamais votre thermostat avec des objets pouvant fausser la mesure précise de la température ambiante. Il peut s’agir de vêtements, de rideaux ou de meubles placés au-dessus ou devant le thermostat.
La température autour de votre thermostat doit être la même que celle dans le reste de la pièce ; il convient donc de laisser l’air circuler librement autour du thermostat.
![Utilisez tous les radiateurs Danfoss chauffage](/media/djypfrnt/dsc08313.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 4 : Utilisez tous les radiateurs
Réglez la température au même niveau sur les robinets se trouvant dans la même pièce. Baisser ou couper l’un de vos radiateurs ne vous fera pas faire d’économies. Les autres radiateurs devront chauffer plus pour atteindre la température désirée dans votre maison, mais vous aurez une moins bonne diffusion de la chaleur.
![Reglez vos robinets thermostatique Danfoss Chauffage](/media/wu4bmcfj/ras-d2-white-on-rad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 5 : Réglez les niveaux de vos robinets et laissez-les ainsi
Un réglage constant de vos robinets ne permet pas d’économiser de l’énergie... ni de l’argent. Réglez les robinets et laissez-les réguler la température ambiante.
![Éteindre son radiateur pendant l'aération danfoss chauffage](/media/1958/open-window-close-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 6 : Éteignez lorsque vous aérez
Coupez tous les thermostats des pièces qui ont besoin d’être aérées. Lorsque les pièces ont été bien aérées, remettez les thermostats dans le mode où ils étaient avant d’être éteints.
Nos thermostats intelligents se coupent automatiquement lorsque vous aérez pour vous faire économiser de l’énergie et faire baisser vos factures de chauffage.
![Réguler l'humidité Danfoss chauffage](/media/7292/child-playing-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 7 : Régulez les niveaux d’humidité
Il convient d’aérer les pièces tous les jours – qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Le niveau d’humidité intérieur ne doit pas dépasser 40/50 %.
![Changer thermostat 15 ans danfoss chauffage](/media/fzdnsour/ret230p.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 8 : Changez tous les 15 ans
Si votre thermostat a plus de 15 ans, il doit être remplacé. Notre gamme complète de thermostats domestiques écoénergétiques sont les meilleurs thermostats du marché et sont conçus pour satisfaire tous les besoins en chauffage de votre habitat.
![température radiateur absence danfoss chauffage](/media/1960/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 9 : Baissez la température lorsque vous partez en voyage
Si vous êtes absent(e) pendant une période prolongée, vous devez baisser la température pour économiser de l’énergie.
Nos thermostats programmables intelligents peuvent être réglés sur hors gel ou programmés pour passer en mode ABSENCE lorsque vous êtes en vacances afin d’optimiser l’efficacité énergétique.
![régulation pièce par pièce chauffage danfoss](/media/7267/family-fun-room.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conseil n° 10 : Le confort pièce par pièce
Danfoss a une devise : le vrai confort commence quand vous ne faites plus attention à la température. C’est précisément ce que nos thermostats vous permettent d’obtenir. Vous pouvez programmer la température que vous souhaitez à chaque instant du jour ou de la nuit de façon à répondre aux habitudes quotidiennes de votre famille, tout en économisant de l’énergie et de l’argent.