Avec les systèmes Danfoss, plus besoin de se préoccuper des légionelles ou d'attendre l’eau chaude dans les salles de bains. Nos solutions d’eau chaude sanitaire incluent des chauffe-eau qui peuvent être reliés à de nombreux réservoirs, ainsi que des systèmes de stockage, de charge, des vannes d’eau chaude qui empêchent les légionelles et des régulateurs de température. Les systèmes une fois combinés offrent haute performance, confort, hygiène et exploitation efficace des ressources, même en périodes de pointe.
Les systèmes à circulation d’eau pour chauffage de l’ECS décentralisé sont soit utilisés seuls, soit intégrés à un module d’appartement. Ils chauffent uniquement l’eau sanitaire en fonction des besoins. Si correctement planifié, le volume d’eau non bouclé entre les colonnes et les robinets d’un appartement sera de moins de trois litres (lorsqu’aucun test de légionelles n’est demandé).

Production d’eau chaude
La production d’eau chaude est prise en charge par un de nos préparateurs ECS. Ceux-ci peuvent être équipés d’un ou plusieurs ballons offrant suffisamment d’eau chaude en périodes de pointe. Ils peuvent être aussi équipés d’un principe de charge d’accumulateur. Ils respectent les critères d’hygiène, de sécurité et de température et peuvent être connectés à plusieurs sources d’énergie. L’ajout de vannes d’eau chaude et de régulateurs de température contribue à prévenir la prolifération de légionelles. Un système global alliant haute performance, confort, hygiène et production écoénergétique d’eau chaude sanitaire.

Distribution d’eau chaude
L’eau chaude est ensuite distribuée aux robinets. Dans la plupart des cas, la taille de l’immeuble requiert plusieurs colonnes montantes de distribution d’eau chaude. Nos vannes d’équilibrage thermostatiques garantissent un équilibre hydraulique optimum qui évite les longs temps d’attente. En régulant la température de l’eau, ces vannes évitent aussi que l’eau trop chaude ne provoque du calcaire, de la corrosion et un gaspillage énergétique. Normalement, ces vannes sont réglées à une température qui empêche la prolifération des légionelles.

Une diminution du risque de légionelles intelligente et économe en énergie
Les vannes d’équilibrage thermostatiques peuvent être équipées de modules de désinfection électroniques qui programment un rinçage périodique du système pour tuer les légionelles. Le système d’enregistrement électronique de la température surveille toutes les températures et lance un cycle de désinfection sûr et économe en énergie. Il stocke aussi les données de température à des fins de sauvegarde. Il est également possible d'accéder au régulateur électronique en toute facilité sur des appareils mobiles connectés au Wi-Fi ou de les intégrer dans les systèmes de gestion technique des bâtiments à des fins de régulation, surveillance et alarmes à distance.
À proximité des robinets, il convient parfois d’abaisser la température de l’eau chaude. Nos vannes de mélange d’eau chaude garantissent que la température d’eau de sortie soit sans danger pour la consommation.

Comment équilibrer les systèmes d’eau chaude sanitaire ?
Quels sont les problèmes et les défis des systèmes d’eau chaude sanitaire dans les immeubles non résidentiels ? Comprendre l’importance de l’équilibrage hydraulique, le type d’équilibrage le meilleur et la manière de résoudre les problèmes.
Comment nous pouvons vous aider
Un partenaire avec une grande expertise en ECS
Haute performance et efficacité énergétique
Fonctionnement économe en ressources
Réussir le test de dépistage des légionelles
Coûts d'exploitation les plus bas possibles

La vanne d'équilibrage thermique MTCV et le contrôleur électronique CCR2+
Établir des systèmes d'eau chaude sanitaire sûrs et éconergétiques et les commander à distance à l'aide d'un appareil mobile.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de température auto-moteursLes régulateurs de température thermostatiques sont utilisés pour contrôler la température de départ sur les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire instantanée/de stockage. Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ils sont utilisés pour les systèmes d'eau chaude et pour limiter la température de retour dans les applications de chauffage urbain.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modules avec ECS instantanée sans ballonModules avec ECS instantanée conviennent aux petites maisons, ceux-ci fournissant de l’eau chaude au besoin – vous obtenez de l’eau chaude instantanément. Contrairement aux chauffe-eau à ballon, ils n’entraînent pas de pertes d’énergie lors des périodes de veille et vous font donc gagner de l’argent.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La prévention des légionelles, électroniquement et à distancelundi 24 septembre 2018Depuis longtemps, Danfoss joue un rôle important en installant des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) dans les hôpitaux, les hôtels, les appartements collectifs et d’autres immeubles. Aujourd’hui, nos vannes d’équilibrage thermique MTCV et le nouveau régulateur électronique CCR2+ pour la désinfection automatique ont été considérablement améliorés.