Les villes grandissent jour après jour sous l’effet de l’urbanisation. Leurs infrastructures doivent répondre aux besoins des personnes qui y vivent, y travaillent et s'y déplacent. Le chauffage et le refroidissement sont des éléments clés qui ont une incidence à la fois sur la qualité de vie et sur le niveau d’empreinte carbone.
Le saviez-vous?
- Les villes représentent 70% de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 dans le monde.
- En Europe, le chauffage des bâtiments représente 30% de la consommation finale d’énergie de l’UE.
- L’énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement en Europe provient à 75% de combustibles fossiles.
Comment les villes peuvent-elles décarboner le chauffage et le refroidissement de manière rentable tout en préservant ou en améliorant le confort des citoyens ? Pour chauffer et refroidir les bâtiments dans les zones urbaines de manière efficace et viable sur le plan de l’environnement, il existe une solution qui a déjà fait ses preuves: le réseau d’énergie urbain, ou réseau de chauffage et de refroidissement urbain. Des études montrent que 50 % du chauffage en Europe pourrait être fourni par des réseaux de chauffage urbains durables. Pour en savoir plus sur l’étude de l’université d’Aalborg, par exemple, cliquez ici.
Pionnier des équipements de réseau d’énergie urbain, Danfoss repousse les limites des technologies climatiques et énergétiques depuis plus de 80 ans. Aujourd’hui plus que jamais, nous travaillons avec des clients répartis dans le monde entier pour concevoir des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains pour les villes neutres en carbone de demain.
Nous sommes convaincus que les réseaux d’énergie urbains sont essentiels pour créer des villes intelligentes et durables et nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui aideront votre ville à réussir sa transition vers la neutralité climatique.
L’énergie des villes durables
Le réseau d’énergie urbain (également appelé réseau de chaleur et de froid urbain) est un système qui se révèle très efficace pour chauffer les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Il s’agit d’une avancée technologique permettant de créer des systèmes énergétiques neutres en carbone, intelligents et intégrés.
Qu’est-ce que le chauffage urbain et comment fonctionne-t-il?
Les systèmes d’énergie urbains sont des réseaux souterrains de conduites qui distribuent l’eau chaude ou froide depuis un emplacement centralisé vers plusieurs bâtiments dans un quartier, un arrondissement ou une ville.
Ces systèmes créent des synergies entre la production et l'acheminement de chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire et électricité. Ils peuvent être intégrés à d’autres infrastructures municipales telles que les infrastructures de production d’électricité, d’assainissement, de traitement des eaux usées, de transport et de gestion des déchets. En tant que réseaux d’énergie intégrés pour le chauffage et le refroidissement, ils combinent faibles émissions de carbone et excellente efficacité énergétique, tout en maximisant l’utilisation des ressources renouvelables au niveau local (UNEP, 2021).
Il existe de nombreux types de systèmes d’énergie urbains, des petits aux grands et des plus simples aux plus complexes. De nombreux paramètres doivent être pris en compte afin d’identifier la solution la mieux adaptée, notamment les normes de construction locales, l’accès à différentes sources de chaleur et leur utilisation combinée, les tarifs énergétiques locaux, les régimes de subventions nationales, les conditions climatiques, etc.
Pourquoi le chauffage urbain est-il une solution d’avenir?
Solutions
![](/media/tpsobebv/connected-city.png?width=2046&height=3445&rnd=132605439703700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Votre partenaire pour un développement urbain durable
Danfoss permet l’optimisation des usines, des réseaux de distribution, des bâtiments, et plus encore.
Des composants de régulation intelligents aux solutions logicielles avancées pour une optimisation de bout en bout des opérations, Danfoss fournit des solutions qui aident les entreprises de services publics et les compagnies énergétiques à fonctionner de manière rentable et à répondre aux exigences croissantes en matière de transparence, d’accessibilité, de commodité et de respect du climat.
Villes écologiques
Qu’ils soient de petite, moyenne ou grande taille, les réseaux d’énergie urbains sont déjà présents dans diverses villes telles que la vôtre. Découvrez quelques exemples de villes qui ont fait ce choix écologique.
Tendances du secteur
Avez-vous déjà entendu parler du chauffage urbain de 5e génération ? Cette avancée suscite beaucoup d’effervescence dans le secteur et il devient évident que le développement de la 4e à la 5e génération ne s’effectue pas de manière séquentielle, mais en parallèle.
Nos experts du Danfoss Application Center, Oddgeir Gudmundsson et Jan Eric Thorsen, ont récemment publié un article dans lequel ils comparent les 4e et 5e générations. Dans leur étude, qui se concentre sur les situations au Danemark et au Royaume-Uni, ils dressent une comparaison sur la base de divers paramètres clés, comme la rentabilité et la flexibilité.
Pour les sites étudiés, l’étude révèle que la 4e génération reste la solution la plus attractive compte tenu des coûts de mise en œuvre et d’exploitation du système. L’étude conclut que le chauffage urbain de 4e génération est non seulement plus rentable que la 5e génération, mais qu’il offre également de meilleures performances en matière de sécurité, de fiabilité, de flexibilité et de résilience.
Comparaison des solutions
Une étude réalisée par le groupe de réflexion danois Grøn Energi confirme que le chauffage urbain est une solution de chauffage économique, même si de plus en plus de bâtiments sont construits selon des spécifications imposant une faible consommation d’énergie. Un nouveau système de chauffage urbain construit dans une zone urbaine fournira le chauffage à un prix très compétitif par rapport aux solutions de chauffage individuelles, comme les chaudières à gaz ou les pompes à chaleur. Cela vaut aussi bien pour les anciens bâtiments que pour les bâtiments à faible consommation énergétique plus récents.
Quels sont les avantages du chauffage urbain par rapport aux solutions individuelles?
1. Contribue à la transition écologique
Le chauffage urbain soutient la transition écologique en intégrant des sources de chaleur renouvelables et excédentaires qui sont disponibles au niveau local, mais inaccessibles au niveau du bâtiment. Il réduit ainsi l’impact environnemental du chauffage par rapport aux solutions individuelles comme les chaudières à gaz.
2. Système de chauffage hautement compétitif
Les systèmes de chauffage urbains nouvellement construits sont très compétitifs par rapport aux solutions individuelles, et ce, tant pour les anciens bâtiments que pour les bâtiments à faible consommation d’énergie plus récents. Le chauffage urbain offre plusieurs avantages qui le rendent hautement compétitif : il est moins énergivore, il offre un niveau de confort élevé, il utilise la chaleur excédentaire et il met à profit de nouvelles technologies.
3. Solution de chauffage abordable pour les consommateurs
Le chauffage urbain est la solution de chauffage la plus économique pour les consommateurs résidant dans les villes et les agglomérations, qu’ils vivent dans des bâtiments anciens ou dans de nouvelles maisons à basse consommation. Dans le même temps, il assure un approvisionnement en chaleur sûr et offre un confort maximal.
![](/media/bajb5agl/danfoss-materiali-za-splet-key-visual-02.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Article :
Étude par la "Danish think tank Grøn Energi"
La réorganisation des villes
![Euroheat & Power](/media/klli3yvv/ehp-logo-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Euroheat & Power
Euroheat & Power est un réseau unique d’organisations et de professionnels spécialisés dans le chauffage urbain qui réunit des acteurs de l’industrie, des décideurs et des universitaires dans le cadre d’une initiative commune visant à promouvoir un chauffage et un refroidissement durables.
![](/media/5qehlqk0/celsius-smart-cities.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Celsius Initiative
Celsius Initiative est un centre de collaboration qui aide les villes à réussir leur transition énergétique vers des systèmes neutres en carbone au moyen de solutions de chauffage et de refroidissement efficaces et intégrées. En se concentrant sur les besoins des villes, le centre met en liaison ses membres afin de leur permettre d’échanger au sujet des politiques en matière de climat et d’environnement et de promouvoir l’innovation pour aboutir à des solutions qui accélèrent le développement durable en Europe et dans le monde entier.
![](/media/l2cbhmx5/energy-cities-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energy Cities : l’association européenne qui réunit les villes en transition énergétique
Energy Cities est un réseau représentant 1 000 collectivités locales dans 30 pays. Nous pensons que la transition énergétique ne se limite pas aux énergies renouvelables ou aux technologies prodigieuses : elle consiste à utiliser les ressources de manière rationnelle tout en renforçant la participation de chacun au niveau local et le bien-être dans une Europe démocratique.
![](/media/0kibn2vb/c40-cities.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
C40 Cities
C40 est un réseau de mégalopoles mondiales engagées dans la lutte contre le changement climatique. C40 aide les villes à collaborer efficacement, à partager leurs connaissances et à mener des actions pertinentes, mesurables et durables contre le changement climatique.
Financements de l’UE
![Ville durable décarbonée](/media/xspfkj1p/eu-funding-opportunities-image-city-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Possibilités de financement de l’UE
Energy Cities a créé un document qui présente aux villes les possibilités de financement au sein de l’UE.