La 7ème conférence mondiale annuelle de l'IEA sur l'efficacité énergétique s'est tenue à Sønderborg, au Danemark, du 7 au 9 juin, et a rassemblé plus de 20 ministres de pays du monde entier.
Alors que le monde est confronté à sa plus grande crise énergétique depuis les années 1970, la conférence mondiale s'est concentrée sur la manière de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à réduire la consommation d'énergie, dans le but d'alléger la pression sur les coûts pour les consommateurs, de réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles et de progresser vers les objectifs climatiques, tout en soutenant la création d'emplois et la croissance économique.
Le nouveau rapport de l'IEA : la valeur des actions urgentes pour l'efficacité énergétique, met en évidence les actions nécessaires en matière d'efficacité énergétique.
Actions & Solutions
Passer de la théorie à la pratique : des villes prennent des mesures pour devenir neutres en carbone
Dans les années 2000, la municipalité de Sønderborg s'est trouvée confrontée à des problèmes d'emplois à faible revenu et de chômage, et aurait dû connaître la plus forte baisse de population de toutes les régions du Danemark. Des politiciens locaux, des entreprises, des fondations et des groupes de citoyens ont uni leurs forces et lancé une série d'initiatives pour inverser la tendance. L'une d'entre elles était le ProjectZero.
Le ProjectZero a été créé en 2007 sous la forme d'un partenariat public-privé dont l'objectif est de rendre le système énergétique de la municipalité de Sønderborg neutre en carbone d'ici 2029, tout en créant des emplois et de la croissance. Depuis 2007, les émissions de carbone liées à l'énergie de Sønderborg ont été réduites de plus de 50 %.
Les villes sont un acteur central de nos économies et beaucoup, comme Sønderborg, s'attaquent à leurs émissions de carbone par des actions ciblées. Dans cette section, vous découvrirez plusieurs exemples concrets qui démontrent la valeur d'une action anticipée en matière d'efficacité énergétique.
Lire l'étude complète : ProjectZero, de solutions locales à un défi mondial
La décarbonation des immeubles
La solution du Zéro Carbone : des zones urbaines prêtes
Au fur et à mesure que le monde se développe, de nouvelles zones urbaines s'ajoutent partout dans le monde. La façon dont elles sont construites est un facteur important de la transition écologique. La nouvelle zone urbaine de Linde Haven à Sønderborg est construite pour répondre aux normes de durabilité les plus élevées, notamment en matière d'efficacité énergétique. La conception économe en énergie des bâtiments permet à Linde Haven d'être alimenté par un chauffage urbain à basse température.
Linde Haven fonctionnera à basse température, ce qui permettra de réduire les déperditions de chaleur lors de la distribution d'environ 31% en comparaison avec des immeubles similaires fonctionnant sur un réseau de chaleur à température normale.
La décarbonation de la gestion de l'eau
Gestion décarbonée du retraitement de l'eau pour 200,000 personnes
Station d'épuration de Marselisborg
Les stations d'épuration des eaux usées ont un grand potentiel de production d'énergie, tant sous forme d'électricité que de chaleur. Dans la ville d'Aarhus, au Danemark, la station d'épuration de Marselisborg, exploitée par Aarhus Vand, a réussi à réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la production d'énergie à tel point qu'elle produit, en moyenne, presque assez d'énergie pour correspondre à l'ensemble du cycle de l'eau. C'est-à-dire à la fois l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées, découplant ainsi efficacement l'eau de l'énergie.
Le fondement de cette réalisation est une stratégie à deux niveaux : Réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la production d'énergie.
La décarbonation de l'industrie
Site de production Danfoss à Nordborg - En route vers une usine décarbonée
Danfoss est la plus grande entreprise industrielle du Danemark. Les produits de Danfoss sont uniques, mais leur usine de Nordborg au Danemark ne l'est pas. Avec 250 000 m2 de site de production, d'administration et d'essai, l'usine Danfoss de Nordborg est comparable à de nombreuses usines du monde entier.
En 2022, l'usine Danfoss de Nordborg deviendra neutre en carbone.
En déployant des solutions d'ores et déjà disponibles, chacune d'entre elles affichant un délai de rentabilisation estimé à moins de trois ans, la consommation d'énergie a été grandement réduite.

Feuille de route pour décarbonner les villes

Livre blanc : la partie oubliée de l'équation verte

La chaleur excédentaire est la plus grande source d'énergie inexploitée au monde. Chaleur excédentaire

Performance énergétique 2.0 Concevoir le futur système énergétique
Boîte à outils politique
Pour favoriser les mesures plus ambitieuses en matière d'efficacité énergétique, l'IEA a élaboré une panoplie d'outils destinés aux pouvoirs publics. Celle-ci offre une approche pratique pour accélérer l'application de ces mesures, en aidant les collectivités et les pouvoirs publics à prendre des mesures efficaces, à soutenir les décisions et à mettre en œuvre les mesures en question.
La panoplie d'outils repose sur trois éléments essentiels : la réglementation, l'information et les incitations. Les infographies ci-dessous montrent comment ces trois types de mesures peuvent être associés de manière optimale pour promouvoir des changements positifs au niveau des villes, des bâtiments et de l'industrie.
Source: IEA "The value of urgent action on energy efficiency" Global Conference on Energy Efficiency, 2022



Contactez-nous
Pour toute question sur le rapport ou les recommandations de l'IEA, contactez Bruno Pedrotti, Head of Public Affairs - South Europe Region.
Email : bruno.pedrotti@danfoss.com
Pour plus d'informations sur les solutions et les technologies d'économies d'énergie de Danfoss et sur l'initiative Green Restart, veuillez contacter Olivier Fernandes, Country Manager Danfoss Climate Solutions France.
Email : olivier.fernandes@danfoss.com