-
Utilisation de régulateurs de pression différentielle comme outils d’optimisation des systèmes de chauffage
PDF 3,8 MBCet article vous donnera des informations supplémentaires sur les régulateurs de pression différentielle, leur mode de fonctionnement et leurs avantages, les applications où ils sont utilisés, les avantages pour les utilisateurs finaux et les entreprises de services collectifs du chauffage urbain. -
Pourquoi les réseaux d'énergie urbain sont la solution de demain
PDF 441 KBÀ l’issue de la conférence COP 21 à Paris, un accord mondial a été signé en vue de limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Il s’agit d’un objectif très ambitieux qui méritera des modifications profondes au niveau de la structure énergétique mondiale. Lire l’article pour en savoir plus. -
Les régulateurs : une flexibilité, un confort accru et des économies d’énergie pour le client
PDF 9 765 KBL’augmentation des prix de l’énergie conjuguée à des exigences de confort plus aiguës favorisent de nouveaux développements des technologies grand public de chauffage urbain. L’enjeu ? De meilleures possibilités de régulation et de comptage pour éviter toute déperdition de chaleur au consommateur. Les immeubles résidentiels offrent un énorme potentiel d’économies d’énergie car ils représentent traditionnellement un gros pourcentage des consommateurs de chauffage urbain dans les grandes villes. -
L’impact de l’abaissement du dT des échangeurs thermiques utilisés dans les systèmes de chauffage urbain
PDF 335 KBCet article décrit les atouts d’une utilisation d’échangeurs thermiques conçus pour fonctionner à de basses températures d’alimentation et à faible différence de température moyenne logarithmique (dT) par rapport au niveau indiqué et appliqué aujourd’hui. -
Un appareil grand public du chauffage urbain basse température équipé d’une micropompe à chaleur pour la préparation de l’ECS
PDF 7 336 KBDans cet article, nous présentons et analysons la faisabilité d’un appareil grand public de chauffage urbain équipé d’une micropompe à chaleur destinée à la préparation de l’eau chaude sanitaire (ECS) dans un réseau de chauffage urbain basse température (40 °C). -
Tendances dans la rénovation des systèmes de chauffage dans les immeubles résidentiels
PDF 7 942 KBLes activités de rénovation des HLM sont en plein essor. Cet article décrit une étude de cas sur la modernisation d’un immeuble d’habitation résidentiel équipé d’une installation monotube. -
Les variations de pression dans les installations de chauffage urbain
PDF 7 053 KBDanfoss commercialise des régulateurs de pression de chauffage urbain depuis des dizaines d’années. Mais tout dernièrement, nous avons reçu des demandes d’information sur les variations de pression dans le réseau de chauffage urbain. Nous avons mené une analyse approfondie dans ce domaine. Découvrez l’article.
-
Défendre la cause des applications du froid urbain
PDF 313 KBAujourd’hui, environ 10 % de l’électricité produite dans le monde sert à la climatisation. Selon des études internationales, la demande de froid des immeubles commerciaux et résidentiels connaîtra une croissance exponentielle au cours des prochaines années, en particulier dans les pays à haut revenu et les pays émergents en Inde, en Chine et en Amérique du Sud.
-
L’équilibre hydraulique dans un système de froid urbain
PDF 7 365 KBCes vingt dernières années ont vu une augmentation rapide du nombre de systèmes de froid urbain. Ceci peut s’expliquer par le fait que les systèmes de froid urbain d’aujourd’hui sont : • plus attractifs sur le plan économique • plus respectueux de l’environnement • plus efficace
-
Les caractéristiques des vannes motorisées dans les sous-stations de chauffage urbain
PDF 3 512 KBCe document décrit les résultats d’une enquête menée dans le cadre du développement d’une nouvelle caractéristique de vanne pour les vannes de régulation motorisées de la distribution d’eau chaude dans les sous-stations de chauffage urbain. Sur le plan théorique, l’article discute des théories de régulation de base et des relations physiques d’importance cruciale de cette application, y compris les relations d’importance décisive entre l’échangeur thermique, le régulateur, le moteur (l’actionneur) et la vanne de régulation. En plus de l’analyse théorique, l’enquête est soutenue par des simulations dynamiques et des résultats d’expériences en laboratoire. L’enquête a débouché sur le développement d’une nouvelle caractéristique de vanne, décrite dans cet article.
-
Optimisation de la régulation des échangeurs thermiques
PDF 4 811 KBCet article porte sur la régulation des échangeurs thermiques haute performance pour la production d’eau chaude. Certaines des théories de régulation de base et leurs relations cruciales sont analysées sous l’angle théorique. Y figure une description d’une nouvelle régulation, où les différents éléments de la conception sont replacés dans la perspective de la théorie de la régulation.
-
Les systèmes de distribution des immeubles résidentiels
PDF 3 278 KBDans les immeubles résidentiels, les deux principales méthodes de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont le système à colonnes et à tubes et le système décentralisé des modules d’appartements. Dans le premier cas, les déperditions de chaleur du système d’ECS peuvent être plus grandes que la chaleur nette servant à préparer l’ECS.
-
Simulation dynamique de sous-stations domestiques de chauffage urbain
PDF 3 185 KBDanfoss poursuit le développement de modèles de simulation de composants CVC, y compris l’équipement de régulation que l’entreprise produit pour les systèmes de chauffage central et urbain. L’article donne plusieurs exemples, dont celui d’une simulation de station de production d’eau chaude sanitaire.
-
Étude comparative du coût de la préparation de l’eau chaude via ballon de stockage et via échangeur de chaleur
PDF 515 KBCet article est destiné à donner une évaluation économique de deux principes typiques de préparation de l’eau chaude, tout en se concentrant sur le système dans son ensemble.
-
Comment éliminer les variations de pression dans les systèmes de chauffage urbain
PDF 5 074 KBCet article explique la nature d’un régulateur de pression différentielle par rapport aux variations. Il présente plusieurs conseils pratiques pour éliminer ou réduire les variations de pression. Grâce à la connaissance des applications dans le domaine de la régulation de la pression différentielle, il est maintenant possible de résoudre les problèmes de variations de pression dans les applications déjà existantes, et d’offrir des conseils spécifiques en ce qui concerne la bonne conception des nouvelles applications pour éliminer le risque de variations de pression. Lire l’article complet pour en savoir plus.
-
Analyse du concept du module d’appartement
PDF 716 KBDans certains pays, le concept de sous-station est devenu la manière standard de réaliser l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles résidentiels. Dans d’autres pays, ce concept en est toujours à ses balbutiements. L’étude de ces pays fait entrevoir plusieurs questions concernant la compréhension et l’évaluation du concept de sous-station. -
La création de systèmes de chauffage résidentiel écoénergétiques : orientations pratiques
PDF 7 156 KBCe livre blanc est destiné à venir en aide aux professionnels du chauffage lors de la création de systèmes de chauffage par radiateur bitube écoénergétiques dans des immeubles (résidentiels). Ces orientations sont utiles pour les projets de rénovation et de nouvelles constructions.
-
Le réglage automatique et la protection du moteur dans le cadre de la procédure de préréglage d’un système de chauffage
PDF 819 KBAutoréglage : un réglage adaptatif d’un régulateur de production d’eau chaude sanitaire. Protection du moteur : le réglage automatique d’un régulateur en période de basse performance. Pour qu’un système de chauffage fonctionne comme il faut, il convient d’effectuer les préréglages corrects avant sa mise en service. Il faut apporter des ajustements pour prérégler les paramètres de régulation. Cet article traite de la manière dont le réglage automatique des paramètres de régulation du système est effectué et des avantages apportés. -
Concepts de régulation dans les stations de chauffage urbain compactes
PDF 706 KBCet article décrit la fonctionnalité de base de quatre concepts de régulation, d’un régulateur thermostatique, d’un régulateur proportionnel et d’un couplage parallèle et en série de ceux-ci. L’accent est mis sur la régulation d’un échangeur thermique à plaques et l’enquête est basée sur des simulations dynamiques, c.-à-d. sur des modèles vérifiés par rapport à des mesures pratiques. -
L’équilibre hydraulique d’un système de chauffage urbain
PDF 756 KBL’équilibrage hydraulique d’un système revient souvent à réguler la pression différentielle au niveau nécessaire pour assurer le fonctionnement de la sous-station, et donc à réguler aussi le débit des branches individuelles. La régulation de la pression différentielle et du débit du système peut avoir des avantages tant pour les clients que pour les entreprises de services collectifs. -
La réduction des variations d’un système CVC
PDF 338 KBDans un système CVC ainsi que dans une usine de traitement, une installation de chauffage ou de climatisation urbain(e), une variation périodique de la boucle de régulation peut survenir. Il y a plusieurs raisons : notamment, la non-linéarité du processus, l’amplification excessive du régulateur et le surdimensionnement du système.