![Danfoss_Chauffage_Urbain_Nouveaux_Immeubles](/media/6773/danfoss_materiali-za-splet_key-visual_02.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Le chauffage urbain pour les immeubles plus anciens et les nouvelles constructions
Une nouvelle étude du groupe de réflexion danois « Groen Energi » confirme que le chauffage urbain est une solution de chauffage rentable, même si de plus en plus d’immeubles sont construits en fonction de besoins énergétiques réduits. Sur le plan économique, installer un nouveau système de chauffage urbain dans les villes et les villages est très compétitif par rapport aux solutions de chauffage individuel. C’est le cas tant pour les bâtiments plus vieux que pour les nouvelles zones de construction à faible consommation d’énergie.
![Danfoss_Chauffage_Urbain_énergie_verte](/media/6784/ikona_01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Soutien de la transition vers une énergie verte
![Danfoss_Chauffage_Urbain_prix_compétitifs](/media/6785/ikona_02.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Un système de chauffage très compétitif
![Danfoss_Chauffage_Urbain_Consommateurs_Pratique_Abordable](/media/6786/ikona_03.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Une solution de chauffage pratique pour les consommateurs
![Danfoss_Chauffage_Urbain_Vidéo_Expert](/media/7178/danfoss_materiali-za-splet_banner.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Écoutez les explications de notre expert sur l’avenir des immeubles basse énergie pour le chauffage urbain.
Études de cas Danfoss
![Danfoss_Chauffage_Urbain_Etude_De_Cas_Nordhavn_Laboratoire_énergétique_Danemark](/media/6831/danfoss-solutions-nordhavn-case-story-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Nordhavn – le laboratoire énergétique de demain au Danemark