Le chauffage urbain est prêt à relever les défis de demain
Le chauffage et le refroidissement tiennent une place centrale dans la directive relative aux énergies renouvelables que vient d’adopter l’UE. Cette démarche illustre le potentiel de cette technologie dans le cadre de l’objectif proposé de 20% de réduction des émissions de CO2 d’ici 2020 et encourage le déploiement du chauffage urbain au sein de l’UE.
Les avantages du chauffage urbain sont prouvés et indéniables. Il faut néanmoins, pour cela, vouloir établir une approche commune par rapport à l’approvisionnement énergétique et réaliser que l’amélioration du système énergétique représente un projet à long terme. Les systèmes de chauffage urbain très efficaces comme ceux du Danemark, de Suède ou de Finlande ne se sont pas développés en un jour. Ceci a pris des dizaines d’années. Le soutien du gouvernement et la planification à long terme du système de chauffage constituent les clés de la réussite.
Parce qu’il peut exploiter différentes sources d’énergie, le chauffage urbain convient non seulement aux ressources renouvelables d’aujourd’hui, mais aussi à celles de demain. Au fil du développement de nouvelles sources d’énergie, l’infrastructure de chauffage urbain existante sera prête à transférer la chaleur aux utilisateurs. Par conséquent, les utilisateurs ne seront pas contraints d’investir dans une nouvelle technologie car la nouvelle source énergétique sera exploitée dans une installation centrale. De cette manière, il est facile de passer à des sources d’énergie nouvelles et propres.
Parce qu’il est bénéfique à la société, aux consommateurs et à l’environnement, nous encourageons l’utilisation du chauffage urbain. La technologie est au point et prête pour l’avenir, et elle offre en plus l’opportunité de profiter des quantités abondantes d’énergie aujourd’hui gaspillées lors de la production.
Directive européenne promouvant les sources d’énergie renouvelable

Ecopolis – Le chauffage de la ville durable
Sûrs, durables, évolutifs : les réseaux d'énergie urbains constituent une réponse essentielle pour atteindre dès aujourd’hui nos engagements carbone.