Toutes les données importantes concernant les applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées.
Du consommateur d'énergie au producteur d'énergie
L'approvisionnement en eau, avec le traitement et la purification de l'eau, est l'un des plus gros consommateurs d'énergie d'une municipalité. La ville d'Aarhuus au Danemark démontre que cela ne doit pas nécessairement être le cas. En utilisant des processus optimaux, des variateurs de fréquence Danfoss d'une haute efficacité énergétique et les dernières technologies telles que le chauffage urbain et le biogaz, la municipalité a réussi à faire en sorte que la station d'épuration de Marselisborg produise de l'énergie.
En tant que planificateur, vous avez une grande responsabilité dans vos projets. Grâce à votre planification, vous décidez si la solution répond aux objectifs souhaités. Pour ce faire, vous devez toujours disposer d'informations actualisées, connaître les nouvelles tendances et disposer d'une documentation complète. Vous devez également être régulièrement informé des développements techniques ou des innovations juridiques. Maintenir ces connaissances à jour demande du temps et des efforts.
Avec ce planner Cockpit nous vous facilitons la vie !
Intelligent, communicatif, innovant - le VLT® AQUA Drive FC 202 a fait ses preuves.
Le VLT® AQUA Drive FC 202 offre non seulement les plus hautes performances pour les applications à commande électrique dans le domaine de l'eau et des eaux usées, mais offre aussi une efficacité énergétique maximale. Avec sa vaste gamme de fonctions standard, auxquelles vous pouvez ajouter d'autres options pour une adaptation optimale à votre application, ce variateur de fréquence spécialisé peut être utilisé pour les nouveaux projets comme pour les modernisations de systèmes existants.
C'est la solution économe en énergie, robuste et moderne pour les stations d'épuration des eaux usées, les usines de traitement ou d'approvisionnement en eau et les stations de pompage. Les utilisateurs bénéficient de la facilité de mise en service, de nombreuses fonctions optimisées pour les applications eau/eaux usées, de la large gamme d'interfaces et de nombreuses années d'expérience de Danfoss Drives dans ce domaine. Bien qu'il soit sur le marché depuis 2006, le nouveau VLT® AQUA Drive FC 202 impressionne toujours par ses caractéristiques absolument adaptées à toutes les applications dans le domaine de la technologie de l'eau. En outre, nous vous proposons désormais toutes les informations et tous les documents nécessaires à vos projets dans le cockpit du planificateur, spécifiquement rassemblés en un seul endroit - clairement classés et accessibles en quelques clics.
Économisez du temps et des efforts sur vos projets.
Bienvenue dans le cockpit du planificateur d'eau/eaux usées de Danfoss Drives.
Nous avons condensé en quelques pages toutes les informations importantes pour votre projet. En plus des documents déjà mentionnés pour le VLT® AQUA Drive FC 202 et nos démarreurs progressifs, vous trouverez toutes les données, faits et aides nécessaires à une bonne planification. À cette fin, nous avons compilé une collection de liens vers les différents sujets dans l'aperçu ci-dessous, afin que vous puissiez trouver les informations que vous recherchez en un seul clic. Il s'agit de brochures et de manuels de planification, d'outils logiciels et de textes d'appel d'offres, d'études et d'exemples d'application. Si vous avez d'autres questions, vous trouverez également les noms des personnes de contact qui se feront un plaisir de vous aider grâce à leurs vastes connaissances en matière de planification.
Une question, contactez-nous.
Technique de l'eau/des eaux usées avec des entraînements intelligents
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }La brasserie Carlsberg réduit sa consommation d’énergie
POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Approvisionnement en eau de Trollmühle - de l'eau potable pour 42 000 personnes
L'eau est l'une des substances les plus importantes pour nous, les humains. Dans l'association de distribution d'eau Trollmühle à Windesheim, qui approvisionne environ 42 000 personnes en eau potable de qualité, les solutions VLT® de Danfoss assurent un fonctionnement fiable des systèmes qui filtrent l'uranium et les composants de la dureté.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Garantie d'un retour des nutriments dans la nature au sein de l'usine de biogaz grandeur nature de Kalundborg
Les variateurs de fréquence de Danfoss aident à convertir la biomasse de la production d'insuline et d'enzymes en énergie.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }La raffinerie Sarlux économise de l'énergie avec une usine de dessalement industrielle de 12 000 m3 / jour
Les solutions Danfoss ont permis à Acciona de créer une usine de dessalement modulaire innovante de dessalement par osmose (SWRO) pour la raffinerie de Sarlux en Sardaigne, réduisant ainsi la consommation d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Irrigation optimale chez Jurex SRL
L'utilisation de variateurs VLT® AQUA Drive pour contrôler l'irrigation des pompes vous permet d'adapter la pression et le débit dans le système à la demande actuelle. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie.