Aujourd’hui, un variateur de fréquence effectue bien plus qu’un simple réglage de la puissance et de la vitesse. Avec sa puissance de calcul intégrée et son logiciel sophistiqué, le variateur assume un grand nombre de tâches supplémentaires. À partir de sa fonction de capteur externe au sein de l’installation, il assure non seulement sa propre surveillance, mais aussi celle des appareils connectés. En tant que répartiteur de capteurs, il fournit également des données supplémentaires depuis l’appareil.
Les variateurs intelligents Danfoss collectent des données provenant de différentes sources. Pour ce faire, ils combinent des signaux provenant de capteurs internes et externes, tels que des capteurs de pression et de vibration. Les variateurs de fréquence VLT® ou VACON® se chargent de l’analyse des grandes quantités de données. Grâce à leur Edge Intelligence, ils analysent les précieuses informations localement dans l’appareil ou dans le cloud et/ou envoient les données ou les résultats de l’analyse au système interne de l’entreprise. Ainsi, les données sont disponibles là où les utilisateurs en ont besoin et permettent de mettre en place une maintenance prédictive conditionnelle. Les installations sont performantes, Plus efficaces et plus disponibles, ses composants ont une plus longue durée de vie et l’installation est moins complexe.
L’industrie 4.0 repose sur des variateurs et des interfaces intelligents
Le variateur intelligent joue un rôle de plus en plus important au sein du réseau de l’industrie 4.0. Les variateurs de fréquence Danfoss se caractérisent par plusieurs fonctionnalités supplémentaires à cet effet :
- La connexion sécurisée : le variateur de fréquence peut être connecté en toute sécurité à d’autres éléments du réseau, par exemple des variateurs, des contrôleurs, des capteurs ou un cloud.
- Le variateur de fréquence fait office de capteur : il analyse le courant nominal et les caractéristiques de tension du moteur pour capturer les performances du moteur et de l’application.
- Le variateur de fréquence fait office de concentrateur de capteurs : il collecte les données des capteurs externes qui se rapportent au processus contrôlé par le variateur de fréquence.
- Le variateur de fréquence sert de régulateur : il peut remplacer le PLC si les exigences de l’application le permettent.
- Les appareils de sortie intelligents sont pris en charge : connexion sans fil à des appareils intelligents (smartphone, tablette).
L’utilisation du variateur de fréquence Danfoss comme un capteur génère de nombreuses données qu’il s’agit alors d’utiliser, d’analyser et de traiter à des fins différentes. Les données/informations fournies par le variateur de fréquence se définissent comme suit :
- Signaux instantanés : signaux mesurés directement par le variateur de fréquence via des capteurs intégrés. Il s’agit de données telles que le courant nominal et la tension du moteur, la température du variateur et de ses dérivés, c.-à-d. la puissance obtenue en multipliant le courant et la tension, ou le couple du moteur. En outre, le variateur de fréquence peut être utilisé comme concentrateur pour connecter des capteurs externes qui fournissent des signaux instantanés.
- Signaux traités : données dérivées des signaux instantanés, par exemple la distribution statistique (valeurs maximales, minimales, moyennes et écart-types), les analyses de plage de fréquence ou les indicateurs de profil d’utilisation.
- Signaux d’analyse : signaux indiquant l’état du variateur de fréquence, du moteur et de l’application. Les signaux sont utilisés pour initier la maintenance ou optimiser la conception du système.
Mais comment intégrer facilement et efficacement ces variateurs dans de nouvelles installations ou dans des installations existantes ?
Fort de plus de 50 ans d’expérience, Danfoss Drives peut vous aider à concevoir et à développer les solutions de variateurs les mieux adaptées à vos installations. En conséquence, les solutions Danfoss peuvent être utilisées dans presque toutes les applications industrielles, commerciales et artisanales. Profitez dès à présent de cette intelligence dans vos applications, qu’il s’agisse d’installations de production, d’installations d’automatisation des bâtiments, de tâches d’infrastructure telles que la technologie de l’eau et des eaux usées ou encore dans le domaine du transport, des convoyeurs à bande jusqu’aux porte-conteneurs. Mettez à jour les applications et profitez des avantages de l’intégration dans les systèmes Industrie 4.0.